Le serveur EcoStruxure Building Operation constitue le cœur du système et assure les fonctions essentielles, telles que la logique de commande, l'archivage des tendances et la supervision des alarmes. L'Enterprise Server est la version Windows® du serveur EcoStruxure Building Operation, qui assure la collecte des données du site afin de consolider et d'archiver les informations, tout en autorisant des applications autonomes. L'Enterprise Server permet également de centraliser l'administration du Système de Gestion Intelligente du Bâtiment de Schneider Electric au travers de la WorkStation et de la Webstation de la solution EcoStruxure Building Operation.
L'Enterprise Server constitue un point central de l'architecture EcoStruxure Building Operation, à partir duquel les utilisateurs configurent et surveillent la totalité du système.
L'Enterprise Server peut gérer de multiples automatismes, en utilisant une variété de protocoles différents. Il gère les alarmes, les utilisateurs, la planification et les archives de tendances. Les données issues de l'Enterprise Server peuvent être présentées directement aux utilisateurs ou transmises à d'autres serveurs EcoStruxure Building Operation et équipements de terrain du site.
La totalité du site, y compris les serveurs EcoStruxure Building Operation et leurs modules associés, est accessible et configurable à partir de l'Enterprise Server.
Cette gestion globale du site facilite les modifications en masse et les analyses de données. L'Enterprise Server permet également d'agréger les événements et les alarmes issues des serveurs SmartX. Les archivages de tendance peuvent rassembler des données issues de tout le site.
Aspect unique dans notre industrie, l'Enterprise Server dispose de deux modes de configuration, par Blocs fonctionnels et par Scripts. Cette souplesse garantie que le mode de programmation le plus adapté pourra être choisi pour l’application.
Les alarmes issues des équipements, y compris les serveurs SmartX, sont collectées par l'Enterprise Server, pour assurer une centralisation de la gestion, de l'archivage et des notifications. Les utilisateurs peuvent également afficher les données historisées et les courbes de tendances à partir de multiples serveurs.
L'Enterprise Server abrite les bases de données de configuration et d'historique. Ces bases de données contiennent les données relatives aux tendances, aux alarmes, aux transactions des utilisateurs, et au patrimoine. Les alarmes peuvent déclencher e-mail, SNMP, fichier ou notifications de client, qui peuvent inclure des données d''alarme, de point de valeur, ou de journal de tendances Les notifications peuvent également être périodiquement déclenchées par programmation ou d'autres valeurs binaires.
Les serveurs EcoStruxure BMS peuvent être configurés pour un stockage automatique de toutes les données d'historique, de journaux de tendances, des journaux d'événements et d'actions utilisateur dans une grande base de données ouverte et éprouvée. Dans le cas où les données doivent être disponibles durant des périodes plus longues, un stockage de journal externe peut être intégré à l'EcoStruxure BMS sans qu'aucune tâche d'ingénierie complexe ne soit nécessaire. La base de données TimescaleDB, conçue sur PostgreSQL, est prise en charge. La capacité est limitée uniquement par la taille du support de stockage sélectionné.
Les visualiseurs intégrés aux clients EcoStruxure Building Operation ont accès en mode natif aux données présentes dans le dispositif de stockage de journal externe. Aucun autre logiciel n'est disponible pour accéder aux données pendant toute la durée de la période de rétention. En raison de la nature ouverte de PostgreSQL, tout logiciel d'analyse que vous utilisez déjà a accès à ces données. La plupart des outils de génération de rapports prennent PostgreSQL en charge en mode natif.
L'extension TimescaleDB pour PostgreSQL permet d'optimiser la solution pour les données horodatées. Elle est parfaitement adaptée aux données historiques d'EcoStruxure Building Operation.
Le système dispose d'une architecture hautement flexible. Tous les serveurs EcoStruxure BMS ont un accès en lecture et en écriture à la même base de données TimescaleDB. Différentes bases de données peuvent également être utilisées.
EcoStruxure Building Operation offre un système d'autorisation puissant, facile à gérer, flexible et qui s'adapte à des systèmes de toutes envergures. Le système d'autorisation fournit un niveau de sécurité répondant aux normes les plus strictes. L'authentification a lieu par rapport au système de gestion des comptes intégré ou aux domaines Windows Active Directory. Le système de gestion de compte intégré permet à un administrateur d’appliquer les règles de mot de passe qui respectent des directives de cybersécurité rigoureuses. Lors de l'utilisation de Windows Active Directory, les frais d'administration sont moindres car il n'est pas nécessaire de gérer les utilisateurs dans différents répertoires.
Il est important d'enregistrer plus que la simple activité. Dans une solution EcoStruxure Building Operation, toutes les actions sont enregistrées avec horodatage, nom de l'opérateur et la valeur qui a été changée.
L’expérience utilisateur est similaire quel que soit le serveur EcoStruxure Building Operation auquel est connecté l’utilisateur Celui-ci peut se connecter directement à un Enterprise Server pour configurer, mettre en service et superviser le serveur SmartX, ainsi que ses modules d’E/S et ses dispositifs du bus terrain. Pour de plus amples informations, voir les fiches de spécifications de WorkStation et WebStation.
Une caractéristique essentielle de la solution de EcoStruxure Building Operation est la prise en charge de standards ouverts. L'Enterprise Server peut communiquer de manière native avec trois des standards les plus répandus dans la gestion du bâtiment : BACnet, LonWorks et Modbus.
L'Enterprise Server communique directement avec les réseaux BACnet/IP. L'Enterprise Server est sur la liste BTL en tant que contrôleur de bâtiment BACnet (B-BC), le profil de dispositif BACnet le plus avancé et en tant que poste d'opérateur BACnet (B-OWS). Cette compatibilité donne accès à une gamme étendue d’équipements BACnet, en provenance de Schneider Electric ou d’autres fabricants. Voir le catalogue de produits BTL pour obtenir des informations actualisées concernant les versions des logiciels de la liste BTL sur la page d'accueil de BACnet International. L'Enterprise Server peut également assurer la fonction de répéteur BBMD (BACnet Broadcast Management Device) pour faciliter la gestion de systèmes BACnet répartis sur plusieurs sous-réseaux IP.
L'Enterprise Server fonctionne avec toute une gamme d'adaptateurs LonTalk afin de communiquer avec des réseaux LonWorks TP/FT-10. Le support natif LonWorks permet de supporter directement des équipements LonWorks en provenance de Schneider Electric ou de fournisseurs tiers. Les réseaux LonWorks peuvent être installés et configurés via l’outil intégré LNMT (LonWorks Network Management Tool). Aucune application tierce n’est nécessaire. Pour une utilisation plus aisée, les plug-ins pour dispositifs LNS sont pris en charge. Ceci permet une configuration et un entretien des dispositifs LonWorks par Schneider Electric et d'autres prestataires. Les modes d'utilisation des plugs-ins des dispositifs LNS sont limités.
L'Enterprise Server supporte les configurations Maitre et Esclave Modbus RS-485, ainsi que client et serveur TCP. Cette fonctionnalité donne accès à des produits de tierces parties ainsi qu'à la gamme étendue de produits Schneider Electric communiquant sous protocole Modbus, tels que compteurs électriques, onduleurs, disjoncteurs, et contrôleurs d’éclairage.
L'Enterprise Server prend en charge l'utilisation de services web basés sur des normes ouvertes telles que SOAP et REST, afin de consommer des données dans la solution EcoStruxure Building Operation. L'utilisation de données entrantes de tierces parties (prévisions de températures, coûts de consommation énergétique) sur le web afin de déterminer les modes des sites, les calendriers et la programmation.
Les services web EcoStruxure, qui représentent la norme de services web de Schneider Electric, font l'objet d'une prise en charge native dans l'Enterprise Server. Les services web EcoStruxure offrent des fonctions supplémentaires entre les systèmes conformes, que ce soit au sein de systèmes Schneider Electric ou des systèmes de tiers autorisés. Ces fonctions incluent la navigation dans les répertoires du système, la lecture/écriture des valeurs actuelles, la réception et reconnaissance d'alarmes et les données d'archivages de tendances historiques. Les services web EcoStruxure sont sûrs. Un identifiant et un mot de passe sont requis pour se connecter au système.
L’Enterprise Server utilise des standards réseau, tels que DHCP, HTTP et HTTPS. Cet environnement garantit une installation facile, une gestion simple et des transactions sécurisées.
La communication entre les clients et les serveurs EcoStruxure Building Operation peut être cryptée à l’aide du protocole Transport Layer Security (TLS 1.2). Les serveurs sont expédiés avec un certificat auto-signé par défaut. Les certificats de serveur de la Commercial Certification Authority (CA) sont pris en charge de façon à réduire le risque d'attaques informatiques malveillantes. L'utilisation de communications cryptées peut être appliquée pour l'accès à WorkStation et WebStation.
Adressage IP
Communications TCP
DHCP pour la configuration facile de réseaux
DNS pour une recherche d'adresses en toute simplicité
HTTP/HTTPS - Accès Internet via des pare-feu, autorisant les accès distants sécurisés
NTP (Network Time Protocol) pour la synchronisation heure de tout le système
SMTP/SMTPS avec prise en charge de l’authentification basée sur SSL/TLS pour envoyer des e-mails déclenchés par programmation ou alarme
SNMP pour la réception des alarmes d’application dans les outils de gestion du réseau désignés
Matériel requis | |
La puissance du processeur, la mémoire et la capacité de stockage doivent être adaptés en fonction de la taille du système, telle que déterminée par le nombre total de serveurs SmartX et le volume attendu de données archivées. Enterprise Server a été testé sur de nombreux serveurs et dans des configurations aussi diverses que variées. Configuration type : processeur 3,6 GHz, 8 cœurs, mémoire de 32 Go et capacité de stockage de 1 To. | |
Processeur
|
Minimal : Intel Core i5 à 2,0 GHz ou équivalent
|
Recommandé : Intel Core i5 à 3,0 GHz ou supérieur
|
|
Mémoire
|
Minimum : 4 Go
|
Recommandé : 8 Go ou plus
|
|
Capacité de stockage
|
Minimum : 100 Go
|
Recommandé : 1 To
|
|
Dispositif de stockage
|
Recommandation : Disque électronique (SSD) Enterprise
|
Un disque électronique (SSD) Enterprise est recommandé pour assurer et préserver la vitesse et la stabilité nécessaires. La base de données et les éléments binaires doivent être installés sur le SSD Enterprise. | |
Autres équipements
|
Une souris Microsoft ou un dispositif de pointage équivalent est nécessaire.
|
Logiciels requis | |
Systèmes d'exploitation
|
Microsoft Windows 7 (64-bit)
|
Microsoft Windows 10 (64-bit)
|
|
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)
|
|
Microsoft Windows Server 2016
|
|
Microsoft Windows Server 2019 (pas pris en charge avec le système intégré I/NET)
|
|
Les éditions suivantes de Microsoft Windows 7 sont prises en charge : Professional, Enterprise et Ultimate. | |
Les éditions suivantes de Microsoft Windows 10 sont prises en charge : Professional et Enterprise. | |
Les éditions Microsoft Windows Server 2012 R2 suivantes sont prises en charge : Centre de données, Standard, Essentials, et Fondation. | |
Les éditions Microsoft Windows Server 2016 suivantes sont prises en charge : Centre de données, Standard et Essentials. | |
Les éditions Microsoft Windows Server 2019 suivantes sont prises en charge (sauf pour le système intégré I/NET) : Centre de données, Standard et Essentials. | |
Logiciels supplémentaires requis
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 et version ultérieure
|
Le Software Administrator exige Microsoft .NET Framework. | |
Option de stockage sur fichier journal externe
|
PostgreSQL 11.0 et version ultérieure
|
TimescaleDB 1.2 et version ultérieure
|
|
Schneider Electric a procédé à des tests d'assurance qualité avec TimescaleDB et PostgreSQL installés de façon native sous Windows 10, Windows Server 2012 et Windows Server 2016. Schneider Electric n'a testé aucun autre scénario de déploiement. | |
Communication | |
TCP
|
Binaire, port fixe, 4444
|
HTTP
|
Non-binaire, port configurable, défaut 80
|
HTTPS
|
Crypté avec prise en charge de TLS 1.2, 1.1 et 1.0, port configurable par défaut 443
|
SMTP
|
Envoi courriel, port configurable, défaut 25
|
SMTPS
|
Envoi courriel, port configurable, défaut 587
|
SNMP
|
version 3
|
Application de distribution des alarmes par trappe
|
|
NTP
|
Synchronisation Heure
|
BACnet
|
BACnet/IP, port configurable, défaut 47808
|
BTL B-BC (Automate de gestion de bâtiment BACnet)
a
|
|
BTL B-OWS (Poste d'opérateur BACnet)
a
|
|
a) Voir le catalogue de produits BTL pour obtenir des détails actualisés au sujet des révisions firmware de la liste BTL sur la page d'accueil internationale de BACnet. | |
Adaptateurs LonTalk supportés :
|
NIC709-PCI
|
NIC709-USB
|
|
NIC709-USB100
|
|
NIC709-IP
|
|
NIC852
|
|
D’autres protocoles peuvent être utilisés afin d’assurer des fonctions particulières supplémentaires. Consulter la documentation technique. | |
LNS | |
Version LNS
|
OpenLNS
|
Installé sur un PC WorkStation | |
LonMark | |
Version fichier ressource
|
14,00
|
Références | |
Enterprise Server - 10, licence Enterprise Server EcoStruxure Building Operation pour un serveur PC, inclut la prise en charge de 10 serveurs SmartX
|
SXWSWESXX00010
|
Enterprise Server - 50, licence Enterprise Server EcoStruxure Building Operation pour un serveur PC, inclut la prise en charge de 50 serveurs SmartX
|
SXWSWESXX00050
|
Enterprise Server - 100, licence Enterprise Server EcoStruxure Building Operation pour un serveur PC, inclut la prise en charge de 100 serveurs SmartX
|
SXWSWESXX00100
|
Enterprise Server - 250, licence Enterprise Server EcoStruxure Building Operation pour un serveur PC, inclut la prise en charge de 250 serveurs SmartX
|
SXWSWESXX00250
|
Options additionnelles | |
Pack AS d'hébergement ES - 01, Licence permettant d'ajouter 1 serveur SmartX en plus de l'Enterprise Server d'origine acheté.
|
SXWSWASES00001
|
Pack AS d'hébergement ES - 10, Licence permettant d'ajouter 10 serveurs SmartX en plus de l'Enterprise Server d'origine acheté.
|
SXWSWASES00010
|
Pack de nœud hébergé ES - 5, Licence permettant d'ajouter 5 serveurs/contrôleurs autres que SmartX.
|
SXWSWNDES00005
|
Pack de nœud hébergé ES - 10, Licence permettant d'ajouter 10 serveurs/contrôleurs autres que SmartX.
|
SXWSWNDES00010
|
Pack de nœud hébergé ES - 25, Licence permettant d'ajouter 25 serveurs/contrôleurs autres que SmartX.
|
SXWSWNDES00025
|
Pack de nœud hébergé ES - 50, Licence permettant d'ajouter 50 serveurs/contrôleurs autres que SmartX.
|
SXWSWNDES00050
|
Pack de nœud hébergé ES - 100, Licence permettant d'ajouter 100 serveurs/contrôleurs autres que SmartX.
|
SXWSWNDES00100
|
Pack de nœud hébergé ES - 300, Licence permettant d'ajouter 300 serveurs/contrôleurs autres que SmartX.
|
SXWSWNDES00300
|
Pack de nœud hébergé ES - 600, Licence permettant d'ajouter 600 serveurs/contrôleurs autres que SmartX.
|
SXWSWNDES00600
|
SW-EWS-1, option services web EcoStruxure (run-time) | |
Consommation uniquement pour un Enterprise Server ou un Enterprise Central | SXWSWEWSX00001
|
SW-EWS-2, option services web EcoStruxure (temps d'exécution) | |
Service et consommation pour un Enterprise Server ou un Enterprise Central | SXWSWEWSX00002
|
SW-EWS-3, option services web EcoStruxure (temps d'exécution) | |
Service et consommation, plus données de archivages de tendances historiques pour un Enterprise Server ou un Enterprise Central | SXWSWEWSX00003
|
SW-GWS-1, option services web (Consommation générique) | |
Pour un Enterprise Server ou un Enterprise Central | SXWSWGWSX00001
|
SW-SNMP-1, Notifications d'alarmes par le biais de l'option SNMP | |
Pour un Enterprise Server ou un Enterprise Central | SXWSWSNMP00001
|
SW-SMARTDRIVER-1, Communication vers périphériques externes via SmartDriver | |
Pour une licence SmartDriver | SXWSWSDRV00001
|
SW-SMART-CONNECT, licence de déploiement Smart Connector | |
Pour un déploiement de Smart Connector | SXWSWSCDL100001
|
Option de connexion SW-ESDBTS-1, TimescaleDB | |
Pour un Enterprise Server | SXWSWESDBTS001
|