earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Specifiche

Specifiche


Prodotti: Enterprise Server
Funzionalità: Ingegneria
Versione del prodotto: 1.8
31/03/2017
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Enterprise Server

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationSpecifiche
 
action_zoom_plus_stroke Enterprise Server
Figura: Enterprise Server

Introduzione

Il server di SmartStruxure rappresenta il nucleo del sistema e gestisce funzionalità di primaria importanza quali la logica di controllo, la registrazione dei trend e la supervisione degli allarmi. L'Enterprise Server è la versione dell'applicazione Windows di un server SmartStruxure, il cui compito consiste nel raccogliere, raggruppare e archiviare i dati in tutto il sito, mantenendo la flessibilità necessaria per eseguire applicazioni stand-alone. Attraverso Workstation e WebStation, l'Enterprise Server funge, inoltre, da singolo punto di amministrazione della soluzione SmartStruxure, il sistema intelligente di gestione degli edifici fornito da Schneider Electric.

Funzionalità

L'Enterprise Server si colloca alla base dell'architettura che contraddistingue la soluzione SmartStruxure. Rappresenta il punto centrale dal quale partire per configurare, controllare e monitorare l'intero sistema.

Programmi e funzionalità di rete

L'Enterprise Server è in grado di eseguire più programmi utilizzando diversi protocolli. In particolare, può gestire allarmi, utenti, programmi orari e Trend Log. I dati forniti dall'Enterprise Server possono essere inviati direttamente all'utente o ad altri server SmartStruxure e dispositivi di campo, in tutto il sito o all'interno dell'azienda.

Visualizzazione globale del sistema

L'Enterprise Server consente di accedere e configurare l'intero sistema, inclusi gli SmartStruxure server device e i relativi dispositivi.

Questa panoramica sul sito contribuisce a semplificare la variazione di massa e l'analisi dei dati. L'Enterprise Server si occupa inoltre di raggruppare i dati relativi agli eventi e agli allarmi ricevuti da tutti gli SmartStruxure server device associati. I Trend Log possono essere raggruppati con l'ausilio di Trend Log estesi.

Strumenti di programmazione basati su script e su blocchi funzione

Unico sul mercato, l'Enterprise Server dispone di due opzioni di programmazione: linguaggio script e programmazione a blocchi funzione. Questa flessibilità assicura la selezione del metodo di programmazione migliore per l'applicazione.

Gestione centralizzata dei dati e degli allarmi

Gli allarmi provenienti da vari dispositivi nel sito, inclusi gli SmartStruxure server device sono raggruppati dall'Enterprise Server per una registrazione, una visualizzazione e una gestione centralizzata. Gli utenti, inoltre, hanno la possibilità di visualizzare le registrazioni degli eventi e i Trend Log di vari server.

L'Enterprise Server ospita i database storici e di configurazione. In questi database sono contenute le informazioni correnti, quali i trend, gli allarmi, le attività dell'utente e le informazioni sulla proprietà. Gli allarmi possono innescare e-mail, SNMP, file o notifiche a clienti, che possono includere l'allarme, il valore punto o dati del trend log. Le notifiche possono anche essere attivate periodicamente da orari o altri valori binari.

Autenticazione e autorizzazioni

Una soluzione SmartStruxure fornisce un potente sistema di autorizzazione facile da gestire, flessibile e adattabile a sistemi di qualsiasi dimensione. Il sistema di autorizzazione fornisce un livello di sicurezza conforme agli standard più elevati. L'autenticazione è effettuata in base al sistema di gestione utenti incorporato o a seconda di domini Windows Active Directory. La funzione nativa di gestione dei profili utente, permette ad un amministratore di impostare le regole sulla password garantendo la dovuta sicurezza informatica come da linee guida. Quando viene utilizzata Windows Active Directory, i costi di amministrazione diminuiscono in quanto gli utenti non devono essere gestiti in più directory.

Registro delle attività avanzata

È importante non limitarsi alla registrazione delle attività di base. In una soluzione SmartStruxure, per ogni azione vengono registrate le seguenti informazioni: data e ora, utente che ha eseguito l'azione e valori modificati.

Interfaccia WorkStation/WebStation

L'esperienza dell'utente è simile per ogni Client, indipendentemente dal server SmartStruxure selezionato dall'utente. L'utente può accedere direttamente a un Erterprise Server per progettare, mettere in funzione, supervisionare e monitorare lo SmartStruxure server device nonché i relativi moduli di I/O e i dispositivi a bus di campo. Per maggiori informazioni, consultare il foglio delle specifiche relativo a WorkStation e WebStation.

Supporto per protocolli di comunicazione aperti

Uno degli elementi fondamentali della soluzione SmartStruxure è il supporto per gli standard aperti. L'Enterprise Server può comunicare con tre dei protocolli di comunicazione standard più diffusi: BACnet, LonWorks e Modbus.

Supporto nativo BACnet certificato BTL

L'Enterprise Server comunica direttamente con le reti BACnet/IP. L'Enterprise Server è inserito nella lista BTL come controllore della struttura BACnet (B-BC), il profilo del dispositivo BACnet più avanzato, nonché come postazione operatore BACnet (B-OWS). Queste proprietà garantiscono l'accesso a una vasta gamma di dispositivi BACnet forniti da Schneider Electric o da altri costruttori. Per informazioni più dettagliate sulle revisioni del software inserite nella lista BTL, consultare il catalogo dei prodotti BTL disponibile nella home page del sito BACnet International. L'Enterprise Server può, inoltre, fungere da dispositivo per la gestione delle trasmissioni BACnet/IP (BBMD), al fine di agevolare i sistemi BACnet connessi a più reti IP.

Supporto nativo LonWorks

L'Enterprise Server utilizza diversi adattatori LonTalk per comunicare con le reti LonWorks TP/FT-10. La funzionalità integrata di LonWorks rende possibile l'accesso ai dispositivi LonWorks di Schneider Electric o di altri costruttori. Le reti LonWorks possono essere messe in servizio, vincolate e configurate dall'Enterprise Server mediante lo strumento integrato per la gestione della rete LonWorks. Non sono necessari strumenti di terze parti. Il supporto per le plug-in dei dispositivi LNS contribuisce ad accrescere la semplicità d'uso. Ne consegue una semplificazione in termini di ingegneria e manutenzione dei dispositivi di LonWorks forniti da Schneider Electric e da altri costruttori. Sussistono alcuni limiti sulla modalità di impiego delle plug-in dei dispositivi LNS.

Supporto nativo Modbus

L'Enterprise Server integra le configurazioni Master/Slave di Modbus RS485 e il Client/Server TCP. Si garantisce così l'accesso completo ai prodotti di Schneider Electric e di terze parti che comunicano con il protocollo Modbus: contatori di energia, UPS, interruttori magnetotermici e controllori dell'illuminazione.

Supporto Web Services

L'Enterprise Server supporta l'utilizzo dei Web Services basati su standard aperti (es. SOAP e REST), al fine di elaborare i dati nella soluzione SmartStruxure. Utilizza i dati in ingresso (es. previsione della temperatura, costo dell'energia) forniti da terzi sul Web, al fine di determinare le modalità di funzionamento, gli orari e la programmazione del sito.

Supporto EcoStruxure Web Services

Gli EcoStruxure Web Services supportati nell'Enterprise Server rappresentano lo standard dei servizi web forniti da Schneider Electric. I servizi web EcoStruxure offrono funzionalità extra tra i sistemi conformi di Schneider Electric o sistemi di terzi autorizzati. Tra le funzionalità rientrano la navigazione nella directory di sistema, la ricezione e il riconoscimento degli allarmi nonché i dati storici relativi al Trend Log. Gli EcoStruxure Web Services sono sicuri. Per accedere al sistema sono necessari il nome utente e la password.

Adatto all'IT

L'Enterprise Server comunica usando gli standard di rete, quali DHCP, HTTP e HTTPS. In questo modo, si garantisce non solo la semplicità dell'installazione e della gestione, ma anche una maggiore sicurezza sulle transazioni.

Supporto TLS

La comunicazione tra i client e i server SmartStruxure può essere cifrata per mezzo di Transport Layer Security (TLS 1.0). I server sono dotati di un certificato predefinito autofirmato. Sono supportati i certificati server della Commercial Certification Authority (CA) per diminuire il rischio di attacchi informatici dannosi. L'utilizzo della comunicazione cifrata può essere applicato sia per l'accesso a WorkStation che a WebStation.

Protocolli supportati
  • Indirizzamento IP

  • Comunicazioni via TCP

  • DHCP/DNS per una rapida distribuzione e ricerca degli indirizzi

  • HTTP/HTTPS per l'accesso Internet mediante firewall, con conseguente possibilità di monitoraggio e controllo in remoto

  • NTP (Network Time Protocol) per la sincronizzazione del tempo nel sistema

  • SMTP con il supporto per l'autenticazione basata su SSL/TLS, consente l'invio di messaggi di posta elettronica attivati da programmazione o allarme

  • SNMP consente la ricezione di allarmi dell'applicazione all'interno di strumenti di gestione di rete designati

Specifiche

Requisiti hardware
Processore
Minimo: 2,0 GHz
  
Consigliato: 3,0 GHz o superiore
Memoria
Minimo: 4 GB
  
Consigliato: 8 GB o superiore
Spazio disco rigido
Minimo: 100 GB
Le linee guida fornite devono essere scalate verso l'alto per far fronte all'aumento quantitativo degli SmartStruxure server device o dell'archiviazione storica prevista, con conseguente accrescimento delle dimensioni del sistema. La verifica del sistema nella sua massima configurazione, è stata eseguita su una macchina con processore 8 core @ 3,6 GHz, 32 GB di memoria e un hard drive di 3 TB.
Unità
L'unità DVD è necessaria qualora la copia di StruxureWare Building Operation sia stata consegnata su disco.
Altri dispositivi
È necessario un mouse di Microsoft o un dispositivo di puntamento simile.
Requisiti software
Sistemi operativi
Windows 7 (32 bit) di Microsoft
  
Windows 7 (64 bit) di Microsoft
  
Microsoft Windows 8.1 (32-bit)
  
Microsoft Windows 8.1 (64-bit)
  
Microsoft Windows 10 (64-bit)
  
Windows Server 2008 R2 (64 bit) di Microsoft
  
Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)
Sono supportate le seguenti versioni del sistema operativo Windows 7 di Microsoft: Professional, Enterprise e Ultimate.
Sono supportate le seguenti versioni del sistema operativo Windows 8.1 di Microsoft: Pro, Pro N, Enterprise ed Enterprise N.
Sono supportate le seguenti versioni di Windows Microsoft: Pro ed Enterprise.
Sono supportate le seguenti versioni del sistema operativo Windows Server 2008 R2 di Microsoft: Standard, Web, Enterprise, Datacenter e Itanium.
Sono supportate le seguenti versioni del sistema operativo Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2 di Microsoft: Datacenter, Standard, Essentials e Foundation.
Software aggiuntivo richiesto
Microsoft .NET Framework 4.5 o 4.6
Comunicazione
TCP
Binario, porta fissa, 4444
HTTP
Non binario, porta configurabile, valore predefinito 80
HTTPS
Supporto criptato TLS 1.0, porta configurabile predefinita 443
SMTP
Invio di e-mail, porta configurabile, valore predefinito 25
SNMP
versione 3
  
Distribuzione dell'allarme applicazione per mezzo di trap
NTP
Sincronizzazione dell'orario
BACnet
BACnet/IP, porta configurabile, valore predefinito 47808
  
B-BC di BTL (controllore della struttura BACnet) a
  
B-OWS di BTL (postazione di lavoro dell'operatore BACnet) a
a) Per informazioni più dettagliate sulle revisioni del firmware inserite nella lista BTL, consultare il catalogo dei prodotti BTL disponibile nella home page del sito BACnet International.
Supporta i seguenti adattatori LonTalk:
NIC709-PCI
  
NIC709-USB
  
NIC709-USB100
  
NIC709-IP
  
NIC852
Possono essere utilizzati altri protocolli per funzionalità aggiuntive. Consultare la documentazione tecnica.
LNS
Versione LNS
OpenLNS
Installazione sul PC della WorkStation
LonMark
Versione dei file di risorse
14.00
Codice d'ordine
SW-ES-BASE-0, licenza dell'Enterprise Server di StruxureWare Building Operation per un server PC, inclusa la licenza per il server dei report
(nessun abbonamento di manutenzione incluso)
SXWSWESXX00001
Opzioni aggiuntive
SW-EWS-1, opzione servizi web EcoStruxure (tempo di esecuzione)
Utilizzabile solo con un server SmartStruxure, nessuna manutenzione
SXWSWEWSX00001
SW-EWS-2, opzione servizi web EcoStruxure (tempo di esecuzione)
Adatto e utilizzabile solo con un server SmartStruxure, nessuna manutenzione
SXWSWEWSX00002
SW-EWS-3, opzione servizi web EcoStruxure (tempo di esecuzione)
Adatto e utilizzabile con un server SmartStruxure, inclusi i relativi Trend Log storici, nessuna manutenzione
SXWSWEWSX00003
SW-GWS-1, opzione servizi web (utilizzo generico)
Per un server SmartStruxure, nessuna manutenzione
SXWSWGWSX00001
SW-SNMP-1, notifiche allarme tramite opzione SNMP
Per un server SmartStruxure, nessuna manutenzione
SXWSWSNMP00001
SW-SMARTDRIVER-1, la comunicazione a dispositivi esterni tramite SmartDriver
Per una licenza SmartDriver
SXWSWSDRV00001