EcoStruxure BMS-servern är kärnan i systemet som utför viktiga uppgifter som logisk styrning, trendloggning och larmövervakning. Enterprise Server samlar även in data för hela platsen för aggregering och arkivering och fungerar som en överordnad enhet för administration av EcoStruxure BMS, Schneider Electrics intelligenta system för fastighetsautomation (Building Management System) via WorkStation eller WebStation.
Enterprise Server är centralfunktionen i EcoStruxure BMS-arkitekturen varifrån användarna kan konfigurera, styra och övervaka systemet.
Enterprise Server and Enterprise Central come with built-in support for modelling of the “digital twin” of the building, site, campus, and region using Brick Schema. WorkStation and WebStation provide enhanced human understandability through the additional context that is given to alarms and points through the “digital twin”. The required graph database is included in the installation packages. WorkStation can be used to create the model, or it can be imported using the graph database user interface.
Enterprise Server kan köra flera styrprogram med en rad olika protokoll. Den kan hantera larm, användare, tidsstyrning och trendloggning. Data från Enterprise Server kan levereras direkt till användaren eller till andra EcoStruxure BMS-servrar och fältenheter i anläggningen eller företaget.
Hela webbplatsen, inklusive alla automationsservrar och deras tillhörande enheter, kan nås och konfigureras genom Enterprise Server.
Översikten över anläggningen underlättar massprogrammering och dataanalys. Enterprise Server sammanställer även händelse- och larmdata från dess associerade SpaceLogic-servrar. Trendloggar kan sammanställas med hjälp av utökade trendloggar.
Unique to the industry, the EcoStruxure BMS servers have both Script and Function Block programming options. This flexibility helps assure that a suitable programming method can be selected for the application.
Larm från flera olika enheter i anläggningen, inklusive SpaceLogic-servrar, samlas in av Enterprise Server för central loggning, visning och hantering. Användarna kan även visa händelse- och trendloggar från flera servrar.
Enterprise Server är värddator för historik- och konfigurationsdata. Dessa databaser innehåller loggad information om händelser, larm, trendloggar, användaraktiviteter och information om fastigheterna. Larm kan aktivera aviseringar per e-post, via SNMP, som fil eller i operatörsenheterna. Aviseringarna kan innehålla data om larm, mätvärden eller trendloggar. Meddelanden kan även utlösas av tidsscheman eller andra digitala variabler.
EcoStruxure BMS servers can be configured to automatically store all historical data, trend log data, event log and audit trail data, in an external database. If data needs to be available for longer periods of time, an external log storage can be incorporated into the EcoStruxure BMS without the need for extensive engineering work. The supported databases are TimescaleDB, which is built on PostgreSQL, and Microsoft SQL Server. The data in the external log storage is available natively to the viewers built into the EcoStruxure Building Operation clients and to the built-in reporting functionality.
You can use the powerful Log Processor functionality for custom processing of trend data for viewing in charts, dashboards and for inclusion in reports. The Log Processor enables advanced calculations on one or multiple trend logs and point values.
Examples of advanced calculations:
Energy usage normalization
Virtual submeters and summaries
Calculation of Mean Kinetic Temperature
Unit conversions
Average, maximum, and mini m um over custom periods
The output of the Log Processor can be saved in the database, including the External Log Storage or calculated automatically on demand.
From EcoStruxure Building Operation version 5.0.3 and later, selected trend logs and the event log can be sent to AVEVA PI System directly without the need for intermediate storage or specialized PI System connectors.
The EcoStruxure BMS servers provide built-in functionality for basic reporting that can deliver reports in any text format and XLSX, without any dependencies to other external software. Reports for XLSX can be enriched by using advanced functionality such as formulas, conditional formatting, charts and sparklines.
Reports can be generated on schedule, on an alarm event or other custom conditions, and you can get the output delivered via email or written to file.
Using Enterprise Server and Enterprise Central, reports can be converted to PDF, and you can elevate the data security and traceability even further by using the optional add-on for automatically signing PDF reports with a digital certificate upon generation. This validates that the content has not been altered after the report was generated.
An EcoStruxure BMS provides a powerful permission system that is easy to manage, flexible, and adapts to all kinds of system sizes. The permission system provides a high standard of authentication. Authentication is done against the built-in user account management system , against Windows Active Directory Domains , or via SAML 2.0 single sign-on . The built-in account management system allows an administrator to establish password policies that meet stringent cybersecurity guidelines. When Windows Active Directory or SAML 2.0 authentication is used, the administration costs are lower because users do not have to be managed in multiple directories.
Det är viktigt att logga mer än den grundläggande aktiviteten. I EcoStruxure BMS loggas alla aktiviteter med tidstämpel, användare som utfört aktiviteten och de värden som har ändrats.
Användarupplevelsen är likartad för alla klienter oberoende av vilken EcoStruxure BMS-server som användaren är inloggad på. Användaren kan logga in direkt på Enterprise Server I/O-moduler och fältbussenheter. För information, se respektive datablad för WorkStation och WebStation.
En av hörnstenarna i EcoStruxure BMS är stöd för öppna standarder. Enterprise Server kan kommunicera med tre av de mest populära standarderna för byggnader: BACnet (inklusive BACnet/SC), OPC UA Client, LonWorks och Modbus.
Enterprise Server kommunicerar direkt med BACnet/IP- och BACnet MS/TP-nätverk. Enterprise Server är BTL-listad som BACnet Building Controller (B-BC), den mest avancerade enhetsprofilen i BACnet och som BACnet Operator Workstation (B-OWS). Kapaciteten ger åtkomst till hela sortimentet av BACnet-enheter från Schneider Electric och andra leverantörer. I BTL:s produktkatalog finns aktuell information om BTL-listad programvara som finns på BACnet Internationals webbsida. Enterprise Server kan även användas som BACnet Broadcast Management Device (BBMD) för att underlätta i BACnet-system som omfattar flera IP-nätverk.
The Enterprise Server and automation servers support BACnet/SC applications as a BACnet/SC node, hub, and router. This allows the Enterprise Server and automation servers to be in BACnet/SC networks and support applications that connect BACnet/IP or MS/TP networks with BACnet/SC networks. A major benefit of BACnet/SC is that it allows more secure transport of BACnet traffic and information between BACnet/SC devices over private and public networks without the need for BBMDs, VLANs, and VPNs, because the BACnet/SC protocol uses WebSocket technology and TLS 1.3 encryption. In addition, BACnet/SC uses certificate management to help ensure only those devices authorized to be on a BACnet/SC network can operate on that network.
OPC UA Client functionality is natively supported in Enterprise Server and automation servers, enabling powerful and high-capacity integration of devices or systems that have OPC UA Server capability. OPC Unified Architecture (OPC UA) is a standard originating from industrial automation and process control that provides methods intended to provide improved security, performance, and engineering efficiency. With OPC UA Client support, the EcoStruxure Building Operation software can monitor and control a wide variety of devices or systems, from Schneider Electric as well as from other companies.
Enterprise Server fungerar med ett urval av LonTalk-adaptrar för att kommunicera med TP/FT-10 LonWorks-nätverk. Integrerade LonWorks-funktioner ger tillgång till LonWorks-enheter från Schneider Electric och andra leverantörer. LonWorks-nätverk kan tas i drift, anslutas och konfigureras från Enterprise Server det inbyggda nätverksverktyget för LonWorks. Det behövs inga verktyg från andra leverantörer. För att förenkla användningen finns stöd för LNS-Plug-In. Det ger enklare programmering och underhåll av LonWorks-enheter från Schneider Electric och andra leverantörer. Det finns vissa begränsningar för hur LNS plug-in kan användas.
The Enterprise Server and automation servers natively integrate Modbus RS-485 client and server configurations, as well as Modbus TCP client and server. This allows full access to third-party products and the range of Schneider Electric products that communicate on the Modbus protocol, such as power meters, UPS, circuit breakers, and lighting controllers.
Modbus device types are pre-configured Modbus applications for quick and easy Modbus device integration in EcoStruxure Building Operation solutions.
Enterprise Server har stöd för webbtjänster som baseras på öppna standarder, t.ex. SOAP och REST, för överföring av data till EcoStruxure BMS. Det går att använda inkommande data från andra leverantörer (t.ex. väderprognoser och energipriser) över webben för att optimera driftsfall, tidsstyrning och programmering.
EcoStruxure Web Services, Schneider Electric’s Web Services standard, is natively supported in the EcoStruxure BMS servers. EcoStruxure Web Services offers extra features between compliant systems whether within Schneider Electric or other authorized systems. These features include access to semantic model, system directory browsing, read/write of current values, alarm receipt and acknowledgement, and historical trend log data. EcoStruxure Web Services requires user name and password to log on to the system.
The Enterprise Server and automation servers support MQTT as an option for publishing data to, and receiving updates from, other systems. MQTT is a messaging transport protocol that with its small footprint, light bandwidth utilization, and simplicity, is ideal for M2M and IoT communication. The MQTT capability supports communication with any MQTT broker, for example, Amazon, Microsoft, Google or IBM.
The EcoStruxure BMS servers communicate using the networking standards. This makes installations easy, management simple, and transactions more secure.
IP-adressering
TCP-kommunikation
DHCP för enkel nätverkskonfiguration
DNS för smidig adressökning
HTTP/HTTPS för internetåtkomst genom brandväggar, vilket möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning
NTP (Network Time Protocol) för tidssynkronisering i hela systemet
SMTP eller SMTPS med stöd för SSL-/TLS-baserad verifiering, gör det möjligt att skicka e-postmeddelanden som aktiveras av tidsschema eller larm
SNMP gör det möjligt att ta emot larm i särskilda nätverkshanteringsverktyg
WebSocket Secure (WSS) och TLS 1.3 kryptering (BACnet/SC applikationer)
Communication between clients and the EcoStruxure BMS servers , and between EcoStruxure BMS servers, can be encrypted using Transport Layer Security (TLS ). The servers are delivered with a default self-signed certificate. Commercial Certification Authority (CA) server certificates are supported to lower the risk of malicious information technology attacks. Use of encrypted communication can be enforced for both WorkStation and WebStation access.
Enterprise Server-licenser |
Windows |
Linux |
Enterprise Server – 10 SpaceLogic-servrar a |
Ja |
Ja |
Enterprise Server – 50 SpaceLogic-servrar a |
Ja |
Ja |
Enterprise Server – 100 SpaceLogic-servrar a |
Ja |
Ja |
Enterprise Server – 250 SpaceLogic-servrar a |
Ja |
Ja |
Licenser för programvaruuppgraderingspaket |
Windows |
Linux |
Uppgradering 3.x – 10 SpaceLogic-servrar a |
Ja |
– |
Uppgradering 3.x – 50 SpaceLogic-servrar a |
Ja |
– |
Uppgradering 3.x – 100 SpaceLogic-servrar a |
Ja |
– |
Uppgradering 3.x – 250 SpaceLogic-servrar a |
Ja |
– |
Uppgradering 4.x eller 5.x – 10 SpaceLogic-servrar a |
Ja |
– |
Uppgradering 4.x eller 5.x – 50 SpaceLogic-servrar a |
Ja |
– |
Uppgradering 4.x eller 5.x – 100 SpaceLogic-servrar a |
Ja |
– |
Uppgradering 4.x eller 5.x – 250 SpaceLogic-servrar a |
Ja |
– |
Licenser för tillägg (tillval) |
Windows |
Linux |
ES Hosting AS Pack – 01 a |
Ja |
Ja |
ES Hosting AS Pack – 10 a |
Ja |
Ja |
ES Hosting AS Pack – 50 a |
Ja |
Ja |
ES Hosted Node Pack – 5 a |
Ja |
Ja |
ES Hosted Node Pack – 10 a |
Ja |
Ja |
ES Hosted Node Pack – 25 a |
Ja |
Ja |
ES Hosted Node Pack – 50 a |
Ja |
Ja |
ES Hosted Node Pack – 100 a |
Ja |
Ja |
ES Hosted Node Pack – 300 a |
Ja |
Ja |
ES Hosted Node Pack – 600 a |
Ja |
Ja |
EcoStruxure-webbtjänster hämtning a |
Ja |
Ja |
EcoStruxure-webbtjänster dataöverföring och -hämtning a |
Ja |
Ja |
EcoStruxure-webbtjänster dataöverföring och -hämtning och trendlogg över historik a |
Ja |
Ja |
Webbtjänster (Generic Consume), tillval a |
Ja |
Ja |
Larmmeddelanden via SNMP, tillval a |
Ja |
Ja |
Licens för driftsättning av Smart Connector a |
Ja |
– |
Personliga instrumentpaneler, tillval a |
Ja |
Ja |
TimescaleDB-anslutning, tillval a |
Ja |
Ja |
Microsoft SQL Server-anslutning, tillval a |
Ja |
Ja |
AVEVA PI System-anslutning, tillval a |
Ja |
Ja |
Regulated Industries Compliance Pack, tillval a |
Ja |
Ja |
PDF-signering, tillval a |
Ja |
Ja |
MQTT, tillval a |
Ja |
Ja |
Zonindelningsalternativ a |
Ja |
Ja |
SAML-autentisering, tillval a |
Ja |
Ja |
Semantic DB plus 2 CPU-kärnor a |
Ja |
– |
Semantic DB plus 6 CPU-kärnor a |
Ja |
– |
Semantic DB External Use plus 2 CPU-kärnor a |
Ja |
– |
Semantic DB External Use plus 6 CPU-kärnor a |
Ja |
– |
Sustainability Pack, tillval a |
Ja |
Ja |
OPC UA-klient, tillval a |
Ja |
Ja |
Hardware requirements | |
Processor power, memory, and storage capacity should be scaled upwards to accommodate targeted system size as impacted by the total quantity of automation servers and expected historical archiving. Enterprise Server is tested on many different servers with varying configurations. The typical configuration is an 8-core 3.6 GHz processor, 32 GB of memory, and SSD storage capacity of 1 TB. | |
Processor
|
Minimum: Intel Core i5 @ 2.0 GHz or equivalent
|
Recommended: Intel Core i5 @ 3.0 GHz or better
|
|
Memory
|
Minimum: 8 GB
|
Recommended: 16 GB or higher
|
|
Storage capacity
|
Minimum: 100 GB
|
Recommended: 1 TB
|
|
Storage device
|
Recommended: Enterprise Solid State Drive (SSD)
|
An Enterprise SSD is recommended to maintain the necessary speed and stability. The database and the binaries should both be installed on the Enterprise SSD. | |
Other devices
|
Microsoft mouse or compatible pointing device is required.
|
Software requirements | |
Operating systems – Enterprise Server for Windows
|
Microsoft Windows 10 (64-bit)
|
Microsoft Windows 11
a
|
|
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)
|
|
Microsoft Windows Server 2016
|
|
Microsoft Windows Server 2019
|
|
Microsoft Windows Server 2022
a
|
|
The following Microsoft Windows 10 editions are supported: Pro and Enterprise. | |
The following Microsoft Windows 11 a editions are supported: Pro and Enterprise. | |
The following Microsoft Windows Server 2012 R2 editions are supported: Datacenter, Standard, Essentials, and Foundation. | |
The following Microsoft Windows Server 2016 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
The following Microsoft Windows Server 2022 a editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
a) EcoStruxure Building Operation version 4.0.2 and later | |
Operating systems – Enterprise Server for Linux
|
OCI compliant container runtime on Linux x86-64
|
Quality assurance testing has been performed on, and support is provided with, Ubuntu 20.04 and 22.04 with Docker Engine version 20.10.00. Other deployment scenarios have not been tested by Schneider Electric. Product Support Services may require that potential issues can be reproduced in tested and supported environment for full support. | |
Required additional software – Enterprise Server for Windows
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 and later
|
The Microsoft .NET Framework is required by Software Administrator. | |
External log storage PostgreSQL option
|
TimescaleDB 1.2 and later
|
For use of compression: TimescaleDB 2.11 and later
|
|
PostgreSQL version compatible with the TimescaleDB version
|
|
Quality assurance testing has been performed by Schneider Electric with TimescaleDB and PostgreSQL installed natively in Windows 10, Windows Server 2012, 2016, and 2019. Other deployment scenarios have not been tested by Schneider Electric. | |
External log storage Microsoft SQL option
|
Microsoft SQL Server 2016 SP1 and later
|
The following Microsoft SQL Server editions are supported: Enterprise, Standard, and Express. | |
External log storage AVEVA PI System option
|
PI Web API 2021 SP3 and database compatible with that version
|
Quality assurance testing has been performed by Schneider Electric with PI Web API 2021 SP3, and database compatible with that version, installed on Windows Server 2019. Other deployment scenarios have not been tested by Schneider Electric. | |
Communication | |
TCP
|
Binary, port fixed, 4444
|
HTTP
|
Non-binary, port configurable, default 80
|
HTTPS
|
Encrypted supporting TLS 1.3, 1.2, 1.1
a
, and 1.0
a
, port configurable default 443
|
a) Disabled by default. | |
WSS
a
|
Encrypted supporting TLS 1.3, port configurable
|
a) BACnet/SC applications | |
SMTP
|
Email sending, port configurable, default 25
|
SMTPS
|
Email sending, port configurable, default 587
|
SNMP
|
version 3
|
Application alarm distribution using trap
|
|
NTP
|
Time synchronization
|
BACnet
|
BACnet/IP, port configurable, default 47808
|
BACnet/SC, port configurable, no default port
|
|
BTL B-BC (BACnet Building Controller)
a
|
|
BTL B-SCHUB (BACnet Secure Connect Hub)
a
|
|
BTL B-OWS (BACnet Operator Workstation)
a
|
|
a) See the BTL Product Catalog for up-to-date details on BTL listed firmware revisions on BACnet International's home page. | |
OPC UA Client
|
|
Profile group UACore 1.03
|
Core Client Facet, Base Client Behaviour Facet
a
, AddressSpace Lookup Client Facet, Attribute Read Client Facet
a
, Attribute Write Client Facet
a
, DataChange Subscriber Client Facet
a
, Method Client Facet, UA-TCP UA-SC UA-Binary, SecurityPolicy – Basic256, SecurityPolicy – Basic256Sha256, User Token – Anonymous Facet, User Token – User Name Password Client Facet, DataAccess Client Facet, Base Event Processing Client Facet, and Historical Access Client Facet.
|
a) Partly supported. See technical literature for more information. | |
Supports the following LonTalk adapters:
|
NIC709-PCI
|
NIC709-USB
|
|
NIC709-USB100
|
|
NIC709-IP
|
|
NIC852
|
|
Andra protokoll kan användas för ytterligare specialfunktioner. Mer information finns i den i tekniska dokumentationen. | |
LNS | |
LNS-version
|
OpenLNS
|
Installerad på WorkStation-dator | |
LonMark | |
Resource files version
|
14.00
|
Part numbers | |
Enterprise Server for Windows | |
Enterprise Server - 10, EcoStruxure Building Operation Enterprise Server license for a PC server,
includes support for 10 automation servers
,
3 concurrent clients
, and 1 semantic database limited to 2 CPU cores
|
SXWSWESXX00010
|
Enterprise Server - 50, EcoStruxure Building Operation Enterprise Server license for a PC server,
includes support for 50 automation servers
,
3 concurrent clients
, and 1 semantic database limited to 2 CPU cores
|
SXWSWESXX00050
|
Enterprise Server - 100, EcoStruxure Building Operation Enterprise Server license for a PC server,
includes support for 100 automation servers
,
3 concurrent clients
, and 1 semantic database limited to 2 CPU cores
|
SXWSWESXX00100
|
Enterprise Server - 250, EcoStruxure Building Operation Enterprise Server license for a PC server,
includes support for 250 automation servers
,
3 concurrent clients
, and 1 semantic database limited to 2 CPU cores
|
SXWSWESXX00250
|
Enterprise Server for Linux | |
Enterprise Server – 10, EcoStruxure Building Operation Enterprise Server-licens för Linux-server, inkluderar stöd för 10 SpaceLogic-servrar och 3 samtidiga klienter
|
SXWSWESLX00010
|
Enterprise Server - 50, EcoStruxure Building Operation Enterprise Server-licens för Linux-server, inkluderar stöd för 10 SpaceLogic-servrar och 3 samtidiga klienter
|
SXWSWESLX00050
|
Enterprise Server - 100, EcoStruxure Building Operation Enterprise Server-licens för Linux-server, inkluderar stöd för 100 SpaceLogic-servrar och 3 samtidiga klienter
|
SXWSWESLX00100
|
Enterprise Server - 250, EcoStruxure Building Operation Enterprise Server-licens för Linux-server, inkluderar stöd för 250 SpaceLogic-servrar och 3 samtidiga klienter
|
SXWSWESLX00250
|
Upgrade software bundles | |
Enterprise Server for Windows | |
Enterprise Server Upgrade – 10 or fewer automation servers
|
|
Upgrades Enterprise Server, with 10 or fewer hosted automation servers, from EcoStruxure Building Operation software version 3.x to 6.0.
|
SXWSWESUP30010
|
Enterprise Server Upgrade – 50 or fewer automation servers
|
|
Upgrades Enterprise Server, with 50 or fewer hosted automation servers, from EcoStruxure Building Operation software version 3.x to 6.0.
|
SXWSWESUP30050
|
Enterprise Server Upgrade – 100 or fewer automation servers
|
|
Upgrades Enterprise Server, with 100 or fewer hosted automation servers, from EcoStruxure Building Operation software version 3.x to 6.0.
|
SXWSWESUP30100
|
Enterprise Server Upgrade – 250 or fewer automation servers
|
|
Upgrades Enterprise Server, with 250 or fewer hosted automation servers, from EcoStruxure Building Operation software version 3.x to 6.0.
|
SXWSWESUP30250
|
Enterprise Server Upgrade – 10 or fewer automation servers
|
|
Upgrades Enterprise Server, with 10 or fewer hosted automation servers, from EcoStruxure Building Operation software version 4.x or 5.x to 6.0.
|
SXWSWESUP40010
|
Enterprise Server Upgrade – 50 or fewer automation servers
|
|
Upgrades Enterprise Server, with 50 or fewer hosted automation servers, from EcoStruxure Building Operation software version 4.x or 5.x to 6.0.
|
SXWSWESUP40050
|
Enterprise Server Upgrade – 100 or fewer automation servers
|
|
Upgrades Enterprise Server, with 100 or fewer hosted automation servers, from EcoStruxure Building Operation software version 4.x or 5.x to 6.0.
|
SXWSWESUP40100
|
Enterprise Server Upgrade – 250 or fewer automation servers
|
|
Upgrades Enterprise Server, with 250 or fewer hosted automation servers, from EcoStruxure Building Operation software version 4.x or 5.x to 6.0.
|
SXWSWESUP40250
|
Add-on options | |
Enterprise Server for Windows | |
ES Hosting AS Pack - 01, License to add 1 automation server
|
|
in addition to the original Enterprise Server purchased size.
|
SXWSWASES00001
|
ES Hosting AS Pack - 10, License to add 10 automation servers
|
|
in addition to the original Enterprise Server purchased size.
|
SXWSWASES00010
|
ES Hosting AS Pack - 50, License to add 50 automation servers
|
|
in addition to the original Enterprise Server purchased size.
|
SXWSWASES00050
|
ES Hosted Node Pack - 5, License to add 5 Non-SpaceLogic servers/controllers.
|
SXWSWNDES00005
|
ES Hosted Node Pack - 10, License to add 10 Non-SpaceLogic servers/controllers.
|
SXWSWNDES00010
|
ES Hosted Node Pack - 25, License to add 25 Non-SpaceLogic servers/controllers.
|
SXWSWNDES00025
|
ES Hosted Node Pack - 50, License to add 50 Non-SpaceLogic servers/controllers.
|
SXWSWNDES00050
|
ES Hosted Node Pack - 100, License to add 100 Non-SpaceLogic servers/controllers.
|
SXWSWNDES00100
|
ES Hosted Node Pack - 300, License to add 300 Non-SpaceLogic servers/controllers.
|
SXWSWNDES00300
|
ES Hosted Node Pack - 600, License to add 600 Non-SpaceLogic servers/controllers.
|
SXWSWNDES00600
|
SW-EWS-1, EcoStruxure Web Services (run-time) option
|
|
Consume only for one Enterprise Server or one Enterprise Central
|
SXWSWEWSX00001
|
SW-EWS-2, EcoStruxure Web Services (run-time) option
|
|
Serve & Consume for one Enterprise Server or one Enterprise Central
|
SXWSWEWSX00002
|
SW-EWS-3, EcoStruxure Web Services (run-time) option
|
|
Serve & Consume, plus Historical trend log data for one Enterprise Server or one Enterprise Central
|
SXWSWEWSX00003
|
SW-GWS-1, Web Services (Generic Consume) option
|
|
For one Enterprise Server or one Enterprise Central
|
SXWSWGWSX00001
|
SW-SNMP-1, Alarm notifications via SNMP option
|
|
For one Enterprise Server or one Enterprise Central
|
SXWSWSNMP00001*
|
* Enterprise Server allows hosted automation servers to inherit this license, so that the full Enterprise Server system only requires one license. | |
SW-SMART-CONNECT, Smart Connector deployment license
|
|
For one Smart Connector deployment
|
SXWSWSCDL100001
|
Building Operation Personal Dashboards option, 1 per server required for users logging on to that server to have Personal Dashboard capabilities
|
|
For one Enterprise Server or one Enterprise Central
|
SXWSWDASH00001
|
SW-ESDBTS-1, TimescaleDB connection option
|
|
For one Enterprise Server
|
SXWSWESDBTS001*
|
* Enterprise Server allows hosted automation servers to inherit this license, so that the full Enterprise Server system only requires one license. | |
EcoStruxure Building Operation, Microsoft SQL Server connection option
|
|
For one Enterprise Server
|
SXWSWESDBMS001*
|
* Enterprise Server allows hosted automation servers to inherit this license, so that the full Enterprise Server system only requires one license. | |
EcoStruxure Building Operation, AVEVA PI System connection option
|
|
For one Enterprise Server
|
SXWSWESDBPI001*
|
* Enterprise Server allows hosted automation servers to inherit this license, so that the full Enterprise Server system only requires one license. | |
Regulated Industries Compliance Pack option
|
|
For one Enterprise Server or one Enterprise Central
|
SXWSWCMPLPK001*
|
* SXWSWCMPLPK001 includes TimescaleDB connection option (SXWSWESDBTS001 or SXWSWECDBTS001) and PDF signing option (SXWSWESPDFSS01 or SXWSWECPDFSS01). | |
SW-ESPDF-1, Building Operation PDF-signeringsalternativ
|
|
För en Enterprise Server.
|
SXWSWESPDFSS01
|
SW-ESMQTT-1, MQTT option
|
|
For one Enterprise Server
|
SXWSWMQTTSRW01*
|
* Enterprise Server allows hosted automation servers to inherit this license, so that the full Enterprise Server system only requires one license. | |
Building Operation Zoning option
|
|
For one Enterprise Server
|
SXWSWESSDZR001
|
SAML Authentication option
|
|
For one Enterprise Server
|
SXWSWESSAML001*
|
* Enterprise Server allows hosted automation servers to inherit this license, so that the full Enterprise Server system only requires one license. | |
Semantic DB Plus 2 CPU Cores
|
|
Additional concurrent queries for one semantic database
|
SXWSWSTDBAC002
|
Semantic DB Plus 6 CPU Cores
|
|
Additional concurrent queries for one semantic database
|
SXWSWSTDBAC006
|
Semantic DB External Use Plus 2 CPU Cores
|
|
Enables queries from external tools and additional concurrent queries
|
SXWSWSTDBEUAC2
|
Semantic DB External Use Plus 6 CPU Cores
|
|
Enables queries from external tools and additional concurrent queries
|
SXWSWSTDBEUAC6
|
Sustainability Pack option
|
|
For one Enterprise Server for Windows
|
SXWSWESSUSPKW1*
|
* Enterprise Server allows hosted automation servers to inherit this license, so that the full Enterprise Server system only requires one license. | |
OPC UA Client option
|
|
For one Enterprise Server for Windows
|
SXWSWESOPCLW01*
|
* Enterprise Server for Windows allows hosted automation servers to inherit this license, so that the full Enterprise Server system only requires one license. | |
Enterprise Server for Linux | |
ES Linux Hosting AS Pack - 01, licens för att lägga till 1 SpaceLogic-servrar
|
|
utöver det ursprungligen anskaffade Enterprise Server-antalet.
|
SXWSWASESL0001
|
ES Linux Hosting AS Pack – 10, licens för att lägga till 10 SpaceLogic-servrar
|
|
utöver det ursprungligen anskaffade Enterprise Server-antalet.
|
SXWSWASESL0010
|
ES Hosting AS Pack – 50, licens för att lägga till 50 SpaceLogic-servrar
|
|
utöver det ursprungligen anskaffade Enterprise Server-antalet.
|
SXWSWASESL0050
|
ES Hosted Node Pack – 5, licens för att lägga till 5 Non-SpaceLogic-servrar/regulatorer.
|
SXWSWNDESL0005
|
ES Hosted Node Pack – 10, licens för att lägga till 10 Non-SpaceLogic-servrar/regulatorer.
|
SXWSWNDESL0010
|
ES Hosted Node Pack – 25, licens för att lägga till 25 Non-SpaceLogic-servrar/regulatorer.
|
SXWSWNDESL0025
|
ES Hosted Node Pack – 50, licens för att lägga till 50 Non-SpaceLogic-servrar/regulatorer.
|
SXWSWNDESL0050
|
ES Hosted Node Pack – 10, licens för att lägga till 10 Non-SpaceLogic-servrar/regulatorer.
|
SXWSWNDESL0100
|
ES Hosted Node Pack – 300, licens för att lägga till 300 Non-SpaceLogic-servrar/regulatorer.
|
SXWSWNDESL0300
|
ES Hosted Node Pack – 600, licens för att lägga till 600 Non-SpaceLogic-servrar/regulatorer.
|
SXWSWNDESL0600
|
EcoStruxure-webbtjänster (körtid), tillval
|
|
Endast hämtning för en Enterprise Server för Linux eller en Enterprise Central för Linux
|
SXWSWEWSL00001
|
EcoStruxure-webbtjänster (körtid), tillval
|
|
Dataöverföring och -hämtning för en Enterprise Server för Linux eller en Enterprise Central för Linux
|
SXWSWEWSL00002
|
EcoStruxure-webbtjänster (körtid), tillval
|
|
Dataöverföring och -hämtning samt trendlogg över historik för endast en Enterprise Server för Linux eller en Enterprise Central för Linux
|
SXWSWEWSL00003
|
Webbtjänster (Generic Consume), tillval
|
|
För en Enterprise Server för Linux eller en Enterprise Central för Linux
|
SXWSWGWSL00001
|
Larmmeddelanden via SNMP, tillval
|
|
För en Enterprise Server för Linux eller en Enterprise Central för Linux
|
SXWSWSNMPL0001
|
Alternativ för personlig instrumentpanel, 1 licens per server krävs för användare som loggar in på den server där personliga instrumentpaneler är sparade.
|
|
För en Enterprise Server för Linux eller en Enterprise Central för Linux
|
SXWSWDASHL0001
|
TimescaleDB-anslutning, tillval
|
|
För en Enterprise-server för Linux
|
SXWSWESDBTSL01*
|
* Enterprise Server för Linux tillåter SpaceLogic-servrar att använda denna licens, så att endast en licens behövs för hela Enterprise Server-systemet. | |
Microsoft SQL Server-anslutning, tillval
|
|
För en Enterprise-server för Linux
|
SXWSWESDBMSL01*
|
* Enterprise Server för Linux tillåter SpaceLogic-servrar att använda denna licens, så att endast en licens behövs för hela Enterprise Server-systemet. | |
AVEVA PI System-anslutning, tillval
|
|
För en Enterprise-server för Linux
|
SXWSWESDBPIL01*
|
* Enterprise Server för Linux tillåter SpaceLogic-servrar att använda denna licens, så att endast en licens behövs för hela Enterprise Server-systemet. | |
Regulated Industries Compliance Pack option
|
|
For one Enterprise Server for Linux or one Enterprise Central for Linux
|
SXWSWCMPLPKL01*
|
* SXWSWCMPLPKL01 includes TimescaleDB connection option (SXWSWESDBTSL01 or SXWSWECDBTSL01) and PDF signing option (SXWSWESPDFSSL1 or SXWSWECPDFSSL1). | |
PDF-signering, tillval
|
|
För en Enterprise Server för Linux
|
SXWSWESPDFSSL1
|
MQTT, tillval
|
|
För en Enterprise Server för Linux
|
SXWSWMQTTSRWL1*
|
* Enterprise Server för Linux tillåter SpaceLogic-servrar att använda denna licens, så att endast en licens behövs för hela Enterprise Server-systemet. | |
Zonindelningsalternativ
|
|
För en Enterprise Server för Linux
|
SXWSWESSDZRL01
|
SAML-autentisering, tillval
|
|
För en Enterprise Server för Linux
|
SXWSWESSAMLL01*
|
* Enterprise Server för Linux tillåter SpaceLogic-servrar att använda denna licens, så att endast en licens behövs för hela Enterprise Server-systemet. | |
Sustainability Pack option
|
|
For one Enterprise Server for Linux
|
SXWSWESSUSPKL1*
|
* Enterprise Server allows hosted automation servers to inherit this license, so that the full Enterprise Server system only requires one license. | |
OPC UA Client option
|
|
For one Enterprise Server for Linux
|
SXWSWESOPCLL01*
|
* Enterprise Server for Linux allows hosted automation servers to inherit this license, so that the full Enterprise Server system only requires one license. |