earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
5
规格

规格


产品: Enterprise Server
功能: 工程
产品版本: 1.9
2017/6/6
请点击查看尚未翻译的更新版本

Enterprise Server

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke Enterprise Server
图: Enterprise Server

简介

SmartStruxure 服务器是系统的核心,负责执行关键功能,比如控制逻辑、趋势记录和报警监测。Enterprise Server 是 SmartStruxure 服务器的 Windows 应用版,它负责收集站内数据用于聚合及归档,其灵活性足以运行独立的应用程序。Enterprise Server 还可通过 WorkStation 或 WebStation 充当施耐德电气智能楼宇管理系统 SmartStruxure 解决方案的一个管理站点。

特点

在 SmartStruxure 解决方案架构的顶部是 Enterprise Server。它是一个中心,通过它,用户可以配置、控制和监视整个系统。

网络动力室

Enterprise Server 可使用各种协议运行多个控制程序。它可以管理报警、用户、时间表和趋势日志。来自 Enterprise Server 的数据可直接交付给用户或者站点或企业内部的其他 SmartStruxure 服务器以及现场设备。

系统的全局视图

整个系统,包括所有 SmartStruxure 服务器设备及其关联设备,可通过 Enterprise Server 访问和配置。

该站点总览提供更容易批量更改的工程和数据分析。Enterprise Server 还聚合来自所有关联的 SmartStruxure 服务器设备的事件和报警数据。趋势日志还可通过使用扩展趋势日志来聚合。

文本和基于图形的编程工具

行业特有的 Enterprise Server 拥有脚本和功能块编程选项。这种灵活性确保可为应用选择最佳的编程方法。

集中化的报警和数据管理

站点内多台设备的报警,包括 SmartStruxure 服务器设备,均由 Enterprise Server 收集用于集中记录、显示和管理。用户还可查看多台服务器的事件日志和趋势日志。

Enterprise Server 托管历史和配置数据库。这些数据库存储了当前信息,包括趋势、报警、用户活动和属性信息。报警可触发电子邮件、SNMP、文件或客户端通知,可包括报警、点值或趋势日志数据。通知可通过时间表或其他二进制数值定期触发。

验证和权限

SmartStruxure 解决方案提供一个强大的权限系统,它易于管理、灵活,可适应各种系统规模。权限系统提供最高标准的安全级别。验证根据内置用户帐户管理系统或 Windows 活动目录域来进行。内嵌的账户管理系统允许管理员设置符合严格网络安全要求的密码规则。当使用 Windows 活动目录时,管理成本降低,因为不需要在多个目录中对用户进行管理。

高级活动日志

记录除基本活动之外的更多活动是非常重要的。在 SmartStruxure 解决方案中,每次操作的记录都有时间戳、执行操作的用户,以及被更改的数值。

WorkStation/WebStation 界面

经由任何客户端进入的用户所获得的体验都是相似的,无论用户登录到哪个 SmartStruxure 服务器。用户可直接登录到 Enterprise Server 来设计、调试、监控和监视 SmartStruxure 服务器设备以及它所连接的 I/O 模块和现场总线设备。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。

开放楼宇协议支持

SmartStruxure 解决方案的基础之一是支持开放标准。Enterprise Server 原生可与三个最流行的楼宇标准进行通信:BACnet、LonWorks 和 Modbus。

原生 BTL 认证 BACnet 支持

Enterprise Server 可与 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 网络直接通信。楼宇服务器是 BTL 认证产品,可充当最先进的 BACnet 设备协议 BACnet 楼宇控制器 (B-BC)、以及 BACnet Operator Workstation (B-OWS)。此能力使其可以访问施耐德电气和其他供应商提供的全系列 BACnet 设备。在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 列出的软件修订版本的最新详情。Enterprise Server 还可充当 BACnet 广播管理设备 (BBMD) 来促进横跨多个 IP 网络的 BACnet 系统。

原生 LonWorks 支持

Enterprise Server 与一系列 LonTalk 适配器合作,与 TP/FT-10 LonWorks 网络进行通信。集成 LonWorks 功能使其能够访问来自施耐德电气和其他供应商的 LonWorks 设备。可利用内置 LonWorks 网络管理工具从 Enterprise Server 对 LonWorks 网络进行调试、绑定和配置。无需第三方工具。为增加易用性,还支持 LNS 设备插件。这样可便于管理和维护来自施耐德电气和其他供应商的 LonWorks 网络。关于如何使用 LNS 设备插件有一些限制。

原生 Modbus 支持

Enterprise Server 原生集成了 Modbus RS-485 主从配置,以及 TCP 客户端和服务器。这可允许全面访问通过 Modbus 协议通信的第三方产品和各种施耐德电气产品,比如功率计、UPS、断路器和照明控制器。

Web 服务支持

Enterprise Server 支持基于开放标准(比如 SOAP 和 REST)的 Web 服务的使用,以消耗数据到 SmartStruxure 解决方案中。在 Web 上使用输入的第三方数据(温度预测、能源成本)来确定站点模式、日程安排和编程。

EcoStruxure Web Services 支持

EcoStruxure Web Services 是施耐德电气的 Web 服务标准,受 Enterprise Server 原生支持。EcoStruxure Web Services 在适用的系统间提供额外的功能,无论是在施耐德电气还是其他授权的第三方系统中。这些功能包括系统路径浏览、当前值的读/写、报警接收和确认以及历史趋势日志数据。EcoStruxure Web Services 是安全的。登录系统需要使用用户名和密码。

IT 友好性

Enterprise Server 采用网络标准进行通信,比如 DHCP、HTTP 和 HTTPS。这样可确保安装容易、管理简单、处理安全。

TLS 支持

客户端和 SmartStruxure 服务器之间的通信可使用传输层安全 (TLS 1.2) 加密。服务器在出货时随附一份默认的自签名证书。支持商业认证机构 (CA) 服务器证书,以降低恶意信息技术攻击的风险。工作站和 web 工作站访问可强制采用加密通信。

支持的协议
  • IP 寻址

  • TCP 通信

  • DHCP/DNS,用于快速部署和地址查找

  • HTTP/HTTPS,用于通过防火墙接入互联网,实现远程监控

  • NTP(网络时间协议),用于整个系统的时间同步

  • SMTP/SMTPS 支持基于 SSL/TLS 的身份验证,可发送时间表或报警触发的电子邮件讯息

  • SNMP,用于指定网络管理工具中的应用程序报警接收

规格

硬件要求
处理器功率、内存和硬盘空间应当向上扩展以容纳目标系统大小,该目标系统大小受 SmartStruxure 服务器设备和预期历史存档的总数量影响。在具有 8 核 3.6 GHz 处理器、32 GB 内存和 3TB 硬盘的机器上测试了企业服务器。
处理器
最低配置:Intel Core i5 @ 2.0 GHz 或同等处理器
  
推荐配置:Intel Core i5 @ 3.0 GHz 或更好的处理器
内存
最低要求:4 GB
  
建议:8GB 或以上
硬盘空间
最低要求:100 GB
驱动器
如果您的 StruxureWare 楼宇管理系统的副本采用光盘形式交付,则需要 DVD 驱动器。
其他设备
需要 Microsoft 鼠标或兼容的定点设备。
软件设备
操作系统
Microsoft Windows 7(32 位)
  
Microsoft Windows 7(64 位)
  
Microsoft Windows 8.1(32 位)
  
Microsoft Windows 8.1(64 位)
  
Microsoft Windows 10(64 位)
  
Microsoft Windows Server 2008 R2(64 位)
  
Microsoft Windows Server 2012(64 位)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2(64 位)
支持以下 Microsoft Windows 7 版本:Professional、Enterprise 和 Ultimate。
支持以下 Microsoft Windows 8.1 版本:Pro、Pro N、Enterprise 和 Enterprise N。
支持以下 Microsoft Windows 10 版本:Professional 和 Enterprise。
支持以下 Microsoft Windows Server 2008 R2 版本:Standard、Web、Enterprise、Datacenter 和 Itanium。
支持以下 Microsoft Windows Server 2012 和 Microsoft Windows Server 2012 R2 版本:Datacenter、Standard、Essentials 和 Foundation。
必要的补充软件
Microsoft .NET Framework 4.5 或 4.6
通信
TCP
二进制,端口固定,4444
HTTP
非二进制,端口可配置,默认 80
HTTPS
加密支持 TLS 1.2、1.1 和 1.0,端口可配置,默认 443
SMTP
电子邮件发送,端口可配置,默认 25
SMTPS
电子邮件发送,端口可配置,默认 587
SNMP
版本 3
  
利用自陷进行应用程序报警分布
NTP
时间同步
BACnet
BACnet/IP,端口可配置,默认 47808
  
BTL B-BC(BACnet 楼宇控制器) a
  
BTL B-OWS(BACnet 操作员工作站) a
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 清单固件修订版本的最新详情。
支持以下 LonTalk 适配器:
NIC709-PCI
  
NIC709-USB
  
NIC709-USB100
  
NIC709-IP
  
NIC852
特定附加功能可采用其他协议。参见技术文档。
LNS
LNS 版本
OpenLNS
安装于 WorkStation PC 上
LonMark
资源文件版本
14.00
物料号
SW-ES-BASE-0,PC 服务器的 StruxureWare 楼宇管理系统 Enterprise Server 许可证,包括报告服务器许可证
(不含维护费)
SXWSWESXX00001
附加选项
SW-EWS-1,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
仅一台 SmartStruxure 服务器的获取,无维护
SXWSWEWSX00001
SW-EWS-2,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
一台 SmartStruxure 服务器的发送和获取,无维护
SXWSWEWSX00002
SW-EWS-3,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
服务和消耗,加一台 SmartStruxure 服务器的历史趋势日志数据,无维护
SXWSWEWSX00003
SW-GWS-1,Web Services(通用获取)选项
适用于一台 SmartStruxure 服务器,无维护
SXWSWGWSX00001
SW-SNMP-1,经由 SNMP 选项的报警通知
适用于一台 SmartStruxure 服务器,无维护
SXWSWSNMP00001
SW-SMARTDRIVER-1, 通过 SmartDriver 同外部设备进行通讯
用于单个 SmartDriver 授权
SXWSWSDRV00001