EcoStruxure BMS 服务器是系统的核心,负责执行关键功能,比如控制逻辑、趋势记录和报警监测。Enterprise Server 是 EcoStruxure BMS 服务器的 Windows 应用版,它负责收集站内数据用于聚合及归档,其灵活性足以运行独立的应用程序。Enterprise Server 还可通过 WorkStation 或 WebStation 充当施耐德电气智能楼宇管理系统 EcoStruxure BMS 的一个管理站点。
Enterprise Server 是 EcoStruxure BMS 架构的中心点,通过它,用户可以配置、控制和监视系统。
Enterprise Server 和 Enterprise Central 使用 Brick Schema 内置了对建筑、场地、校园和区域的“数字孪生”建模的支持。WorkStation 和 WebStation 通过“数字孪生”为报警和点提供的附加上下文,提升了人类的理解能力。所需的图形数据库包含在安装包中。工作站可以用于创建模型,也可以使用图形数据库用户界面导入模型。
Enterprise Server 可使用各种协议运行多个控制程序。它可以管理报警、用户、时间表和趋势日志。来自 Enterprise Server 的数据可直接交付给用户或者站点或企业内部的其他 EcoStruxure BMS 服务器以及现场设备。
整个站点,包括所有自动化服务器及其关联设备,可通过 Enterprise Server 访问和配置。
该站点总览提供更容易批量更改的工程和数据分析。Enterprise Server 还聚合来自所有关联的自动化服务器设备的事件和报警数据。趋势日志可通过使用扩展趋势日志来聚合。
行业特有的 EcoStruxure BMS 服务器拥有脚本和功能块编程选项。这种灵活性有助于确保为应用选择适合的编程方法。
站点内多台设备的报警,包括自动化服务器,均由 Enterprise Server 收集用于集中记录、显示和管理。用户还可查看多台服务器的事件日志和趋势日志。
Enterprise Server 托管历史和配置数据库。这些数据库存储了当前信息,包括趋势、报警、用户活动和属性信息。报警可触发电子邮件、SNMP、文件或客户端通知,可包括报警、点值或趋势日志数据。通知可通过时间表或其他二进制数值定期触发。
EcoStruxure BMS 服务器可被配置成在外部数据库中自动存储所有历史数据、趋势日志数据、事件日志和审计追踪数据。如果需要数据在更长时间内可用,可在 EcoStruxure BMS 中并入外部日志存储,无需庞大的工程工作。受支持的数据库为 TimescaleDB,其基于 PostgreSQL 构建。外部日志存储中的数据原生地可供 EcoStruxure Building Operation 客户端内置查看器和内置报告功能的查看器使用。
您可以使用强大的日志处理器功能自定义处理趋势数据,以便在图表、仪表板中查看和在报告中包括。日志处理器支持对一个或多个趋势日志和点值进行高级计算。
高级计算示例:
能源使用标准化
虚拟子表和概览
计算平均动能温度
单位转换
自定义周期的平均值、最大值和最小值
日志处理器的输出可以保存在数据库中,包括外部日志存储或根据需要自动计算。
从 EcoStruxure Building Operation 5.0.3 及更高版本开始,所选趋势日志和事件日志可以直接发送到 AVEVA PI System,而无需中间存储或专用 PI System 连接器。
EcoStruxure BMS 服务器提供内置基本报告功能,可以交付任何文本格式和 XLSX 格式的报告,不依赖于其他外部软件。XLSX 格式的报告可以通过使用公式、条件格式、图表和迷你图等高级功能来完善。
报告可以在预定时间、警报事件或其他自定义条件下生成,您可以通过电子邮件发送输出,也可以将输出写入文件。
通过使用 Enterprise Server 和 Enterprise Central,您可以将报告转换为 PDF 格式,并且可以通过使用可选的插件,在生成 PDF 报告时使用数字证书自动签名来进一步提升数据的安全性和可跟踪性。这样可验证生成报告后内容没有被更改。
EcoStruxure BMS 提供一个强大的权限系统,它易于管理、灵活,可适应各种系统规模。权限系统提供高标准验证。验证根据内置用户帐户管理系统、Windows 活动目录域,或者经过 SAML 2.0 单点登录来进行。内嵌的账户管理系统允许管理员设置符合严格网络安全要求的密码规则。当使用 Windows 活动目录或 SAML 2.0 身份验证时,管理成本降低,因为不需要在多个目录中对用户进行管理。
比基础活动记录得更多是非常重要的。在 EcoStruxure BMS 中,每次操作的记录都有时间戳、执行操作的用户,以及被更改的数值。
经由任何客户端进入的用户所获得的体验都是相似的,无论用户登录到哪个 EcoStruxure BMS 服务器。用户可以直接登录 Enterprise Server,以设计、调试、监督和监控自动化服务器及其连接的中央 IO 模块和现场总线设备。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。
EcoStruxure BMS 的基础之一是支持开放标准。Enterprise Server 原生可与三个最流行的楼宇标准进行通信:BACnet(包括 BACnet/SC)、LonWorks 和 Modbus。
Enterprise Server 可与 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 网络直接通信。Enterprise Server 是 BTL 认证产品,可充当最先进的 BACnet 设备协议 BACnet 楼宇控制器 (B-BC)、以及 BACnet Operator Workstation (B-OWS)。此能力使其可以访问施耐德电气和其他供应商提供的全系列 BACnet 设备。在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 列出的软件修订版本的最新详情。Enterprise Server 还可充当 BACnet 广播管理设备 (BBMD) 来促进横跨多个 IP 子网的 BACnet 系统。
Enterprise Server 和自动化服务器支持 BACnet/SC 应用程序作为 BACnet/SC 节点、集线器*和路由器。这允许企业服务器和自动化服务器位于 BACnet/SC 网络中,并支持将 BACnet/IP 或 MS/TP 网络与 BACnet/SC 网络连接的应用程序。BACnet/SC 的一个主要优点是,它允许通过专用和公共网络在 BACnet/SC 设备之间更安全地传输 BACnet 流量和信息,而无需 BBMD、VLAN和 VPN,因为 BACnet/SSC 协议使用 WebSocket 技术和 TLS 1.3 加密。此外,BACnet/SC 使用证书管理来帮助确保只有那些被授权可位于 BACnet/SSC 网络上的设备才能在该网络上运行。
* EcoStruxure Building Operation 4.0.3 版或更高版本。
Enterprise Server 与一系列 LonTalk 适配器合作,与 TP/FT-10 LonWorks 网络进行通信。集成 LonWorks 功能使其能够访问来自施耐德电气和其他供应商的 LonWorks 设备。可利用内置 LonWorks 网络管理工具从 Enterprise Server 对 LonWorks 网络进行调试、绑定和配置。无需第三方工具。为增加易用性,还支持 LNS 设备插件。这样可便于管理和维护来自施耐德电气和其他供应商的 LonWorks 网络。关于如何使用 LNS 设备插件有一些限制。
Enterprise Server 和自动化服务器本地集成 Modbus RS-485 客户端和服务器配置,以及 Modbus TCP 客户端和服务器。这可允许全面访问通过 Modbus 协议通信的第三方产品和各种施耐德电气产品,比如功率计、UPS、断路器和照明控制器。
Enterprise Server 支持基于开放标准(比如 SOAP 和 REST)的 Web 服务的使用,以消耗数据到 EcoStruxure BMS 中。在 Web 上使用输入的第三方数据(温度预测、能源成本)来确定站点模式、日程安排和编程。
EcoStruxure Web Services 是 Schneider Electric 的 Web 服务标准,受 EcoStruxure BMS 服务器原生支持。EcoStruxure Web Services 在适用的系统间提供额外的功能,无论是在 Schneider Electric 还是其他授权系统中。这些功能包括语义模型系统路径浏览访问、当前值的读/写、报警接收和确认以及历史趋势日志数据。登录 EcoStruxure Web Services 系统需要使用用户名和密码。
Enterprise Server 和自动化服务器支持 MQTT 作为向其他系统发布数据和从其他系统接收更新的选项。MQTT 是一种消息传输协议,其占地面积小、带宽利用率低且简单,是 M2M 和 IoT 通信的理想选择。MQTT 功能支持与任何 MQTT 代理进行通信,例如 Amazon、Microsoft、Google 或 IBM。
EcoStruxure BMS 服务器使用网络标准进行通信。这样可确保安装容易、管理简单、处理更安全。
IP 寻址
TCP 通信
DHCP,用于轻松地配置网络
DNS,用于简捷地查找地址
HTTP/HTTPS,用于通过防火墙接入互联网,实现远程监控
NTP(网络时间协议),用于整个系统的时间同步
SMTP/SMTPS 支持基于 SSL/TLS 的身份验证,可发送时间表或报警触发的电子邮件讯息
SNMP,用于指定网络管理工具中的应用程序报警接收
WebSocket Secure (WSS) 和 TLS 1.3 加密(BACnet/SC 应用程序)
客户端和 EcoStruxure BMS 服务器之间以及 EcoStruxure BMS 服务器之间的通信可使用传输层安全 (TLS) 加密。服务器在出货时随附一份默认的自签名证书。支持商业认证机构 (CA) 服务器证书,以降低恶意信息技术攻击的风险。WorkStation 和 WebStation 访问可强制采用加密通信。
硬件要求 | |
处理器功率、内存和存储容量应当向上扩展以容纳目标系统大小,该目标系统大小受自动化服务器和预期历史存档的总数量影响。在许多不同的服务器上以不同配置对 Enterprise Server 进行了测试。典型的配置为 8 核 3.6 GHz 处理器、32 GB 内存以及 1 TB SSD 存储容量。 | |
处理器
|
最低配置:Intel Core i5 @ 2.0 GHz 或同等处理器
|
推荐配置:Intel Core i5 @ 3.0 GHz 或更好的处理器
|
|
内存
|
最低要求:4 GB
|
建议:8GB 或以上
|
|
存储容量
|
最低要求:100 GB
|
推荐:1 TB
|
|
存储设备
|
建议:企业级固态硬盘 (SSD)
|
建议使用企业级 SSD 以保持必要的速度和稳定性。数据库和二进制文件都应安装在企业级 SSD 上。 | |
其他设备
|
需要 Microsoft 鼠标或兼容的定点设备。
|
软件设备 | |
操作系统
|
Microsoft Windows 10(64 位)
|
Microsoft Windows 11
a
|
|
Microsoft Windows Server 2012 R2(64 位)
|
|
Microsoft Windows Server 2016
|
|
Microsoft Windows Server 2019
|
|
Microsoft Windows Server 2022
a
|
|
支持以下 Microsoft Windows 10 版本:Professional 和 Enterprise。 | |
支持以下 Microsoft Windows 11 a 版本:Professional 和 Enterprise。 | |
支持下列 Microsoft Windows Server 2012 R2 版本:Datacenter、Standard、Essentials 和 Foundation。 | |
支持下列 Microsoft Windows Server 2016 版本:Datacenter、Standard 和 Essentials。 | |
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials. | |
支持下列 Microsoft Windows Server 2022 a 版本:Datacenter、Standard 和 Essentials。 | |
a) EcoStruxure Building Operation 4.0.2 版及更高版本 | |
必要的补充软件
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 以及更高版本
|
Microsoft .NET Framework 为 Software Administrator 所必需。 | |
外部日志存储 PostgreSQL 选项
|
TimescaleDB 1.2 以及更高版本
|
与 TimescaleDB 版本兼容的 PostgreSQL 版本
|
|
Schneider Electric 已对 Windows 10、Windows Server 2012、2016 和 2019 中原生安装的 TimescaleDB 和 PostgreSQL 执行了测试。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。 | |
外部日志存储 Microsoft SQL 选项
|
Microsoft SQL Server 2016 SP1 及更高版本
|
支持以下 Microsoft SQL Server 版本:Enterprise、Standard 和 Express。 | |
外部日志存储 AVEVA PI System 选项
|
PI Web API 2021 SP3 和与该版本兼容的数据库
|
Schneider Electric 已使用安装在 Windows Server 2019 上的 PI Web API 2021 SP3 和与该版本兼容的数据库进行了质量保证测试。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。 | |
通信 | |
TCP
|
二进制,端口固定,4444
|
HTTP
|
非二进制,端口可配置,默认 80
|
HTTPS
|
加密支持 TLS 1.3、1.2、1.1
a
和 1.0
a
,端口可配置,默认 443
|
a) 默认情况下禁用。 | |
WSS
a
|
加密支持 TLS 1.3,端口可配置
|
a) BACnet/SC 应用程序 | |
SMTP
|
电子邮件发送,端口可配置,默认 25
|
SMTPS
|
电子邮件发送,端口可配置,默认 587
|
SNMP
|
版本 3
|
利用自陷进行应用程序报警分布
|
|
NTP
|
时间同步
|
BACnet
|
BACnet/IP,端口可配置,默认 47808
|
BACnet/SC,端口可配置,无默认端口
|
|
BTL B-BC(BACnet 楼宇控制器)
a
|
|
BTL B-OWS(BACnet Operator Workstation)
a
|
|
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 清单固件修订版本的最新详情。 | |
支持以下 LonTalk 适配器:
|
NIC709-PCI
|
NIC709-USB
|
|
NIC709-USB100
|
|
NIC709-IP
|
|
NIC852
|
|
特定附加功能可采用其他协议。参见技术文档。 | |
LNS | |
LNS 版本
|
OpenLNS
|
安装于 WorkStation PC 上 | |
LonMark | |
资源文件版本
|
14.00
|
物料号 | |
Enterprise Server - 10,用于 PC 服务器的 EcoStruxure Building Operation Enterprise Server 许可证,包括支持 10 个自动化服务器、3 个并发客户端和 1 个语义数据库,限制为 2 个CPU核心
|
SXWSWESXX00010
|
Enterprise Serve r- 50,用于 PC 服务器的 EcoStruxure Building Operation Enterprise Server 许可证,包括支持 50 个自动化服务器、3 个并发客户端和 1 个语义数据库,限制为 2 个CPU核心
|
SXWSWESXX00050
|
Enterprise Server - 100,用于 PC 服务器的 EcoStruxure Building Operation Enterprise Server 许可证,包括支持 100 个自动化服务器、3 个并发客户端和 1 个语义数据库,限制为 2 个CPU核心
|
SXWSWESXX00100
|
Enterprise Serve r- 250,用于 PC 服务器的 EcoStruxure Building Operation Enterprise Server 许可证,包括支持 250 个自动化服务器、3 个并发客户端和 1 个语义数据库,限制为 2 个CPU核心
|
SXWSWESXX00250
|
升级软件捆绑 | |
企业服务器升级 – 10 台或更少的自动化服务器
|
|
将 Enterprise Server(带有 10 个或更少的托管自动化服务器)从 EcoStruxure Building Operation 软件版本 3.x 升级到 4.0 或更高版本。
|
SXWSWESUP30010
|
企业服务器升级 – 50 台或更少的自动化服务器
|
|
将 Enterprise Server(带有 50 个或更少的托管自动化服务器)从 EcoStruxure Building Operation 软件版本 3.x 升级到 4.0 或更高版本。
|
SXWSWESUP30050
|
企业服务器升级 – 100 台或更少的自动化服务器
|
|
将 Enterprise Server(带有 100 个或更少的托管自动化服务器)从 EcoStruxure Building Operation 软件版本 3.x 升级到 4.0 或更高版本。
|
SXWSWESUP30100
|
企业服务器升级 – 250 台或更少的自动化服务器
|
|
将 Enterprise Server(带有 250 个或更少的托管自动化服务器)从 EcoStruxure Building Operation 软件版本 3.x 升级到 4.0 或更高版本。
|
SXWSWESUP30250
|
附加选项 | |
ES 托管 AS 包 - 01,添加 1 个自动化服务器的许可证
|
|
(在原始 Enterprise Server 购买的规格的基础上)
|
SXWSWASES00001
|
ES 托管 AS 包 - 10,添加 10 个自动化服务器的许可证
|
|
(在原始 Enterprise Server 购买的规格的基础上)
|
SXWSWASES00010
|
ES 托管 AS 包 - 50,添加 50 个自动化服务器的许可证
|
|
(在原始 Enterprise Server 购买的规格的基础上)
|
SXWSWASES00050
|
ES 托管节点包 - 5,添加 5 个非 SpaceLogic 服务器/控制器的许可。
|
SXWSWNDES00005
|
ES 托管节点包 - 10,添加 10 个非 SpaceLogic 服务器/控制器的许可。
|
SXWSWNDES00010
|
ES 托管节点包 - 25,添加 25 个非 SpaceLogic 服务器/控制器的许可。
|
SXWSWNDES00025
|
ES 托管节点包 - 50,添加 50 个非 SpaceLogic 服务器/控制器的许可。
|
SXWSWNDES00050
|
ES 托管节点包 - 100,添加 100 个非 SpaceLogic 服务器/控制器的许可。
|
SXWSWNDES00100
|
ES 托管节点包 - 300,添加 300 个非 SpaceLogic 服务器/控制器的许可。
|
SXWSWNDES00300
|
ES 托管节点包 - 600,添加 600 个非 SpaceLogic 服务器/控制器的许可。
|
SXWSWNDES00600
|
SW-EWS-1,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
|
|
仅可用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
|
SXWSWEWSX00001
|
SW-EWS-2,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
|
|
服务和消费,用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
|
SXWSWEWSX00002
|
SW-EWS-3,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
|
|
服务和消费,外加历史趋势日志数据,用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
|
SXWSWEWSX00003
|
SW-GWS-1,Web Services(通用获取)选项
|
|
用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
|
SXWSWGWSX00001
|
SW-SNMP-1,经由 SNMP 选项的报警通知
|
|
用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
|
SXWSWSNMP00001*
|
* Enterprise Server 允许托管的自动化服务器继承此许可证,因此整个 Enterprise Server 系统只需要一个许可证。 | |
EcoStruxure Building Operation SmartDriver 选项
|
|
用于一台 AS-P 服务器或企业服务器
|
SXWSWSDRVX0001
|
SW-SMART-CONNECT,智能连接器部署许可证
|
|
针对一次智能连接器部署
|
SXWSWSCDL100001
|
Building Operation 个人仪表板选项,每台服务器需要 1 个,让登录该服务器的用户具有个人仪表板功能
|
|
用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
|
SXWSWDASH00001
|
SW-ESDBTS-1、TimescaleDB 连接选项
|
|
用于一个 Enterprise Server
|
SXWSWESDBTS001*
|
* Enterprise Server 允许托管的自动化服务器继承此许可证,因此整个 Enterprise Server 系统只需要一个许可证。 | |
EcoStruxure 构建操作,Microsoft SQL Server 连接选项
|
|
用于一个 Enterprise Server
|
SXWSWESDBMS001*
|
* Enterprise Server 允许托管的自动化服务器继承此许可证,因此整个 Enterprise Server 系统只需要一个许可证。 | |
EcoStruxure Building Operation,AVEVA PI System 连接选项
|
|
用于一个 Enterprise Server
|
SXWSWESDBPI001*
|
* Enterprise Server 允许托管的自动化服务器继承此许可证,因此整个 Enterprise Server 系统只需要一个许可证。 | |
SW-ESCMPLPK-1,管制行业合规包选项
|
|
用于一个 Enterprise Server
|
SXWSWCMPLPK001*
|
* SXWSWCMPLPK0001 包括 SXWSWESDBTS001 和 SXWSWESPDFSS01。 | |
SW-ESPDF-1,Building Operation PDF 签名选项
|
|
用于一个 Enterprise Server
|
SXWSWESPDFSS01
|
SW-ESMQTT-1,MQTT 选项
|
|
用于一个 Enterprise Server
|
SXWSWMQTTSRW01*
|
* Enterprise Server 允许托管的自动化服务器继承此许可证,因此整个 Enterprise Server 系统只需要一个许可证。 | |
Building Operation 分区选项
|
|
用于一个 Enterprise Server
|
SXWSWESSDZR001
|
SAML 认证选项
|
|
用于一个 Enterprise Server
|
SXWSWESSAML001*
|
* Enterprise Server 允许托管的自动化服务器继承此许可证,因此整个 Enterprise Server 系统只需要一个许可证。 | |
Semantic DB Plus 2 CPU 核心
|
|
一个语义数据库的附加并发查询
|
SXWSWSTDBAC002
|
Semantic DB Plus 6 CPU 核心
|
|
一个语义数据库的附加并发查询
|
SXWSWSTDBAC006
|
Semantic DB External Use Plus 2 CPU 核心
|
|
启用来自外部工具的查询和其他并发查询
|
SXWSWSTDBEUAC2
|
Semantic DB External Use Plus 6 CPU 核心
|
|
启用来自外部工具的查询和其他并发查询
|
SXWSWSTDBEUAC6
|