earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: Enterprise Server
功能: 工程
产品版本: 3.1
2020/4/7
请点击查看尚未翻译的更新版本

Enterprise Server

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke Enterprise Server
图: Enterprise Server

简介

EcoStruxure BMS 服务器是系统的核心,负责执行关键功能,比如控制逻辑、趋势记录和报警监测。Enterprise Server 是 EcoStruxure BMS 服务器的 Windows 应用版,它负责收集站内数据用于聚合及归档,其灵活性足以运行独立的应用程序。Enterprise Server 还可通过 WorkStation 或 WebStation 充当施耐德电气智能楼宇管理系统 EcoStruxure BMS 的一个管理站点。

特点

Enterprise Server 是 EcoStruxure BMS 架构的中心点,通过它,用户可以配置、控制和监视系统。

网络动力室

Enterprise Server 可使用各种协议运行多个控制程序。它可以管理报警、用户、时间表和趋势日志。来自 Enterprise Server 的数据可直接交付给用户或者站点或企业内部的其他 EcoStruxure BMS 服务器以及现场设备。

系统的全局视图

整个站点,包括所有 SmartX 服务器及其关联设备,可通过 Enterprise Server 访问和配置。

该站点总览提供更容易批量更改的工程和数据分析。Enterprise Server 还聚合来自所有关联的 SmartX 服务器设备的事件和报警数据。趋势日志可通过使用扩展趋势日志来聚合。

文本和基于图形的编程工具

行业特有的 Enterprise Server 拥有脚本和功能块编程选项。这种灵活性确保可为应用选择最佳的编程方法。

集中化的报警和数据管理

站点内多台设备的报警,包括 SmartX 服务器,均由 Enterprise Server 收集用于集中记录、显示和管理。用户还可查看多台服务器的事件日志和趋势日志。

Enterprise Server 托管历史和配置数据库。这些数据库存储了当前信息,包括趋势、报警、用户活动和属性信息。报警可触发电子邮件、SNMP、文件或客户端通知,可包括报警、点值或趋势日志数据。通知可通过时间表或其他二进制数值定期触发。

EcoStruxure BMS 服务器可被配置成在高容量、开放并且经良好证明的数据库中自动存储所有历史数据、趋势日志数据、事件日志和审计追踪数据。如果需要数据在更长时间内可用,可在 EcoStruxure BMS 中并入外部日志存储,无需庞大的工程工作。受支持的数据库为 TimescaleDB,其基于 PostgreSQL 构建。容量仅受所选存储媒体的大小限制。

外部日志存储中的数据原生地可供构建在 EcoStruxure Building Operation 客户端中的查看器使用。在整个保留期间,无需其他软件即可访问数据。由于 PostgreSQL 的开放性质,数据已经准备好供您已在使用的任何分析软件使用。大多数报告工具具有对于 PostgreSQL 的原生支持。

PostgreSQL 的 TimescaleDB 扩展优化了时间戳数据的解决方案,非常适合 EcoStruxure Building Operation 历史数据。

系统架构非常灵活。 EcoStruxure BMS 中的所有 EcoStruxure BMS 服务器可写入相同 TimescaleDB 数据库或从中读取,或者可使用多个数据库。

验证和权限

EcoStruxure BMS 提供一个强大的权限系统,它易于管理、灵活,可适应各种系统规模。权限系统提供最高标准的安全级别。验证根据内置用户帐户管理系统或 Windows 活动目录域来进行。内嵌的账户管理系统允许管理员设置符合严格网络安全要求的密码规则。当使用 Windows 活动目录时,管理成本降低,因为不需要在多个目录中对用户进行管理。

高级活动日志

比基础活动记录得更多是非常重要的。在 EcoStruxure BMS 中,每次操作的记录都有时间戳、执行操作的用户,以及被更改的数值。

WorkStation/WebStation 界面

经由任何客户端进入的用户所获得的体验都是相似的,无论用户登录到哪个 EcoStruxure BMS 服务器。用户可直接登录到 Enterprise Server 来设计、调试、监控和监视 SmartX 服务器以及它所连接的 I/O 模块和现场总线设备。如需了解更多信息,参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。

开放楼宇协议支持

EcoStruxure BMS 的基础之一是支持开放标准。Enterprise Server 原生可与三个最流行的楼宇标准进行通信:BACnet、LonWorks 和 Modbus。

原生 BTL 认证 BACnet 支持

Enterprise Server 可与 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 网络直接通信。Enterprise Server 是 BTL 认证产品,可充当最先进的 BACnet 设备协议 BACnet 楼宇控制器 (B-BC)、以及 BACnet Operator Workstation (B-OWS)。此能力使其可以访问施耐德电气和其他供应商提供的全系列 BACnet 设备。在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 列出的软件修订版本的最新详情。Enterprise Server 还可充当 BACnet 广播管理设备 (BBMD) 来促进横跨多个 IP 子网的 BACnet 系统。

原生 LonWorks 支持

Enterprise Server 与一系列 LonTalk 适配器合作,与 TP/FT-10 LonWorks 网络进行通信。集成 LonWorks 功能使其能够访问来自施耐德电气和其他供应商的 LonWorks 设备。可利用内置 LonWorks 网络管理工具从 Enterprise Server 对 LonWorks 网络进行调试、绑定和配置。无需第三方工具。为增加易用性,还支持 LNS 设备插件。这样可便于管理和维护来自施耐德电气和其他供应商的 LonWorks 网络。关于如何使用 LNS 设备插件有一些限制。

原生 Modbus 支持

Enterprise Server 原生集成了 Modbus RS-485 主从配置,以及 TCP 客户端和服务器。这可允许全面访问通过 Modbus 协议通信的第三方产品和各种施耐德电气产品,比如功率计、UPS、断路器和照明控制器。

Web 服务支持

Enterprise Server 支持基于开放标准(比如 SOAP 和 REST)的 Web 服务的使用,以消耗数据到 EcoStruxure BMS 中。在 Web 上使用输入的第三方数据(温度预测、能源成本)来确定站点模式、日程安排和编程。

EcoStruxure Web Services 支持

EcoStruxure Web Services 是施耐德电气的 Web 服务标准,受 Enterprise Server 原生支持。EcoStruxure Web Services 在适用的系统间提供额外的功能,无论是在施耐德电气还是其他授权的第三方系统中。这些功能包括系统路径浏览、当前值的读/写、报警接收和确认以及历史趋势日志数据。EcoStruxure Web Services 是安全的。登录系统需要使用用户名和密码。

IT 友好性

Enterprise Server 采用网络标准进行通信,比如 DHCP、HTTP 和 HTTPS。这样可确保安装容易、管理简单、处理安全。

TLS 支持

客户端和 EcoStruxure BMS 服务器之间的通信可使用传输层安全 (TLS 1.2) 加密。服务器在出货时随附一份默认的自签名证书。支持商业认证机构 (CA) 服务器证书,以降低恶意信息技术攻击的风险。WorkStation 和 WebStation 访问可强制采用加密通信。

支持的协议
  • IP 寻址

  • TCP 通信

  • DHCP,用于轻松地配置网络

  • DNS,用于简捷地查找地址

  • HTTP/HTTPS,用于通过防火墙接入互联网,实现远程监控

  • NTP(网络时间协议),用于整个系统的时间同步

  • SMTP/SMTPS 支持基于 SSL/TLS 的身份验证,可发送时间表或报警触发的电子邮件讯息

  • SNMP,用于指定网络管理工具中的应用程序报警接收

规格

硬件要求
处理器功率、内存和存储容量应当向上扩展以容纳目标系统大小,该目标系统大小受 SmartX 服务器和预期历史存档的总数量影响。在许多不同的服务器上以不同配置对 Enterprise Server 进行了测试。典型的配置为 8 核 3.6 GHz 处理器、32 GB 内存以及 1 TB SSD 存储容量。
处理器
最低配置:Intel Core i5 @ 2.0 GHz 或同等处理器
  
推荐配置:Intel Core i5 @ 3.0 GHz 或更好的处理器
内存
最低要求:4 GB
  
建议:8GB 或以上
存储容量
最低要求:100 GB
  
推荐:1 TB
存储设备
建议:企业级固态硬盘 (SSD)
建议使用企业级 SSD 以保持必要的速度和稳定性。数据库和二进制文件都应安装在企业级 SSD 上。
其他设备
需要 Microsoft 鼠标或兼容的定点设备。
软件设备
操作系统
Microsoft Windows 7(64 位)
  
Microsoft Windows 10(64 位)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2(64 位)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019(不支持 I/NET 集成系统)
支持以下 Microsoft Windows 7 版本:Professional、Enterprise 和 Ultimate。
支持以下 Microsoft Windows 10 版本:Professional 和 Enterprise。
支持下列 Microsoft Windows Server 2012 R2 版本:Datacenter、Standard、Essentials 和 Foundation。
支持下列 Microsoft Windows Server 2016 版本:Datacenter、Standard 和 Essentials。
支持以下 Microsoft Windows Server 2019 版本(不支持 I/NET 集成系统):Datacenter、Standard 和 Essentials。
必要的补充软件
Microsoft .NET Framework 4.7.2 以及更高版本
Microsoft .NET Framework 为 Software Administrator 所必需。
外部日志存储选项
PostgreSQL 11.0 以及更高版本
  
TimescaleDB 1.2 以及更高版本
Schneider Electric 已对 Windows 10、Windows Server 2012 和 Windows Server 2016 中原生安装的 TimescaleDB 和 PostgreSQL 执行了测试。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。
通信
TCP
二进制,端口固定,4444
HTTP
非二进制,端口可配置,默认 80
HTTPS
加密支持 TLS 1.2、1.1 和 1.0,端口可配置,默认 443
SMTP
电子邮件发送,端口可配置,默认 25
SMTPS
电子邮件发送,端口可配置,默认 587
SNMP
版本 3
  
利用自陷进行应用程序报警分布
NTP
时间同步
BACnet
BACnet/IP,端口可配置,默认 47808
  
BTL B-BC(BACnet 楼宇控制器) a
  
BTL B-OWS(BACnet Operator Workstation) a
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 清单固件修订版本的最新详情。
支持以下 LonTalk 适配器:
NIC709-PCI
  
NIC709-USB
  
NIC709-USB100
  
NIC709-IP
  
NIC852
特定附加功能可采用其他协议。参见技术文档。
LNS
LNS 版本
OpenLNS
安装于 WorkStation PC 上
LonMark
资源文件版本
14.00
物料号
Enterprise Server - 10、用于 PC 服务器的 EcoStruxure Building Operation Enterprise Server 许可,包括对 10 SmartX 服务器的支持
SXWSWESXX00010
Enterprise Server - 50、用于 PC 服务器的 EcoStruxure Building Operation Enterprise Server 许可,包括对 50 SmartX 服务器的支持
SXWSWESXX00050
Enterprise Server - 100、用于 PC 服务器的 EcoStruxure Building Operation Enterprise Server 许可,包括对 100 SmartX 服务器的支持
SXWSWESXX00100
Enterprise Server - 250、用于 PC 服务器的 EcoStruxure Building Operation Enterprise Server 许可,包括对 250 SmartX 服务器的支持
SXWSWESXX00250
附加选项
ES 托管 AS 包 - 01,除了 Enterprise Server 购买范围之外再添加 1 个 SmartX 服务器的许可。
SXWSWASES00001
ES 托管 AS 包 - 10,除了 Enterprise Server 购买范围之外再添加 10 个 SmartX 服务器的许可。
SXWSWASES00010
ES 托管节点包 - 5,添加 5 个非 SmartX 服务器/控制器的许可。
SXWSWNDES00005
ES 托管节点包 - 10,添加 10 个非 SmartX 服务器/控制器的许可。
SXWSWNDES00010
ES 托管节点包 - 25,添加 25 个非 SmartX 服务器/控制器的许可。
SXWSWNDES00025
ES 托管节点包 - 50,添加 50 个非 SmartX 服务器/控制器的许可。
SXWSWNDES00050
ES 托管节点包 - 100,添加 100 个非 SmartX 服务器/控制器的许可。
SXWSWNDES00100
ES 托管节点包 - 300,添加 300 个非 SmartX 服务器/控制器的许可。
SXWSWNDES00300
ES 托管节点包 - 600,添加 600 个非 SmartX 服务器/控制器的许可。
SXWSWNDES00600
SW-EWS-1,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
仅可用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWEWSX00001
SW-EWS-2,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
服务和消耗,用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWEWSX00002
SW-EWS-3,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
服务和消耗,加历史趋势日志数据,用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWEWSX00003
SW-GWS-1,Web Services(通用获取)选项
用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWGWSX00001
SW-SNMP-1,经由 SNMP 选项的报警通知
用于一个 Enterprise Server 或一个 Enterprise Central
SXWSWSNMP00001
SW-SMARTDRIVER-1, 通过 SmartDriver 同外部设备进行通讯
用于单个 SmartDriver 授权
SXWSWSDRV00001
SW-SMART-CONNECT,智能连接器部署许可证
针对一次智能连接器部署
SXWSWSCDL100001
SW-ESDBTS-1、TimescaleDB 连接选项
用于一个 Enterprise Server
SXWSWESDBTS001