earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos WebReports
Funcionalidades: Informes
Versión del producto: 1.9
16/01/2018

Reports Server

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Reports Server
Figura: Reports Server

Introducción

Reports Server es un complemento de Enterprise Server que ofrece funcionalidad avanzada para generar informes. Reports Server ayuda a visualizar el rendimiento analizando los datos recopilados de StruxureWare Building Operation y garantiza que nuestros clientes saquen el máximo partido de sus sistemas de energía.

Características

Una solución SmartStruxure puede recopilar grandes cantidades de datos. Convertir esos datos en información es crucial para garantizar que cada instalación se gestiona de la forma más eficiente posible.

Solución sólida e inteligente

StruxureWare Building Operation Reports Server puede procesar grandes cantidades de datos y producir informes inteligentes para facilitra el análisis y la optimización de cada instalación. Reports Server incluye varios informes integrados que cumplen las necesidades de informes estándares de la mayoría de instalaciones. Hay otros informes disponibles en la página específica de la solución Schneider Electric SmartStruxure.

El software Reports Server se instala en un ordenador Microsoft Windows. Reports Server puede instalarse en los mismos ordenadores que Enterprise Server. Los usuarios acceden a Reports Server a través de WorkStation y WebStation o bien desde WebReports, una interfaz de usuario específica para las funciones de informes. La interfaz WebReports está diseñada para los usuarios que solo están interesados en los informes. La interfaz web también se usa para tareas administrativas.

Arquitectura abierta

Reports Server está integrado en Microsoft SQL Server. Cuando los datos se replican desde Enterprise Server, los informes se generan usando todo el potencial de la tecnología de usuario de Microsoft. Se pueden usar herramientas estándares, como Microsoft Report Builder o Visual Studio, para las labores de desarrollo y obtener así una solución multifuncional asequible.

Importación y exportación de informes

Puede descargar informes o conjuntos de informes desde el sitio web de Schneider Electric, o bien exportarlos desde las instalaciones existentes. Esta funcionalidad ahorra un tiempo importante de programación cuando las instalaciones tienen necesidades de informe similares. También ofrece una oportunidad a los instaladores para brindar servicios de valor añadido.

Planificación de informes

Para facilitar el control del rendimiento de una instalación a lo largo del tiempo, los administradores pueden crear informes que realicen un seguimiento de los eventos recurrentes, y almacenar los resultados en el servidor en un formato conocido como PDF, Microsoft Word o Excel.

Acceso web fácil

Una forma de usar la solución de informes es acceder a los informes planificados ya generados. Otra alternativa mejor, con mayor funcionalidad, es emplear WebReports, la interfaz web específica. WebReports permite a los administradores gestionar los informes planificados y los paquetes de informes. En WebReports, al igual que con las funciones integradas de WorkStation y WebStation, los usuarios pueden ver los informes, guardarlos en varios formatos conocidos y crear informes de panel de información.

Informes predefinidos generados automáticamente

Los informes se pueden crear para que los usuarios tengan que introducir información antes de que se generen. De este modo hay flexibilidad para incluir o no determinada información, aunque en ocasiones puede ser útil configurar previamente las respuestas a las preguntas. Los informes de panel de información se ejecutan de inmediato cuando los usuarios los abren.

Logotipos personalizados

La función de gestión de imágenes permite a los administradores del sistema cargar fácilmente imágenes y logotipos nuevos. Esto garantiza que los informes lleven la marca apropiada para cada instalación. Con un editor de informes se pueden obtener más opciones de personalización.

Creación fácil de informes personalizados

Los informes incluidos en el paquete cumplen los requisitos de la mayoría de instalaciones. Se pueden usar herramientas RDL (Report Definition Language) estándares, como Report Builder de Microsoft, para modificar los informes incluidos o crear otros nuevos. La propia base de datos contiene la documentación del significado de cada tabla, para que sea más fácil crear informes nuevos o elaborar las muestras existentes.

Etiquetado de objetos de energía

El etiquetado de objetos de energía ofrece a los responsables de la eficiencia energética de los edificios un elevado nivel de detalle para la visualización y parametrización del consumo. Este etiquetado se realiza con Enterprise Server.

Al configurar las instalaciones y los objetos de medición, se pueden incluir etiquetas para categorizar los datos de la energía en los informes personalizados al efecto. La asignación de varias etiquetas permite realizar un seguimiento del consumo tanto por área como por uso. El sistema permite al usuario definir sus etiquetas y también incluye las siguientes etiquetas predefinidas:

  • Área cerrada

  • Área abierta

  • Área común

  • Área arrendada

  • Calefacción

  • Refrigeración

  • Iluminación

  • Calefacción de agua

  • Ventilación

Informes suministrados de fábrica

Los siguientes informes suministrados de fábrica son parte del paquete de instalación:

  • Informe de actividades por servidor

  • Informe de actividades por usuario

  • Informe de cantidad de alarmas por categoría

  • Informe de cantidad de alarmas por tipo

  • Informe de alarmas por servidor

  • Informe de alarmas actuales

  • Informe de alarmas más activas

  • Informe de errores del sistema por servidor

  • Informe de actividades principales

  • Informe de alarmas principales

  • Informe de errores principales del sistema

  • Informe de comparativa del registro de tendencias

  • Informe de sesiones de los usuarios

  • Informe de usuarios y grupos

Informes del paquete Energy Reporting

Los siguientes informes están disponibles en el paquete StruxureWare Building Operation Energy Reporting:

  • Informe Energy Monitoring Calendar Consumption: informe interactivo que muestra el uso energíetico en uno o varios días seleccionados

  • Informe Energy Monitoring Consumption Breakdown: muestra el desglose de consumo usando mediciones secundarias

  • Informe Energy Monitoring Consumption: compara el consumo con un valor objetivo específico

Especificaciones

Requisitos de hardware
Procesador
Mínimo: Intel Core i5 a 2,0 GHz o equivalente
  
Recomendado: Intel Core i5 a 3,0 GHz o posterior
Memoria
Mínimo: 4 GB
  
Recomendado: 8 GB o superior
Espacio en el disco duro
Mínimo: 20 GB
Unidad
Si la copia de StruxureWare Building Operation se entrega en disco, es necesaria una unidad de DVD.
Para obtener más información sobre los requisitos de hardware para instalar SQL Server 2008 R2, consulte
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.105) .
Para obtener más información sobre los requisitos de hardware para instalar SQL Server 2012, consulte
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx/html .
Requisitos de software
Sistemas operativos
Microsoft Windows 7 (32 bits)
  
Microsoft Windows 7 (64 bits)
  
Microsoft Windows 8.1 (32 bits)
  
Microsoft Windows 8.1 (64 bits)
  
Microsoft Windows 10 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2012 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits)
La siguiente edición de Microsoft Windows 7 es compatible: Professional.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 8.1 son compatibles: Pro y Enterprise.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 10 son compatibles: Pro y Enterprise.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2008 R2 son compatibles: Standard, Web, Enterprise, Datacenter e Itanium.
La siguiente edición de Microsoft Windows Server 2012 es compatible: Standard.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2012 son compatibles: Datacenter y Standard.
Versiones SQL
Microsoft SQL Server 2008 R2 (64 bits) SP2 o SP3
  
Microsoft SQL Server 2012 (64 bits)*
* Se requiere Microsoft SQL Server 2012 SP1, SP2 o SP3 si se usa el sistema operativo Windows Server 2012 R2
Las siguientes ediciones de Microsoft SQL Server 2008 R2 y Microsoft SQL Server 2012 son compatibles: Standard y Express con Advanced Services.
Requisitos de software adicional
Microsoft .NET Framework 4.5 o 4.6
Para obtener más información sobre los requisitos de software para instalar SQL Server 2008 R2, consulte
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.105) .
Para obtener más información sobre los requisitos de software para instalar SQL Server 2012, consulte
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx/html .
Navegadores web compatibles con WebReports
Microsoft Internet Explorer 9 (32 bits)
  
Microsoft Internet Explorer 11
  
Mozilla Firefox
  
Google Chrome
Número de referencia
No hay número de referencia para Reports Server. La licencia de Reports Server se incluye con la compra de StruxureWare Building Operation Enterprise Server.
 
action_zoom_plus_stroke Informe de muestra
Figura: Informe de muestra