earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos WebReports
Funcionalidades: Informes
Versión del producto: 3.1
31/03/2020

Reports Server

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Reports Server
Figura: Reports Server

Introducción

Reports Server es un complemento de Enterprise Server y Enterprise Central que ofrece funcionalidad avanzada para generar informes. Reports Server ayuda a visualizar el rendimiento analizando los datos recopilados de EcoStruxure Building Operation y garantiza que nuestros clientes saquen el máximo partido de sus sistemas de energía.

Características

Una solución EcoStruxure BMS puede recopilar grandes cantidades de datos. Convertir esos datos en información es crucial para garantizar que cada instalación se gestiona de la forma más eficiente posible.

Solución sólida e inteligente

EcoStruxure Building Operation Reports Server puede procesar grandes cantidades de datos y producir informes inteligentes para facilitar el análisis y la optimización de cada instalación. Reports Server incluye varios informes integrados que cumplen las necesidades de la mayoría de las instalaciones en lo que se refiere a informes estándard. Hay otros informes disponibles en la página de la comunidad Schneider Electric EcoStruxure Building Management.

El software de Reports Server se instala en un ordenador con Microsoft Windows. Reports Server puede instalarse en los mismos ordenadores que Enterprise Server o Enterprise Central. Los usuarios acceden a Reports Server a través de WorkStation y WebStation o bien desde WebReports, una interfaz de usuario específica para las funciones de informes. La interfaz WebReports está diseñada para los usuarios que solo están interesados en los informes. La interfaz web también se usa para tareas administrativas.

Arquitectura abierta

Reports Server está integrado en Microsoft SQL Server. Cuando los datos se replican desde Enterprise Server o Enterprise Central, los informes se generan usando todo el potencial de la tecnología de usuario de Microsoft. Se pueden usar herramientas estándar, como Microsoft Report Builder o Visual Studio, para las labores de desarrollo y obtener así una solución multifuncional asequible.

Importación y exportación de informes

Puede descargar informes o conjuntos de informes desde el sitio web de Schneider Electric, o bien exportarlos desde las instalaciones existentes. Esta funcionalidad ahorra un tiempo importante de programación cuando las instalaciones tienen necesidades de informe similares. También ofrece una oportunidad a los instaladores para brindar servicios de valor añadido.

Planificación de informes

Para facilitar el control del rendimiento de una instalación a lo largo del tiempo, los administradores pueden crear informes que realicen un seguimiento de los eventos recurrentes, y almacenar los resultados en el servidor en un formato conocido como PDF, Microsoft Word o Excel.

Acceso web fácil

Una forma de usar la solución de informes es acceder a los informes planificados ya generados. Otra alternativa mejor, con mayor funcionalidad, es emplear WebReports, la interfaz web específica. WebReports permite a los administradores gestionar los informes planificados y los paquetes de informes. En WebReports, al igual que con las funciones integradas de WorkStation y WebStation, los usuarios pueden ver los informes, guardarlos en varios formatos conocidos y crear informes de panel de información.

Informes predefinidos generados automáticamente

Los informes se pueden crear para que los usuarios tengan que introducir información antes de que se generen. De este modo hay flexibilidad para incluir o no determinada información, aunque en ocasiones puede ser útil configurar previamente las respuestas a las preguntas. Los informes de panel de información se ejecutan de inmediato cuando los usuarios los abren.

Logotipos personalizados

La función de gestión de imágenes permite a los administradores del sistema cargar fácilmente imágenes y logotipos nuevos. Esto garantiza que los informes lleven la marca apropiada para cada instalación. Con un editor de informes se pueden obtener más opciones de personalización.

Creación fácil de informes personalizados

Los informes incluidos en el paquete cumplen los requisitos de la mayoría de instalaciones. Se pueden usar herramientas RDL (Report Definition Language) estándares, como Report Builder de Microsoft, para modificar los informes incluidos o crear otros nuevos. La propia base de datos contiene la documentación del significado de cada tabla, para que sea más fácil crear informes nuevos o elaborar las muestras existentes.

Etiquetado de objetos de energía

El etiquetado de objetos de energía ofrece a los responsables de la eficiencia energética de los edificios un elevado nivel de detalle para la visualización y parametrización del consumo. Este etiquetado se realiza con Enterprise Server o Enterprise Central.

Al configurar las instalaciones y los objetos de medición, se pueden incluir etiquetas para categorizar los datos de la energía en los informes personalizados al efecto. La asignación de varias etiquetas permite realizar un seguimiento del consumo tanto por área como por uso. El sistema permite al usuario definir sus etiquetas y también incluye las siguientes etiquetas predefinidas:

  • Área cerrada

  • Área abierta

  • Área común

  • Área arrendada

  • Calefacción

  • Refrigeración

  • Iluminación

  • Calefacción de agua

  • Ventilación

Informes suministrados de fábrica

Los siguientes informes suministrados de fábrica son parte del paquete de instalación:

  • Informe de actividades por servidor

  • Informe de actividades por usuario

  • Informe de cantidad de alarmas por categoría

  • Informe de cantidad de alarmas por tipo

  • Informe de alarmas por servidor

  • Informe de alarmas actuales

  • Informe del modelo de base de datos

  • Informe de alarmas más activas

  • Informe de actividad del Agente informado

  • Informe de actividad de Horarios de informes

  • Informe de actividades principales

  • Informe de alarmas principales

  • Informe de alarmas principales del sistema

  • Informe por servidor de alarmas principales del sistema

  • Informe de comparativa del registro de tendencias

  • Informe de sesiones de los usuarios

  • Informe de usuarios y grupos

Informes del paquete Energy Reporting

Los siguientes informes están disponibles en el paquete EcoStruxure Building Operation Energy Reporting:

  • Informe Energy Monitoring Calendar Consumption: informe interactivo que muestra el uso energíetico en uno o varios días seleccionados

  • Informe Energy Monitoring Consumption Breakdown: muestra el desglose de consumo usando mediciones secundarias

  • Informe Energy Monitoring Consumption: compara el consumo con un valor objetivo específico

Especificaciones

Requisitos de hardware
Procesador
Mínimo: Intel Core i5 a 2,0 GHz o equivalente
  
Recomendado: Intel Core i5 a 3,0 GHz o posterior
Memoria
Mínimo: 4 GB
  
Recomendado: 8 GB o superior
Capacidad de almacenamiento
Mínimo: 20 GB
Para obtener más información sobre los requisitos de hardware para instalar SQL Server, consulte a continuación.
Requisitos de software
Sistemas operativos
Microsoft Windows 7 (64 bits)
  
Microsoft Windows 10 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019
La siguiente edición de Microsoft Windows 7 es compatible: Professional.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 10 son compatibles: Pro y Enterprise.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2012 son compatibles: Datacenter y Standard.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2016 son compatibles: Datacenter, Standard y Essentials.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2019 son compatibles: Datacenter, Standard y Essentials.
Versiones SQL
Microsoft SQL Server 2008 R2 (64 bits) SP2 o SP3
  
Microsoft SQL Server 2012 (64 bits)*
  
Microsoft SQL Server 2014 (64-bit), SP1 y SP2
  
Microsoft SQL Server 2016 (64-bit) SP1
* Se requiere Microsoft SQL Server 2012 SP1, SP2, SP3, or SP4 si el sistema operativo es Windows Server 2012 R2
Las siguientes ediciones de Microsoft SQL Server 2008 R2 y Microsoft SQL Server 2012 son compatibles: Standard y Express con Advanced Services.
Las siguientes ediciones de Microsoft SQL Server 2014 y Microsoft SQL Server 2016 son compatibles: Standard y Express con Advanced Services.
Requisitos de software adicional
Microsoft .NET Framework 4.7.2 y versiones posteriores
Para obtener más información sobre los requisitos de hardware para instalar SQL Server 2008 R2, consulte https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.105) .
Para obtener más información sobre los requisitos de hardware para instalar SQL Server 2012, consulte https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx/html .
Para obtener más información sobre los requisitos de hardware para instalar SQL Server 2014, consulte https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.120).aspx .
Para obtener más información sobre los requisitos de hardware para instalar SQL Server 2016, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server .
Soporte de navegador Web
Versiones mínimas necesarias de los navegadores web
Google Chrome 61 o superior
  
Mozilla Firefox 60 o superior
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 16 o superior
  
Safari 11.1 o superior
Versiones recomendadas de los navegadores web
Google Chrome 71 o superior
  
Mozilla Firefox 64 o superior
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 17 o superior
  
Safari 11.4 o superior
Número de referencia
No hay número de referencia para Reports Server. La licencia de Reports Server se incluye con la compra de EcoStruxure Building Operation Enterprise Server y Enterprise Central.
 
action_zoom_plus_stroke Informe de muestra
Figura: Informe de muestra
 
action_zoom_plus_stroke Informe de muestra
Figura: Informe de muestra