earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : WebReports
Fonctionnalités : Rapports
Version produit : 3.1
31/03/2020
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Reports Server

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications
 
action_zoom_plus_stroke Reports Server
Figure : Reports Server

Introduction

Reports Server est un composant additionnel d'Enterprise Server et d'Enterprise Central, auquel il ajoute une fonction évoluée de génération automatique de rapports. Le Reports Server permet de consolider et présenter les performances du site à partir des données collectées par la base de données EcoStruxure Building Operation et garantit que les utilisateurs tirent le meilleur parti de leur énergie.

Caractéristiques

Une solution GTB EcoStruxure est capable de collecter de grandes quantités de données. Il est extrêmement bénéfique de convertir ces données en informations, afin de confirmer que chaque site fonctionne de manière optimale.

Robuste et informatif

L'EcoStruxure Building Operation Reports Server peut traiter de grandes quantités de données et produit automatiquement des rapports de fonctionnement facilitant l'analyse et l'optimisation de chaque installation. Le Reports Server intègre en base une bibliothèque de rapports couvrant les principaux besoins de la plupart des installations. D'autres rapports sont également disponibles sur le site d'échange EcoStruxure Building Management de Schneider Electric.

Le logiciel Reports Server est installé sur un ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows. Les utilisateurs accèdent au Reports Server au travers des interfaces WorkStation et WebStation, ou via une interface dédiée appelée WebReports. WebReports est destiné aux utilisateurs ne s'intéressant qu'aux rapports. Cette interface Web permet également de gérer les tâches d'administration.

Architecture ouverte

Le Reports Server est installé sur Microsoft SQL Server. Après réplication des données d'Enterprise Server ou d'Enterprise Central, les rapports sont générés en exploitant toute la puissance de cette technologie ouverte Microsoft. Les outils standards, tels que Microsoft Report Builder ou Visual Studio, peuvent être pleinement exploités, pour assurer ainsi une solution puissante au meilleur coût.

Import et export de rapports

Des rapports ou des groupes de rapports peuvent être téléchargés depuis le site web Schneider Electric, ou exportés depuis des installations existantes. Cette fonctionnalité assure des gains de temps conséquents lorsque les installations présentent des besoins similaires. en termes de rapports automatiques Elle permet également aux intégrateurs de proposer des services personnalisés.

Planification de rapports

Afin de suivre les performances d'un site, les administrateurs peuvent créer des rapports surveillant les évènements récurrents, et archivant les résultats sur le serveur sous un format standard tel que PDF, Microsoft Word ou Excel.

Accès Web intuitif

Une méthode simple d'accès aux rapports consiste à consulter les rapports planifiés, qui ont déjà été produits automatiquement. Une meilleure méthode, offrant plus de fonctionnalités, consiste à utiliser l'interface Web dédiée WebReports. WebReports permet aux administrateurs de gérer la planification des rapports et des rapports groupés. Au travers de l'interface WebReports, ainsi qu'au travers des interfaces Workstation et WebStation, les utilisateurs peuvent afficher les rapports, les enregistrer au format standard de leur choix, et créer des rapports de synthèse de type tableau de bord.

Génération automatique de rapports pré-définis

Les rapports peuvent être configurés pour présenter aux utilisateurs un formulaire avant de produire le rapport. Cette approche autorise une grande flexibilité sur le contenu du rapport, et permet également de pré-configurer les champs de requêtes du formulaire. Ces tableaux de bord sont générés immédiatement, sur simple demande de l'utilisateur.

Logos personnalisés

La fonction de gestion d'image permet aux administrateurs de télécharger des logos ou des images vers le système. Cette fonctionnalité autorise une personnalisation appropriée pour chaque site. Le contenu des rapports peut par ailleurs être plus profondément modifié à l'aide de l'éditeur de rapport.

Création intuitive de rapports personnalisés

Les rapports intégrés répondent aux besoins de la plupart des installations. Les outils standards RDL (Report Definition Language), tel que Microsoft Report Builder, peuvent être utilisés pour modifier les rapports intégrés ou pour créer de nouveaux rapports. La base de données inclut elle-même un descriptif de chaque table; il est donc facile de créer de nouveaux rapports ou de modifier les exemples fournis.

Étiquetage d'énergie

L'étiquetage d'énergie offre aux gestionnaires de bâtiments une plus grande granularité en termes de vue et de détermination de leur consommation énergétique. Cet étiquetage est activé à l'aide d'Enterprise Server ou d'Enterprise Central.

Lors de la configuration du site et des compteurs, des étiquettes permettant la classification des données énergétiques dans des rapports énergétiques sur mesure peuvent être attachées. L'affectation de plusieurs étiquettes suivant la consommation d'énergie par zone et par usage. Le système offre à l'utilisateur la capacité de créer des étiquettes définies par l'utilisateur ainsi que les étiquettes prédéfinies suivantes:

  • Espace fermé

  • Espace ouvert

  • Espace commun

  • Espace loué

  • Chauffage

  • Refroidissement

  • Éclairage

  • Chauffage de l'eau

  • Aération

Rapports fournis par l'usine

Les rapports suivants sont fournis dans le pack d'installation de base:

  • Activités par serveur

  • Activités par utilisateur

  • Totaux d'alarme par catégories

  • Totaux d'alarme par type

  • Alarmes par serveur

  • Alarmes actives

  • Rapport de schéma de base de données

  • Alarmes actives récurrentes

  • Rapport d'activité de l'agent de génération de rapports

  • Rapport d'activité de rapport horaire

  • Activités les plus fréquentes

  • Alarmes les plus fréquentes

  • Rapport d'alarmes système les plus fréquentes

  • Rapport d'alarmes système les plus fréquentes par serveur

  • Comparatif de tendances

  • Accès utilisateurs

  • Utilisateurs et groupes

Rapports du pack Rapports Énergie

Les rapports suivants sont disponibles dans le pack Rapports Energie EcoStruxure Building Operation :

  • Consommation calendaire : rapport interactif présentant la consommation d'énergie d'un ou plusieurs jours

  • Répartition des consommations: rapport présentant les consommations d'énergie par sous comptages divisionnaires

  • Consommation : rapport présentant la consommation réelle d'énergie vis-à -vis d'une consommation théorique visée

Spécifications

Matériel requis
Processeur
Minimal : Intel Core i5 à 2,0 GHz ou équivalent
  
Recommandé : Intel Core i5 à 3,0 GHz ou supérieur
Mémoire
Minimum: 4 Go
  
Recommandé: 8 Go ou plus
Capacité de stockage
Minimum: 20 Go
Pour de plus amples informations sur les exigences matérielles pour l'installation de différentes versions du serveur SQL, voir ci-dessous.
Logiciels requis
Systèmes d'exploitation
Microsoft Windows 7 (64-bit)
  
Microsoft Windows 10 (64-bit)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019
L’édition suivante de Microsoft Windows 7 est prise en charge : Professional.
Les éditions suivantes de Microsoft Windows 10 sont prises en charge : Professional et Enterprise.
Les éditions Microsoft Windows Server 2012 R2 suivantes sont prises en charge : Datacenter et Standard.
Les éditions Microsoft Windows Server 2016 suivantes sont prises en charge : Centre de données, Standard et Essentials.
Les éditions Microsoft Windows Server 2019 suivantes sont prises en charge : Centre de données, Standard et Essentials.
Versions SQL
Microsoft SQL Server 2008 R2 (64 bits) SP2 ou SP3
  
Microsoft SQL Server 2012 (64 bits)*
  
Microsoft SQL Server 2014 (64 bits), SP1 et SP2
  
Microsoft SQL Server 2016 (64 bits) SP1
* Microsoft SQL Server 2012 SP1, SP2, SP3 ou SP4 est nécessaire si le système d'exploitation Windows Server 2012 R2 est utilisé
Les éditions suivantes de Microsoft SQL Server 2008 R2 et Microsoft SQL Server 2012 sont prises en charge : Standard et Express avec services avancés.
Les éditions suivantes de Microsoft SQL Server 2014 et Microsoft SQL Server 2016 sont prises en charge : Enterprise, Standard et Express avec services avancés.
Logiciels supplémentaires requis
Microsoft .NET Framework 4.7.2 et version ultérieure
Pour de plus amples informations sur les exigences matérielles et logicielles pour l'installation de SQL Server 2008 R2, voir https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.105) .
Pour de plus amples informations sur les exigences matérielles et logicielles pour l'installation de SQL Server 2012, voir https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx/html .
Pour de plus amples informations sur les exigences matérielles et logicielles pour l'installation de SQL Server 2014, voir https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.120).aspx .
Pour de plus amples informations sur les exigences matérielles et logicielles pour l'installation de SQL Server 2016, voir https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server .
Prise en charge d'un navigateur Web
Versions minimales exigées pour les navigateurs Web
Google Chrome 61 ou version ultérieure
  
Mozilla Firefox 60 ou version ultérieure
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 16 ou version ultérieure
  
Safari 11.1 ou version ultérieure
Versions recommandées pour les navigateurs Web
Google Chrome 71 ou version ultérieure
  
Mozilla Firefox 64 ou version ultérieure
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 17 ou version ultérieure
  
Safari 11.4 ou version ultérieure
Référence(s)
Pas de référence pour le composant Reports Server. Une licence Reports Server est incluse dans la version de base d'EcoStruxure Building Operation Enterprise Server et d'Enterprise Central.
 
action_zoom_plus_stroke Rapport d'échantillon
Figure : Rapport d'échantillon
 
action_zoom_plus_stroke Rapport d'échantillon
Figure : Rapport d'échantillon