Reports Server est un composant additionnel d'Enterprise Server et d'Enterprise Central, auquel il ajoute une fonction évoluée de génération automatique de rapports. Le Reports Server permet de consolider et présenter les performances du site à partir des données collectées par la base de données EcoStruxure Building Operation et garantit que les utilisateurs tirent le meilleur parti de leur énergie.
Une solution GTB EcoStruxure est capable de collecter de grandes quantités de données. Il est extrêmement bénéfique de convertir ces données en informations, afin de confirmer que chaque site fonctionne de manière optimale.
L'EcoStruxure Building Operation Reports Server peut traiter de grandes quantités de données et produit automatiquement des rapports de fonctionnement facilitant l'analyse et l'optimisation de chaque installation. Le Reports Server intègre en base une bibliothèque de rapports couvrant les principaux besoins de la plupart des installations. D'autres rapports sont également disponibles sur le site d'échange EcoStruxure Building Management de Schneider Electric.
Le logiciel Reports Server est installé sur un ordinateur fonctionnant sous Microsoft Windows. Le Reports Server peut être installé sur les mêmes ordinateurs que l'Enterprise Server ou Enterprise Central. Les utilisateurs accèdent au Reports Server au travers des interfaces WorkStation et WebStation, ou via une interface dédiée appelée WebReports. WebReports est destiné aux utilisateurs ne s'intéressant qu'aux rapports. Cette interface Web permet également de gérer les tâches d'administration.
Le Reports Server est installé sur Microsoft SQL Server. Après réplication des données d'Enterprise Server ou d'Enterprise Central, les rapports sont générés en exploitant toute la puissance de cette technologie ouverte Microsoft. Les outils standards, tels que Microsoft Report Builder ou Visual Studio, peuvent être pleinement exploités, pour assurer ainsi une solution puissante au meilleur coût.
Des rapports ou des groupes de rapports peuvent être téléchargés depuis le site web Schneider Electric, ou exportés depuis des installations existantes. Cette fonctionnalité assure des gains de temps conséquents lorsque les installations présentent des besoins similaires. en termes de rapports automatiques Elle permet également aux intégrateurs de proposer des services personnalisés.
Afin de suivre les performances d'un site, les administrateurs peuvent créer des rapports surveillant les évènements récurrents, et archivant les résultats sur le serveur sous un format standard tel que PDF, Microsoft Word ou Excel.
Une méthode simple d'accès aux rapports consiste à consulter les rapports planifiés, qui ont déjà été produits automatiquement. Une meilleure méthode, offrant plus de fonctionnalités, consiste à utiliser l'interface Web dédiée WebReports. WebReports permet aux administrateurs de gérer la planification des rapports et des rapports groupés. Au travers de l'interface WebReports, ainsi qu'au travers des interfaces Workstation et WebStation, les utilisateurs peuvent afficher les rapports, les enregistrer au format standard de leur choix, et créer des rapports de synthèse de type tableau de bord.
Les rapports peuvent être configurés pour présenter aux utilisateurs un formulaire avant de produire le rapport. Cette approche autorise une grande flexibilité sur le contenu du rapport, et permet également de pré-configurer les champs de requêtes du formulaire. Ces tableaux de bord sont générés immédiatement, sur simple demande de l'utilisateur.
La fonction de gestion d'image permet aux administrateurs de télécharger des logos ou des images vers le système. Cette fonctionnalité autorise une personnalisation appropriée pour chaque site. Le contenu des rapports peut par ailleurs être plus profondément modifié à l'aide de l'éditeur de rapport.
Les rapports intégrés répondent aux besoins de la plupart des installations. Les outils standards RDL (Report Definition Language), tel que Microsoft Report Builder, peuvent être utilisés pour modifier les rapports intégrés ou pour créer de nouveaux rapports. La base de données inclut elle-même un descriptif de chaque table; il est donc facile de créer de nouveaux rapports ou de modifier les exemples fournis.
L'étiquetage d'énergie offre aux gestionnaires de bâtiments une plus grande granularité en termes de vue et de détermination de leur consommation énergétique. Cet étiquetage est activé à l'aide d'Enterprise Server ou d'Enterprise Central.
Lors de la configuration du site et des compteurs, des étiquettes permettant la classification des données énergétiques dans des rapports énergétiques sur mesure peuvent être attachées. L'affectation de plusieurs étiquettes suivant la consommation d'énergie par zone et par usage. Le système offre à l'utilisateur la capacité de créer des étiquettes définies par l'utilisateur ainsi que les étiquettes prédéfinies suivantes:
Espace fermé
Espace ouvert
Espace commun
Espace loué
Chauffage
Refroidissement
Éclairage
Chauffage de l'eau
Aération
Les rapports suivants sont fournis dans le pack d'installation de base:
Activités par serveur
Activités par utilisateur
Totaux d'alarme par catégories
Totaux d'alarme par type
Alarmes par serveur
Alarmes actives
Rapport de schéma de base de données
Alarmes actives récurrentes
Rapport d'activité de l'agent de génération de rapports
Rapport d'activité de rapport horaire
Activités les plus fréquentes
Alarmes les plus fréquentes
Rapport d'alarmes système les plus fréquentes
Rapport d'alarmes système les plus fréquentes par serveur
Comparatif de tendances
Accès utilisateurs
Utilisateurs et groupes
Les rapports suivants sont disponibles dans le pack Rapports Energie EcoStruxure Building Operation :
Consommation calendaire : rapport interactif présentant la consommation d'énergie d'un ou plusieurs jours
Répartition des consommations: rapport présentant les consommations d'énergie par sous comptages divisionnaires
Consommation : rapport présentant la consommation réelle d'énergie vis-à -vis d'une consommation théorique visée
Matériel requis | |
Processeur
|
Minimal : Intel Core i5 à 2,0 GHz ou équivalent
|
Recommandé : Intel Core i5 à 3,0 GHz ou supérieur
|
|
Mémoire
|
Minimum: 4 Go
|
Recommandé: 8 Go ou plus
|
|
Capacité de stockage
|
Minimum: 20 Go
|
Pour de plus amples informations sur les exigences matérielles pour l'installation de différentes versions du serveur SQL, voir ci-dessous. | |
Logiciels requis | |
Systèmes d'exploitation
|
Microsoft Windows 10 (64-bit)
|
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)
|
|
Microsoft Windows Server 2016
|
|
Microsoft Windows Server 2019
|
|
Les éditions suivantes de Microsoft Windows 10 sont prises en charge : Professional et Enterprise. | |
Les éditions Microsoft Windows Server 2012 R2 suivantes sont prises en charge : Datacenter et Standard. | |
Les éditions Microsoft Windows Server 2016 suivantes sont prises en charge : Centre de données, Standard et Essentials. | |
Les éditions Microsoft Windows Server 2019 suivantes sont prises en charge : Centre de données, Standard et Essentials. | |
Versions SQL
|
Microsoft SQL Server 2008 R2 (64 bits) SP2 ou SP3
|
Microsoft SQL Server 2012 (64 bits)*
|
|
Microsoft SQL Server 2014 (64 bits), SP1 et SP2
|
|
Microsoft SQL Server 2016 (64 bits) SP1
|
|
* Microsoft SQL Server 2012 SP1, SP2, SP3 ou SP4 est nécessaire si le système d'exploitation Windows Server 2012 R2 est utilisé | |
Les éditions suivantes de Microsoft SQL Server 2008 R2 et Microsoft SQL Server 2012 sont prises en charge : Standard et Express avec services avancés. | |
Les éditions suivantes de Microsoft SQL Server 2014 et Microsoft SQL Server 2016 sont prises en charge : Enterprise, Standard et Express avec services avancés. | |
Logiciels supplémentaires requis
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 et version ultérieure
|
Pour de plus amples informations sur les exigences matérielles et logicielles pour l'installation de SQL Server 2008 R2, voir https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.105) . | |
Pour de plus amples informations sur les exigences matérielles et logicielles pour l'installation de SQL Server 2012, voir https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx/html . | |
Pour de plus amples informations sur les exigences matérielles et logicielles pour l'installation de SQL Server 2014, voir https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.120).aspx . | |
Pour de plus amples informations sur les exigences matérielles et logicielles pour l'installation de SQL Server 2016, voir https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server . | |
Prise en charge d'un navigateur Web | |
Versions minimales exigées pour les navigateurs Web
|
Google Chrome v. 61 et plus récente
|
Mozilla Firefox 60 et version ultérieure
|
|
Microsoft Edge (EdgeHTML) 16 et version ultérieure
|
|
Safari 11.1 et version ultérieure
|
|
Versions recommandées pour les navigateurs Web
|
Google Chrome v. 71 et plus récente
|
Mozilla Firefox 64 et version ultérieure
|
|
Microsoft Edge (EdgeHTML) 17 et version ultérieure
|
|
Safari 11.4 et version ultérieure
|
|
Référence(s) | |
Pas de référence pour le composant Reports Server. Une licence Reports Server est incluse dans la version de base d'EcoStruxure Building Operation Enterprise Server et d'Enterprise Central. |