earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Specifiche

Specifiche


Prodotti: WebReports
Funzionalità: Report
Versione del prodotto: 3.2, 3.3
08/01/2021
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Reports Server

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationSpecifiche
 
action_zoom_plus_stroke Reports Server
Figura: Reports Server

Introduzione

Il Reports Server è un componente aggiuntivo dell'Enterprise Server e dell'Enterprise Central che offre funzioni di report avanzate. Il Reports Server consente di visualizzare le prestazioni utilizzando i dati raccolti dal database di EcoStruxure Building Operation e assicura ai propri clienti di sfruttare al massimo il loro sistema.

Funzionalità

Un EcoStruxure BMS ha la capacità di raccogliere grandi quantitativi di dati. La trasformazione dei dati in informazioni è una fase cruciale per assicurare la massima efficienza di ogni sito.

Potente e utile

Il Reports Server di EcoStruxure Building Operation è in grado di trattare grandi quantitativi di dati e di produrre report utili, con il preciso intento di semplificare l'analisi e ottimizzare ogni installazione. Il Reports Server dispone di numerosi report integrati che soddisfano le esigenze di report standard per la maggior parte delle installazioni. Altri report sono disponibili sul sito dedicato EcoStruxure Building Management di Schneider Electric.

Il software Reports Server è installato su un computer con Microsoft Windows. Può essere installato sugli stessi computer nei quali è già presente l'Enterprise Server o l'Enterprise Central. Gli utenti accedono al Reports Server attraverso WorkStation e WebStation oppure con WebReports, l'interfaccia utente progettata specificatamente per i report. WebReports è ideale per gli utenti che sono interessati esclusivamente ai report. Questa interfaccia web è utilizzata anche per scopi amministrativi.

Architettura aperta

Il Reports Server è basato su Microsoft SQL Server. Grazie alla tecnologia pronta all'uso di Microsoft, è possibile generare i report con estrema facilità una volta ricevuti i dati dall'Enterprise Server o dall'Enterprise Central. Per una soluzione semplice e multifunzione possono essere utilizzati strumenti standard, quali il Visual Studio o il Report Builder di Microsoft.

Importazione ed esportazione di report

I singoli report o i gruppi di report possono essere scaricati dal sito web di Schneider Electric o esportati dagli impianti esistenti. Questa funzionalità consente di risparmiare tempo in fase di programmazione, a condizione che le installazioni abbiano esigenze di report simili. Gli installatori possono sfruttare questa grande opportunità per fornire servizi con valore aggiunto.

Report programmabili

Al fine di monitorare con maggiore facilità le prestazioni di una struttura nel tempo, gli amministratori possono creare report in grado di tracciare gli eventi ricorrenti e di memorizzarli sul server in un formato standard come PDF, Microsoft Word o Excel.

Accessibilità semplificata tramite Web

Gli utenti possono sfruttare questa soluzione per accedere ai report predefiniti, già programmati. Un'ulteriore possibilità, con maggiore potere di utilizzo, è rappresentata dall'uso dell'interfaccia dedicata WebReports. WebReports consente agli amministratori di gestire i report programmati e i gruppi di report. Grazie a WebReports, così come attraverso le funzioni integrate in WorkStation e WebStation, gli utenti possono visualizzare i report, salvarli in diversi formati standard nonché creare dei dashboard report.

Report predefiniti e generati automaticamente

Alcuni report possono richiedere l'inserimento di dati prima della generazione. Sebbene il sistema risulti quindi molto flessibile, talvolta è opportuno pre-configurare manualmente le informazioni riportate in alcuni punti. I Dashboard report consentono di produrre immediatamente i report una volta aperti dall'utente.

Loghi personalizzati

La funzione di gestione dell'immagine consente agli amministratori di sistema di caricare facilmente nuovi loghi o immagini sul sistema. In questo modo si ha la garanzia che tutti i report siano intestati in modo appropriato per ogni sito. Un'ulteriore personalizzazione è possibile ricorrendo a un editor specifico per report.

Facile creazione di report personalizzati

I report integrati soddisfano le principali esigenze della maggior parte delle installazioni. Gli strumenti RDL (Report Definition Language) standard, come il Report Builder di Microsoft, sono usati per modificare i report predefiniti o per crearne di nuovi. All'interno del database, è contenuta documentazione relativa al significato di ogni tabella, per garantire la creazione in maniera semplificata di nuovi report o l'utilizzo di modelli già esistenti.

Allocazione dei consumi energetici

Allocando i consumi energetici agli strumenti corrispondenti, si può fornire ai manager della struttura una più precisa e puntuale visualizzazione e caratterizzazione dell'uso di energia. L'assegnazione dei tag è possibile grazie all'Enterprise Server o all'Enterprise Central.

In fase di configurazione dell'impianto e dei misuratori di energia, è possibile assegnare dei tag consentendo la categorizzazione dei dati relativi all'energia all'intero di specifici report personalizzati. Allocando i diversi misuratori, è possibile tracciare il consumo di energia in base all'area o all'uso. Il sistema fornisce all'utente la possibilità di disporre di tag personalizzati, oltre ai tag predefiniti di seguito riportati:

  • Area al chiuso

  • Area all'aperto

  • Area comune

  • Area in affitto

  • Riscaldamento

  • Raffreddamento

  • Illuminazione

  • Riscaldamento dell'acqua

  • Ventilazione

Report forniti di fabbrica

I seguenti report forniti di fabbrica sono inclusi nel pacchetto dell'installazione:

  • Report Attività per server

  • Report Attività per utente

  • Report Numero allarmi per categoria

  • Report Numero allarmi per tipo

  • Report Allarmi per server

  • Report Allarmi correnti

  • Report Schemi database

  • Report Allarmi più attivi

  • Report Attività agenti riportata

  • Report Attività agenti pianificata

  • Report Attività principali

  • Report Allarmi principali

  • Report Allarmi di sistema principali

  • Report Allarmi di sistema principali per server

  • Report Confronto dei Trend Log

  • Report Login utente

  • Report Utenti e gruppi

Report Pacchetto Energy Reporting

I seguenti report sono disponibili nel pacchetto Energy Reporting EcoStruxure Building Operation:

  • Il report per il monitoraggio del consumo periodico di energia mette a disposizione un report interattivo che mostra l'uso di energia in uno o più giorni.

  • Il report per la ripartizione dei consumi di energia, mostra le suddivisioni del consumo di energia con l'ausilio di sotto-contatori

  • Il report per il monitoraggio del consumo di energia mostra il consumo di energia rispetto a un determinato valore di riferimento

Specifiche

Requisiti hardware
Processore
Minimo: Intel Core i5 da 2,0 GHz o equivalente
  
Consigliato: Intel Core i5 da 3,0 GHz o superiore
Memoria
Minimo: 4 GB
  
Consigliato: 8 GB o superiore
Capacità di memorizzazione
Minimo: 20 GB
Per maggiori informazioni sui requisiti hardware richiesti per l'installazione di diverse versioni di SQL Server, vedere più in basso.
Requisiti software
Sistemi operativi
Microsoft Windows 10 (64-bit)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019
Sono supportate le seguenti versioni di Windows Microsoft 10: Pro ed Enterprise.
Sono supportate le seguenti versioni del sistema operativo Windows Server 2012 R2 di Microsoft: Datacenter e Standard.
Sono supportate le seguenti versioni del sistema operativo Microsoft Windows Server 2016: Datacenter, Standard ed Essentials.
Sono supportate le seguenti versioni del sistema operativo Microsoft Windows Server 2019: Datacenter, Standard ed Essentials.
Versioni SQL
Microsoft SQL Server 2008 R2 (64 bit) SP2 o SP3
  
Microsoft SQL Server 2012 (64 bit)*
  
Microsoft SQL Server 2014 (64-bit), SP1 ed SP2
  
Microsoft SQL Server 2016 (64-bit) SP1
* È richiesto Microsoft SQL Server 2012 SP1, SP2, SP3 o SP4 se si utilizza il sistema operativo Windows Server 2012 R2
Sono supportate le seguenti versioni di Microsoft SQL Server 2008 R2 e Microsoft SQL Server 2012: Standard ed Express with Advanced Services.
Sono supportate le seguenti versioni di Microsoft SQL Server 2016 e Microsoft SQL Server 2016: Enterprise, Standard ed Express with Advanced Services.
Software aggiuntivo richiesto
Microsoft .NET Framework 4.7.2 e successivi
Per maggiori informazioni sui requisiti hardware e software richiesti per l'installazione di SQL Server 2008 R2, consultare la seguente pagina: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.105) .
Per maggiori informazioni sui requisiti hardware e software richiesti per l'installazione di SQL Server 2012, consultare la seguente pagina: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx/html .
Per maggiori informazioni sui requisiti hardware e software richiesti per l'installazione di SQL Server 2014, consultare la seguente pagina: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.120).aspx .
Per maggiori informazioni sui requisiti hardware e software richiesti per l'installazione di SQL Server 2016, consultare la seguente pagina: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server .
Supporto browser web
Versioni minime di browser richieste
Google Chrome 61 e successivo
  
Mozilla Firefox 60 e successivo
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 16 e successivo
  
Safari 11.1 e successivo
Versioni browser consigliate
Google Chrome 71 e successivo
  
Mozilla Firefox 64 e successivo
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 17 e successivo
  
Safari 11.4 e successivo
Codice d'ordine
Nessun codice d'ordine per il Reports Server. La licenza per il Reports Server è legata all'acquisto dell'Enterprise Server e dell'Enterprise Central di EcoStruxure Building Operation.
 
action_zoom_plus_stroke Report di esempio
Figura: Report di esempio
 
action_zoom_plus_stroke Report di esempio
Figura: Report di esempio