earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos Function Block Editor, Graphics Editor, WorkStation, Script Editor
Funcionalidades: Alarmas, Programación, Funcionalidad básica, Gráficos, Programaciones, Tendencias
Versión del producto: 1.9
04/06/2017
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

WorkStation

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationFunciones para el operario arrow1_rotationFunciones de ingeniería arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke

Introducción

StruxureWare Building Operation WorkStation es un entorno multifuncional para usar y administrar todos los aspectos del software. WorkStation es la ventana a través de la cual los usuarios pueden supervisar el uso que hacen de la energía y mejorar así la eficiencia en los edificios.

Funciones para el operario

WorkStation es la interfaz desde la que usuarios e ingenieros acceden a los servidores SmartStruxure. Podrá ver y gestionar gráficos, alarmas, planificaciones, registros de tendencias e informes. Los ingenieros pueden configurar y mantener todos los aspectos de una solución SmartStruxure.

Cuentas de usuario seguras

Una solución SmartStruxure requiere una cuenta para cada usuario. El acceso puede realizarse mediante una cuenta mantenida por la solución SmartStruxure o con la cuenta de Active Directory de Windows. Se admiten e imponen las políticas de TI para formato de contraseñas, antigüedad y exclusividad.

Ajustes regionales y de idioma

El software adapta el idioma mostrado, el sistema de medición y el formato de fecha/hora a los ajustes del sistema operativo. El idioma y el sistema de medición se pueden cambiar fácilmente desde WorkStation. Las traducciones de WorkStation se incluyen como parte de la instalación o como paquetes de idiomas separados que son fáciles de instalar y desplegar.

Vista personalizada

Una solución SmartStruxure ofrece flexibilidad para personalizar las preferencias de visualización de cada usuario. La interfaz principal, llamada área de trabajo, es una interfaz basada en panel en la que los usuarios pueden seleccionar, colocar y cambiar el tamaño de diversos componentes, como alarmas, gráficos y editores. A cada cuenta de usuario se asigna un área de trabajo predeterminada, pero los usuarios pueden modificar, guardar y crear fácilmente varias versiones para elegir la que prefieran. El área de trabajo también puede modificarse según sea necesario para atender a cuestiones en tiempo real.

Gestión eficiente de alarmas

Las alarmas tienen que evaluarse y responderse rápidamente. A través de WorkStation, una solución SmartStruxure puede presentar un gran número de alarmas de forma simple y eficiente para garantizar que no se pasa por alto ninguna alarma. Las alarmas se pueden codificar por colores, agruparse y filtrarse para una máxima eficiencia.

WorkStation puede incluso asignar alarmas a un usuario o grupo de usuarios mediante un centro o gestor de envíos. Con un filtro, los usuarios pueden ver solo las alarmas que tienen asignadas y decidir si las aceptan o rechazan.

Sólidas funciones de seguimiento de alarmas

Las alarmas se pueden confirmar y responder con distintos niveles de detalles, según la importancia de cada una. Los usuarios podrían tener que introducir notas o seleccionar en una lista estándar una explicación sobre la resolución de la incidencia. WorkStation puede presentar al usuario instrucciones o una pantalla específica del sistema en la que se muestren detalles del equipo afectado. El registro de alarmas incluye las acciones de los usuarios.

Alarmas
 
action_zoom_plus_stroke Vista de alarmas
Figura: Vista de alarmas

Una solución SmartStruxure admite las vistas personalizadas de todos los eventos del sistema, incluidas alarmas y actividades del usuario. Las vistas se pueden filtrar aplicando criterios de propiedades de los eventos. El usuario puede especificar las fuentes, los colores, los tamaños de columnas y el orden.

Registro de actividades avanzadas

Es importante registrar algo más que las actividades básicas. El software registra cada acción con una marca de tiempo, el usuario que realizó la acción y los valores que se han cambiado.

Gráficos y registros de tendencia de fácil lectura

El software puede registrar las tendencias de datos de varias formas, incluido un método periódico (cada día, hora, minuto) y un método de cambio de valor (COV) que solo registra cuándo se ha superado un umbral definido. Estos registros de tendencias se pueden visualizar en listas y gráficos para presentar patrones que faciliten el diagnóstico y favorezcan la optimización. Se pueden presentar varias series en un solo gráfico o lista, de modo que los puntos de datos se puedan comprar fácilmente.

Gráficos de tendencias
 
action_zoom_plus_stroke Vista del gráfico de tendencias
Figura: Vista del gráfico de tendencias

Los gráficos de tendencias son fáciles de crear. Pueden especificarse el color y grosor de las líneas. Los datos digitales se muestran automáticamente como barras horizontales altas y bajas, por lo que no son necesarios ajustes de tamaño adicionales. Los datos del registro se pueden presentar como valores de promedio, mínimo, máximo o delta, además de los propios valores del registro. Los usuarios pueden ampliar para ver los detalles sin perder la claridad de presentación. Un gráfico de tendencias puede tener dos escalas diferentes en el mismo gráfico para ver cómo los distintos datos se interrelacionan.

Planificaciones intuitivas

La eficiencia energética se logra cuando los equipos funcionan solo cuando es necesario. Las planificaciones gestionan los procesos a través de una interfaz gráfica fácil de usar. Los tiempos se cambian con solo hacer clic con el ratón. El potente editor de planificaciones puede configurar eventos repetitivos (cada lunes, cada tercer martes o cada primero de enero) o un número ilimitado de excepciones con niveles de prioridad. Las planificaciones van más allá del mero control básico de conexión y desconexión, ya que permite el control directo de valores analógicos. Por ejemplo, los usuarios pueden configurar eventos planificados como porcentajes para controlar los niveles de iluminación sin tener que desarrollar ningún programa.

Funciones de TI fáciles y seguras

WorkStation se comunica usando estándares de red como DHCP, HTTP y HTTPS. Esto facilita las instalaciones, simplifica la gestión y protege las transacciones.

Soporte TLS

La comunicación entre los clientes y los servidores SmartStruxure puede cifrarse utilizando una Transport Layer Security (TLS 1.2). Estos servidores se envían con un certificado por defecto autofirmado. Los certificados del servidor comercial Certification Authority tienen soporte para reducir el riesgo de ataques informáticos maliciosos. Se puede exigir el uso de una comunicación cifrada para acceder a Workstation y WebStation.

Inmejorable capacidad gráfica

En una solución SmartStruxure, los gráficos se pueden personalizar para que la interfaz de usuario se adapte a las características de cada instalación. Los gráficos se almacenan localmente en los servidores SmartStruxure y los usuarios autorizados pueden acceder a ellos desde cualquier lugar desde el que se conecten.

 
action_zoom_plus_stroke Gráfico de muestra
Figura: Gráfico de muestra
Gráficos vectoriales escalables

y Una solución SmartStruxure utiliza la tecnología de gráficos vectoriales escalables para que los usuarios puedan ampliar la imagen y ver los detalles sin perder claridad. Los gráficos se generan una vez, pero pueden usarse en cualquier pantalla con independencia del tamaño o la resolución. Los archivos de gráficos vectoriales son pequeños para que puedan almacenarse y usarse directamente desde el dispositivo del servidor SmartStruxure.

 
action_zoom_plus_stroke Gráfico de muestra
Figura: Gráfico de muestra
Actualizaciones en tiempo real súper dinámicas

Una actualización en tiempo real estándar muestra los valores visualizados cuando las condiciones cambian en el campo. Con las actualizaciones en tiempo real súper dinámicas de la solución SmartStruxure, todos los aspectos de los elementos gráficos pueden cambiarse cuando los valores cambian.

 
action_zoom_plus_stroke Gráfico de muestra
Figura: Gráfico de muestra
Componentes interactivos listos para usar

Los usuarios pueden asumir directamente el control de un gráfico y cambiar puntos de ajuste, activar/desactivar equipos y modular actuadores, todo mediante un simple clic del ratón. Dispone de una biblioteca de componentes online para elegir. Estos gráficos se pueden personalizar aún más conforme a las necesidades de cada instalación.

Funciones de ingeniería

Las funciones de ingeniería ayudan a ejecutar un proyecto dentro de los plazos y el presupuesto. Una solución SmartStruxure no solo agiliza el proceso de ingeniería del proyecto, también amplía las posibilidades de supervisión y control ofreciendo herramientas de personalización.

Copia de seguridad y restauración

Un sistema iBMS puede tener miles de objetos creados y configurados. La rápida recuperación tras un evento imprevisto, como un fallo de hardware o una eliminación accidental, es crucial. Una solución SmartStruxure integra funciones de copia de seguridad y restauración que pueden realizar copias de seguridad, almacenar y restaurar numerosas copias de la base de datos de un servidor SmartStruxure. Esta funcionalidad reside en un servidor de solución SmartStruxure, y se puede acceder a ella y configurarse desde WorkStation.

Importación y exportación

Las configuraciones y los programas se pueden transferir fácilmente desde una solución SmartStruxure a otra con la función de importación y exportación. La interfaz de importación presenta una vista previa de los objetos para que los usuarios puedan confirmar el contenido.

Funcionalidad del servidor SmartStruxure

La conexión directa de WorkStation a los servidores SmartStruxure garantiza una configuración y un funcionamiento optimizados.

Detección de dispositivos

La función de detección de dispositivos reduce considerablemente el tiempo de desarrollo detectando los dispositivos nuevos de la red y creando automáticamente el dispositivo correspondiente en la solución SmartStruxure.

Herramienta de vinculación

Los datos se intercambian entre puntos, programas, servidores SmartStruxure y sistemas de otros proveedores a través de un sencillo mecanismo de vinculación. La herramienta de vinculación de una solución SmartStruxure es intuitiva y permite configurar de forma inteligente el intercambio de datos.

Cambio masivo

Un sistema suele tener cientos de objetos con la misma configuración. Una acción crea y configura los duplicados con una función de creación y cambio masivo.

Programación

Los edificios actuales demandan más que un mero control básico. Necesitan aplicaciones que puedan personalizarse conforme a las necesidades de automatización específicas del edificio.

A diferencia de otro software que requiere la participación de la fábrica para aplicaciones no estándares o especiales, el software de la solución SmartStruxure se puede personalizar fácilmente. Puede convertir en realidad secuencias operacionales en las instalaciones para ahorrar tiempo y dinero en los proyectos.

Dos opciones de programación

Los servidores SmartStruxure son una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite seleccionar el mejor método de programación para la aplicación.

Vista de hoja de cálculo

La vista de hoja de cálculo permite crear y editar varios puntos en formato tabular en lugar de editar cada punto por separado. La hoja de cálculo admite la función "copiar/pegar" para importar o exportar el contenido de la celda desde Microsoft Excel. La vista de hoja de cálculo puede usarse para la configuración de valores, alarmas, tendencias, los puntos y módulos E/S de los dispositivos del servidor SmartStruxure, además de los puntos Modbus.

Edición de varios programas

StruxureWare Building Operation tiene un potente entorno de programación que permite editar varios programas a la vez. La sencilla función de "cortar y pegar" permite trabajar a la vez con varios programas para controlar un sistema más grande.

Ejecución de programas optimizada

Puede asignar cada programa a una tarea específica y a un tiempo de ciclo apropiado para la aplicación del programa. De esta forma, los programas de las aplicaciones críticas se ejecutan sin afectar a otras tareas. La secuencia de ejecución de programas la soluciona automáticamente el servidor SmartStruxure.

Programación dinámica

No hay tiempo de inactividad durante la programación, ya que el programa se ejecuta mientras se está editando. Cuando el programa se guarda, el código se sustituye y se inicia la secuencia nueva. La ejecución de otros programas no se ve afectada durante el proceso de actualización.

Tiempo de configuración reducido

Las entradas, las salidas y otros objetos del sistema se conectan mediante vinculaciones, creadas con la herramienta al efecto. Esta vinculación reduce el tiempo de configuración y aumenta la estabilidad del sistema. En el código en sí no hay vinculaciones. El resultado son programas fáciles de copiar con el sistema, lo que ahorra tiempo y garantiza la coherencia.

Editor de scripts
 
action_zoom_plus_stroke Editor de scripts
Figura: Editor de scripts
  • Visualización de códigos de color para cada parte de una línea de un script

  • Las funciones de autocorrección y autocompletar muestran los errores de sintaxis y completan las palabras clave conocidas y las variables declaradas

  • Funcionalidad Cortar/Copiar/Pegar, Buscar/Reemplazar, Deshacer/Rehacer, Ir a línea/Declaración/Definición

  • Personalice el tipo de fuente, tamaño, color y color de fondo del entorno de edición

  • Guarde secciones (fragmentos) de código e insértelas rápidamente en otros programas

  • Inserte una palabra clave en el código seleccionándola en una casilla de selección rápida

  • Haga referencia a una variable o constante local a través de un programa

  • Muestre una lista de errores vinculados al área problemática del programa para su resolución rápida

  • Guarde el trabajo sin afectar al código de tiempo de ejecución

Los programas de script se leen como un libro con comandos fáciles de aprender, como:

  • Encender el ventilador

  • Cerrar la válvula

  • Si temperatura > punto de ajuste, ir a CoolingOn

Estado de programa comprensible

Ya que los programas de script se componen de declaraciones de lenguaje básicas, es fácil seguir la lógica y comprender rápidamente qué está realizando el programa. Se pueden añadir nombres a la línea de descripción para indicar la acción realizada en esa sección del programa. Como resultado, los usuarios pueden ver detalles de diagnóstico del programa en ejecución y comprobar cuánto tiempo se ha producido la condición de error.

Modo de depuración de secuencias de comandos

Utilizando el modo de depuración de secuencias de comandos, podrá depurar programas de secuencias de comandos con un proceso de un solo paso o un proceso de seguimiento de programas. Todas las variables -globales vinculadas y locales declaradas- se muestran con sus valores reales en la línea que se esté ejecutando del programa de secuencias de comandos. Después de finalizar la depuración, una simple alternancia del modo permite devolver el editor de secuencias de comandos al proceso de edición normal.

Gestión eficiente de la biblioteca

Para ahorrar tiempo y no tener que escribir un programa más de una vez, StruxureWare Building Operation puede importar y exportar fácilmente programas a/desde una biblioteca externa. El editor de scripts es una evolución del lenguaje de programación Plain English (PE) usado en los sitemas Infinity y Andover Continuum, por lo que las bibliotecas de código PE se pueden importar al editor de scripts. Durante la importación, el código PE se convierte automáticamente al formato de script actualizado.

Compatibilidad para controladores de Plain English

El editor de scripts admite controladores Plain English (PE), por lo que no tiene que aprender ni programar dos conjuntos distintos de reglas de formato. Al contrario, el formato PE se aplica en segundo plano durante la implementación de los controladores que requieren formato PE.

Compatibilidad BACnet en la programación de script

La compatibilidad BACnet permite el control directo usando servicios BACnet específicos, como ReadProperty y WriteProperty. Las aplicaciones avanzadas pueden incluso dar instrucciones de prioridades BACnet.

Function Block Editor
 
action_zoom_plus_stroke Function Block Editor
Figura: Function Block Editor
  • Cree un programa añadiendo bloques de funciones y conexiones entre los bloques

  • La funcionalidad para contraer la jerarquía de bloques en un solo bloque facilita la capacidad de lectura

  • Consulte los datos reales de tiempo de ejecución de los bloques; la función facilita la depuración y verificación

  • Funciones Cortar/Copiar/Pegar, Buscar/Reemplazar y Deshacer

  • Añada texto, líneas de código de color, cambie el tipo de fuente, tamaño o color para facilitar la lectura

  • Consulte y muestre una lista de errores vinculados al área problemática del programa para su resolución

  • Importe programas anteriormente creados de la biblioteca

  • Guarde el trabajo sin afectar al código de tiempo de ejecución

Programas de bloques de funciones

La programación gráfica ofrece un nivel de lectura no visto en otros tipos de lenguajes de programación. La visualización de los elementos gráficos, los bloques y sus conexiones facilita la comprensión de la lógica del programa. La facilidad de lectura se mejora aún más con bloques de funciones jerárquicos, que permiten almacenar las funciones complejas en un bloque y así crear una vista del programa de alto nivel.

Simulación offline y prueba online

Al usar el depurador integrado en el editor, puede simular la aplicación con una funcionalidad de un solo paso o bien simular patrones de entradas. La prueba online se ejecuta en WorkStation, donde está disponible la presentación gráfica y donde los valores de tiempo de ejecución pueden verse conforme se ejecutan, con la posibilidad de crear registros de tendencias o trazar valores para la resolución de problemas y la configuración avanzada.

Gestión de la biblioteca

Con el bloque de funciones, el código se puede importar o exportar a una biblioteca externa, para que ningún código tenga que escribirse dos veces. Ya que el bloque de funciones es una evolución del lenguaje de programación TAC Menta usado por el sistema TAC Vista, las bibliotecas de código Menta pueden importarse al editor del bloque de funciones. Durante la importación, el código Menta se convierte automáticamente al formato del bloque de funciones actualizado.

Graphics Editor

Los gráficos se crean y editan con Graphics Editor: una potente herramienta que ayuda a los usuarios a visualizar todos los parámetros, desde el nivel de control en campo hasta el nivel de la empresa. Graphics Editor incluye varias herramientas de fácil uso para crear cuantos gráficos sean necesarios, desde el trazado simple de una línea hasta una imagen fotorrealista. Graphics Editor puede importar numerosos formatos, incluidos dibujos .jpg y CAD. JavaScript también se puede usar para personalizar aún más el comportamiento de cada gráfico. La animación puede destacar cambios en el sistema o facilitar la navegación. Por ejemplo, puede crear una vista del plano de una planta con temperaturas codificadas por color para cada zona.

El acceso a Graphics Editor se realiza desde WorkStation. Esta función permite a los usuarios crear y editar los gráficos de los sistemas. WorkStation y WebStation utilizan el mismo formato de gráficos para diseñar los gráficos una sola vez.

 
action_zoom_plus_stroke Graphics Editor
Figura: Graphics Editor

Gráficos térmicos: los planos se configuran con zonas que cambian de color según las mediciones de temperatura, presión, humedad, nivel de uso y otros datos enviados por la solución SmartStruxure.

Los valores se actualizan con el método de recuperación de datos más eficiente actualmente disponible. Si el dispositivo de campo o el servidor SmartStruxure lo admite, se pueden utilizar los siguientes métodos:

  • Cambio de suscripciones de valores (COV)

  • Lectura simultánea de varias propiedades

Para compartir componentes y fragmentos de código de funciones, solo hay que arrastrarlos y soltarlos en una ventana de correo electrónico, Skype o Windows Explorer.

Gráficos magníficos con poco esfuerzo

El editor gráfico se ha diseñado para ayudar a los usuarios con aptitudes técnicas o artísticas a crear gráficos magníficos. Si el usuario es más avanzado, las posibilidades son infinitas.

Fragmentos de código de funciones y componentes reutilizables

Los elementos gráficos se pueden agrupar en componentes reutilizables con propiedades fáciles de editar. Además, también es posible guardar y reutilizar los fragmentos de código de funciones que logran que el componente se muestre con una animación o un color determinado según un valor. Los usuarios pueden copiar un componente medidor y cambiar su color, fuente y tamaño de borde sin afectar a la funcionalidad original.

Herramientas de presentación y creación

El editor gráfico incluye varias herramientas de dibujo básicas. Se pueden crear diagramas de equipos, planos de plantas, mapas de navegación y otros tipos de gráficos para visualizar datos dinámicos.

La exclusiva funcionalidad de capas del editor gráfico facilita la edición con distintas categorías de información. Las capas se pueden controlar con scripts, para que la información correcta se muestre a los usuarios adecuados en el momento justo.

Efectos

Los gráficos pueden tener efectos visuales como degradados y colores semitransparentes. La rotación dinámica, el escalado y el movimiento también se pueden añadir a partir de valores de punto para enfatizar eventos importantes.

Gráficos compartidos

En las aplicaciones con muchas habitaciones de hotel, oficinas o aulas similares, la representación gráfica de estas salas suele ser idéntica. Los objetos gráficos pueden compartir los contenidos para que al editar uno, los cambios se reflejen en todos los objetos gráficos similares, sin ningún esfuerzo extra.

Importación

El editor gráfico le permite beneficiarse de las fotografías y los gráficos creados por las aplicaciones de otros proveedores. Se pueden incrustar mapas de bits en varios formatos y los formatos vectoriales comunes se pueden convertir en gráficos StruxureWare Building Operation nativos usando el editor gráfico.

Especificaciones

Requisitos de hardware
Procesador
Mínimo: Intel Core i5 a 2,0 GHz o equivalente
  
Recomendado: Intel Core i5 a 3,0 GHz o posterior
Memoria
Mínimo: 4 GB
  
Recomendado: 8 GB o superior
Espacio en el disco duro
Mínimo: 20 GB
Pantalla
Mínimo: resolución 1.024x768 píxeles
Unidad
Si la copia de StruxureWare Building Operation se entrega en disco, es necesaria una unidad de DVD.
Otros dispositivos
Dispositivo puntero compatible o ratón de Microsoft.
Requisitos de software
Sistemas operativos
Microsoft Windows 7 (32 bits)
  
Microsoft Windows 7 (64 bits)
  
Microsoft Windows 8.1 (32 bits)
  
Microsoft Windows 8.1 (64 bits)
  
Microsoft Windows 10 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2012 (64 bits)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 bits)
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 7 son compatibles: Professional, Enterprise y Ultimate.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 8.1 son compatibles: Pro, Pro N, Enterprise y Enterprise N.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows 10 son compatibles: Pro y Enterprise.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2008 R2 son compatibles: Standard, Web, Enterprise, Datacenter e Itanium.
Las siguientes ediciones de Microsoft Windows Server 2012 y Microsoft Windows Server 2012 son compatibles: Datacenter, Standard, Essentials y Foundation.
Versiones Visio (WorkPlace Tech Editor)
Microsoft Office Visio 2016 (32 bits)
  
Microsoft Office Visio 2013 (32 bits)
  
Microsoft Office Visio 2010 SP1 (32 bits)
Requisitos de software adicional
Microsoft .NET Framework 4.5 o 4.6
  
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (WorkPlace Tech Editor)
Comunicación (con servidores de la solución SmartStruxure)
HTTP
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
HTTPS
Cifrado TLS 1.2, puerto configurable, predeterminado 443
Gráfico
Formatos de inserción
PNG
  
BMP
  
JPG
  
GIF
  
GIF animado
Formatos de importación
DWF (compatibilidad parcial)
  
DWG (compatibilidad parcial)
  
DXF (compatibilidad parcial)
  
OGC (TAC Vista)
  
SVG (compatibilidad parcial)
Números de referencia
SW-STATION-STD-0, StruxureWare Building Operation WorkStation Standard
Licencia para 1 usuario (no incluye suscripción de mantenimiento)
SXWSWWORK00001
SW-STATION-PRO-0, StruxureWare Building Operation WorkStation Professional
Incluye licencia para Editor (licencia para WorkPlace Tech Editor, Graphics Editor, Function Block y Script Programming)
Licencia para 1 usuario (no incluye suscripción de mantenimiento)
SXWSWWORK00002
SW-EDITORS-0, Editores de StruxureWare Building Operation
Solo licencia para WorkPlace Tech Editor, Graphics Editor, Function Block y Script Programming
Licencia para 1 usuario (para añadir la licencia de WorkStation Standard existente, no incluye suscripción de mantenimiento)
SXWSWEDIT00001
 
action_zoom_plus_stroke Interfaz de ejemplo de WorkStation
Figura: Interfaz de ejemplo de WorkStation
 
action_zoom_plus_stroke Interfaz de ejemplo de WorkStation
Figura: Interfaz de ejemplo de WorkStation
 
action_zoom_plus_stroke Interfaz de ejemplo de WorkStation
Figura: Interfaz de ejemplo de WorkStation