earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: Function Block Editor, Graphics Editor, WorkStation, Script Editor
功能: 警报, 编程, 基本功能, 图形, 时间表, 趋势
产品版本: 2023
2023/12/11
请点击查看尚未翻译的更新版本

WorkStation

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation操作员功能 arrow1_rotation工程特点 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke WorkStation
图: WorkStation

简介

EcoStruxure Building Operation WorkStation 是一个可用于操作和管理等各方面的软件,功能齐全。WorkStation 是用户监视他们的能源使用并不断提升楼宇效率的窗口。

操作员功能

WorkStation 是用户和工程师访问他们的 EcoStruxure BMS 服务器的接口。您可以查看和管理图表、报警、日程表、趋势日志以及报告。工程师可以配置和维护 EcoStruxure BMS 的所有方面。

安全的用户帐户

EcoStruxure BMS 要求每位用户都有一个帐户。用户可通过一个由 EcoStruxure Building Operation 数据库维护的帐户或通过 Windows 活动目录帐户来访问。支持并实行密码格式化、时限和唯一性的策略。

语言和区域设置

软件将显示的语言、测量系统以及日期/时间格式更改为操作系统设置。可方便地在 WorkStation 中切换测量系统。WorkStation 的翻译以安装的一部分或易于安装和部署的单独的语言包的形式提供。

自定义视图

EcoStruxure Building Operation 软件具有完全自定义各个用户的查看偏好的灵活性。被称为工作区的主界面是一个基于面板的界面,用户可在这里选择、定位和调整各种组件的大小,比如报警、图形和编辑器。默认工作区被分配到每个用户帐户,但是用户可以轻松地修改、保存和创建多个版本来从中选择。必要时还可修改工作区以解决实时问题。

高效的报警管理
 
action_zoom_plus_stroke 报警视图
图: 报警视图

报警需要快速评估和响应。通过 WorkStation,可采用简单、高效的方式显示报警以确保不忽视任何一个报警。报警可以加颜色编码、分组和筛选以最大化地提高效率。WorkStation 甚至可以通过调度中心或经理将报警分配给一个用户或一组用户。利用筛选器,用户可以只查看分配给他们的报警并决定是否接受分配。

过滤器设置和布局可供编辑并且在报警视图和事件视图中存储为收藏项。快捷过滤器可实现视图的快速过滤。可批量确认多个报警以进行有效的报警管理。

强大的报警追踪

确认和响应报警可根据报警的重要性以不同的细节程度来确认。用户可被要求输入注释或从标准清单中选择以解释这些问题如何解决。WorkStation 可向用户提供指引或他们的系统的具体视图,显示受影响的设备详情。审计追踪记录用户的操作。

高级活动日志

比基础活动记录得更多是非常重要的。软件记录每次操作时附带提供时间戳、执行操作的用户,以及被更改的数值。

轻松读取趋势日志和图表
 
action_zoom_plus_stroke 趋势图视图
图: 趋势图视图

软件可以通过许多方式绘制数据趋势,包括周期法(每天、小时、分钟)以及只有当定义的阈值被超过时才会记录的数值变化 (COV) 法。这些趋势日志可通过趋势列表和图表来表示,使模式可视化以用于诊断和优化目的。一个图表中可出现多个系列,以便能够轻松地对比数据点。

所有线的颜色、粗细和样式均可以指定。数字数据的显示以高低水平柱自动表示,无需另外缩放。除了实际的日志数值本身外,日志数据还可以用平均值、最小值、最大值或变化值来表示。用户可以在无损清晰度的情况下放大图形查看细节。在同一个图表中可以有两种不同的比例,以查看数据之间有何不同。

趋势数据可供以 XML、CSV 或 Excel 文件的形式导出和下载。

直观的时间表
 
action_zoom_plus_stroke 时间表编辑器
图: 时间表编辑器

当设备只有在必要时才运行时,能源效率可以实现。时间表通过简单易用的图形界面来管理该流程。只需点几下鼠标便可更改时间。强大的时间表编辑器可以设置重复事件(每个星期一、每第三个星期二,或者每年的 1 月 1 日)或者不限数量的优先级例外事件。时间表通过启用模拟数值的直接控制来超越基本的开关控制。例如,用户可将时间表事件设置为百分比来控制照明水平,不需要编写程序。

IT 友好、安全

WorkStation 采用网络标准进行通信,比如 DHCP、HTTP 和 HTTPS。这样可确保安装容易、管理简单、处理安全。

TLS 支持

客户端和 EcoStruxure BMS 服务器之间的通信可使用传输层安全 (TLS) 加密。服务器在出货时随附一份默认的自签名证书。支持商业认证机构 (CA) 服务器证书,以降低恶意信息技术攻击的风险。WorkStation 和 WebStation 访问可强制采用加密通信。

出色的图形能力

在 EcoStruxure BMS 中,可以自定义图形以提供有效运行各项设施所需的用户界面。图形存储在本地 EcoStruxure BMS 服务器中,可供从任何地方登录的授权用户使用。

 
action_zoom_plus_stroke 样本图形
图: 样本图形
可缩放矢量图

EcoStruxure Building Operation 采用可缩放矢量图技术使用户能够在无损清晰度的情况下放大图形查看细节。图形只需构建一次,却可用于任何尺寸或分辨率的显示器。矢量图文件很小,因此可以直接从 SpaceLogic 自动化服务器存储和提供它们。

 
action_zoom_plus_stroke 样本图形
图: 样本图形
超级动态实时更新

标准实时更新只有当字段中的条件发生变化时才显示数值。通过 EcoStruxure Building Operation 软件的超级动态实时更新,图形元素的所有方面可在数值变化时变化。

 
action_zoom_plus_stroke 样本图形
图: 样本图形
交互式的即用元件

用户可直接从图形进行控制和更改设定点、启用/禁用设备、调节执行器 - 只需要一个简单的指向-点击操作。元件库可供在线使用和选择。这些图形可进一步自定义以满足每次安装的独特需要。

工程特点

按键式工程特点可帮助项目节省时间和预算。EcoStruxure Building Operation 软件不仅减少了项目工程还提高了通过提交现场自定义工具进行监控的可能性。

语义

通过在 EcoStruxure Building Operation 中使用 Brick Schema 支持语义建模,WorkStation 和 WebStation 为用户提供了增强的上下文信息。使用 Brick Schema,用户可以很容易地看到警报的来源、受影响的区域以及查找根本原因的位置。可以使用关于位置、设备、点类型及其关系的可理解信息来导航、搜索和过滤系统。WorkStation 和 WebStation 还为建模实体提供自动生成的报警视图、趋势图和时间表视图。例如,当选择建筑中的楼层时,系统会自动提供一个报警视图,该视图会过滤来自与该楼层相关的源的报警。

 
action_zoom_plus_stroke 语义视图
图: 语义视图

WorkStation 有一个内置工具,用于使用 Brick Schema 创建和编辑建筑的语义模型或“数字孪生”。可以使用该工具创建真实资产的数字表示,如区域、场地、建筑物、楼层、空间、设备、传感器和系统。然后,生成的模型可以在 WebStation 中使用,WebStation 为报警和点提供额外的上下文,使其更容易使用过滤器和搜索条件,并用于导航。该模型还将通过 EcoStruxure Web Services 和 Smart Connector 等 API 提供。

 
action_zoom_plus_stroke 语义工程视图
图: 语义工程视图
类型管理

通过 EcoStruxure BMS 服务器和 WorkStation 中的类型管理功能,您可以快速而轻松地再次使用图形、程序和 SpaceLogic BACnet/IP 控制器应用程序。借助 WorkStation 可将这些对象类型设置成自定义类型,这样能够非常高效地通过系统检查、更新和部署新版对你类型。

备份和恢复

IBMS(智能楼宇管理系统)可能有数千个已创建和配置的对象。快速从意外事件(比如意外删除或硬件故障)中恢复至关重要。EcoStruxure Building Operation 软件具有内置备份和恢复功能,可以备份、存储以及从 EcoStruxureBMS 服务器数据库的多个副本中恢复。此功能归属于 EcoStruxure BMS 服务器,可通过 WorkStation 访问和配置。

导入和导出

配置和程序可通过导入和导出功能轻松地从一个 EcoStruxure Building Operation 数据库转移到另一个。导入界面提供对象预览,以便用户可以确认内容。WorkStation 支持从 Excel 导入,这使得配置新系统或进行系统范围的更改更加容易。

EcoStruxure BMS 服务器支持

WorkStation 到所有 EcoStruxure BMS 服务器的直接连接确保了优化的配置和操作。

发现设备

发现设备功能通过检测网络上的新设备并在 EcoStruxure BMS 中自动创建对应的设备大大缩短了工程时间。

绑定工具

数据可通过简单的绑定机制在点、程序、EcoStruxure BMS 服务器和其他供应商的系统之间轻松地交换。EcoStruxure Building Operation 软件中的绑定工具十分直观,可用来快速地配置数据交换。

批量更改

一个系统通常有数百个具有相同配置的对象。通过批量更改和创建功能,只需一次操作便可创建和配置这些重复的对象。

编程

如今的楼宇所需要的不仅仅是基本控制。它们需要可以自定义的应用程序以满足特定的楼宇自动化需要。

EcoStruxure Building Operation 软件不同于其他需要工厂对非标准或特殊应用程序进行干预的软件,它可以轻松地自定义。您可以按现场的实际情形更改操作顺序,以节省花费在任何项目上的时间和金钱。

两个编程选项

行业特有的 EcoStruxure BMS 服务器拥有脚本和功能块编程选项。这种灵活性确保可为应用选择最佳的编程方法。

电子表格视图

电子表格视图允许以表格格式创建和编辑多个点,而无需单独编辑每一个点。电子表格功能支持复制/粘贴单元格内容到 Microsoft Excel,或从 Microsoft Excel 复制/粘贴到单元格。电子表格视图可用于配置值、报警、趋势、SpaceLogic 自动化服务器的中央 IO 模块和 I/O 点以及 Modbus 点。

多程序编辑

EcoStruxure Building Operation 软件拥有完善的编程环境,允许同时进行多个程序编辑。简单的剪切和粘贴功能确保多个程序一起工作以控制一个较大的系统。

优化的程序执行

您可以为各个程序指定适合程序应用的特定任务和循环时间。这确保了关键应用的程序在运行时丝毫不受其他任务影响。程序执行的先后顺序由 EcoStruxure BMS 服务器自动处理。

动态编程

编程时无需停机,因为程序即使在被编辑时仍可运行。当程序被保存时,代码被替换,新的序列开始。在更新过程中,其他程序的执行不会受到影响。

减少设置时间

系统中的输入、输出和其他对象通过使用绑定工具绑定连接在一起。这种绑定减少了设置时间,提高了系统稳定性。代码本身没有绑定。各个程序在系统中的复制变得更加容易,节省了时间并确保了一致性。

Script Editor
 
action_zoom_plus_stroke Script Editor
图: Script Editor
  • 在脚本中显示一行每一部分的颜色代码

  • 自动更正和自动完成显示语法错误并完成已知关键词和声明的变量

  • 剪切/复制/粘贴、查找/替换、撤消/还原、跳到行/声明/定义功能

  • 自定义编辑环境的字体类型、大小、颜色和背景颜色

  • 保存代码段(片段)并将它们快速插入其他程序中。

  • 通过从快速选择框选择关键词将关键词插入代码中

  • 在程序中引用本地变量或常量

  • 显示链接到程序问题区的错误清单,以便快速排障

  • 在不影响运行时间代码的情况下保存操作

脚本程序一目了然,其中的命令简单易懂,比如:

  • 打开风扇

  • 关闭阀门

  • 如果温度大于设定点则进入制冷开启

可理解的程序状态

由于脚本程序由基本的日常用语组成,因此很容易遵循逻辑并迅速理解程序正在干什么。可添加描述行名称以说明该部分程序执行的操作。因此,用户可查看运行中的程序的诊断详情以了解那种情况生效了多久。

脚本纠错模式

利用内置脚本纠错模式,您可以通过单步式流程或程序追踪流程对脚本程序进行纠错。所有变量 - 绑定全局变量和宣布的本地变量 - 显示脚本程序当前执行行的实时值。纠错完成后,只需进行简单的模式切换即可使 Script Editor 返回到正常编辑流程。

高效的库管理

为了节省时间并消除多次编写程序的必要性,EcoStruxure Building Operation 数据库可轻松地从外部库导入程序或将程序导出到外部库。Script Editor 是 Infinity 和 Andover Continuum 系统使用的简易英语 (PE) 编程语言的进化,因而 PE 库可被导入 Script Editor。在导入过程中,PE 代码自动转换为更新的脚本格式。

支持简易英语控制器

Script Editor 支持简易英语 (PE) 控制器,因而您无需学习和编程两套不同的格式规则。相反,PE 格式在要求 PE 格式的控制器的部署过程中被应用于幕后。

脚本编程中的 BACnet 支持

BACnet 支持利用特定的 BACnet 服务提供直接控制,比如 ReadProperty 和 WriteProperty。高级应用甚至可以指定 BACnet 属性。

Function Block Editor
 
action_zoom_plus_stroke Function Block Editor
图: Function Block Editor
  • 通过添加功能块和添加块与块之间的连接来创建程序

  • 分层块将功能叠加到一个块上,提高了易读性

  • 查看块中的实际运行时间数据 - 帮助纠错和验证

  • 剪切/复制/粘贴、查找/替换、还原

  • 添加文字、颜色代码行、更改字体类型、大小或颜色来提高易读性

  • 检查并显示链接到程序问题区的错误清单,以便排障

  • 从库中导入之前创建的程序

  • 在不影响运行时间代码的情况下保存

功能块程序

图形编程提供在其他类型的编程语言中难以见到的易读性水平。图形元素、块以及它们的连接的可视化便于快速理解和遵循程序逻辑。易读性通过使用分层功能块得到进一步增强,这些功能块允许复杂的功能存储在一个块里,从而创建高级别的程序视图。

离线模拟和在线测试

通过使用编辑器中的内置纠错程序,您可以运用单步式功能或输入端的模拟模式对应用进行模拟。在线测试在 WorkStation 执行,当执行测试时,图形布局可用,还可以看到运行时间值,并有可能记录趋势日志或标识数值用于排障和微调。

库管理

通过功能块,代码可导入或导出到外部库,这样就不再需要写两次代码。由于功能块是 TAC Vista 系统使用的 TAC Menta 编程语言,Menta 代码库可导入 Function Block Editor。在导入过程中,Menta 代码自动转换为更新的功能块格式。

Graphics Editor

图形采用 Graphics Editor 创建和编辑:它是一个强大的工具,可帮助用户构建从现场控制级别到企业级别的一切图形。Graphics Editor 提供各种易用工具来构建所需的图形,从简单的线条绘制到逼真的图像。Graphics Editor 可导入各种格式,包括 .jpg 和 CAD 制图。JavaScript 也可用来进一步自定义每幅图形的行为。动画可突出系统中的变化或使导航更容易。比如,您可以创建一幅平面图,用颜色区分各区的温度。

Graphics Editor 从 WorkStation 访问,允许用户在系统中创建和编辑图形。WorkStation 和网页 WebStation 使用相同的图形格式,因此图形只需创建一次。

 
action_zoom_plus_stroke Graphics Editor
图: Graphics Editor

热图形:建立平面图时,图上的区域可基于测得的温度、压力、湿度、使用水平或 EcoStruxure Building Operation 数据库提供的其他数据改变颜色。

数值采用现行可用的最高效数据检索方法来更新。当 EcoStruxure BMS 服务器或现场设备支持时,下列方法可以利用:

  • 数值变化 (COV) 订阅

  • 一次读取多个属性

为了共享组件和片段,它们可被拖放到电子邮件、Skype 或 Windows Explorer 来轻松地传播。

轻松获得出色的图形

设计 Graphics Editor 的目的是为了帮助没有熟练的美术或技术技能的用户创建出色的图形。如果用户更高级,则有无穷的可能性。

可重复使用的组件和功能片段

图形元素可归为可重复使用的组件,其属性容易编辑。此外,使组件产生动画效果或基于数值显示某种颜色的功能片段还可以保存和重复使用。用户可复制测量组件并更改其颜色、字体和边框尺寸而不影响原有的功能。

布局和创建工具

Graphics Editor 内有大量的基本制图工具。可创建设备图、平面图、地图、导航地图以及其他类型的图形来显示动态数据。

Graphics Editor 中独有的层功能有助于更轻松地编辑具有不同信息类别的图形。层可以通过编写脚本来控制,以便在正确的时间向正确的用户显示正确的信息。

效果

图形可以添加视觉效果,比如梯度和半透明颜色。还可以基于点的值添加动态旋转、缩放和运动,以强调重要事件。

正在导入

Graphics Editor 允许您利用其他供应商应用程序创建的照片和图形。利用 Graphics Editor 可嵌入各种格式的位图,还可将基于矢量的常用格式转化为本地 EcoStruxure Building Operation 图形。

SpaceLogic BACnet/IP 控制器管理

WorkStation 拥有 SpaceLogic BACnet/IP 控制器内置管理功能,授权工程师可通过这些功能高效且可控地查看、归档和更新控制器应用程序和固件。

规格

硬件要求
处理器
最低配置:Intel Core i5 @ 2.0 GHz 或同等处理器
  
推荐配置:Intel Core i5 @ 3.0 GHz 或更好的处理器
内存
最低要求:4 GB
  
建议:8GB 或以上
存储容量
最低要求:20 GB
显示
最低要求:1,024x768 像素分辨率
其他设备
需要 Microsoft 鼠标或兼容的定点设备。
软件设备
操作系统
Microsoft Windows 10(64 位)
  
Microsoft Windows 11 a
  
Microsoft Windows Server 2012 R2(64 位)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019
  
Microsoft Windows Server 2022 a
支持以下 Microsoft Windows 10 版本:Professional 和 Enterprise。
支持以下 Microsoft Windows 11 a 版本:Professional 和 Enterprise。
支持下列 Microsoft Windows Server 2012 R2 版本:Datacenter、Standard、Essentials 和 Foundation。
支持下列 Microsoft Windows Server 2016 版本:Datacenter、Standard 和 Essentials。
The following Microsoft Windows Server 2019 editions are supported: Datacenter, Standard, and Essentials.
支持下列 Microsoft Windows Server 2022 a 版本:Datacenter、Standard 和 Essentials。
Visio 版本 (WorkPlace Tech Editor)
Microsoft Office Visio 2010 SP1(32 位)
  
Microsoft Office Visio 2019(32 位)
  
Microsoft Office Visio 2021(32 位)
  
Microsoft Office Visio Plan 2(32 位)
必要的补充软件
Microsoft .NET Framework 4.7.2 以及更高版本
通讯(与 EcoStruxure BMS 服务器)
HTTP
非二进制,端口可配置,默认 80
HTTPS
加密支持 TLS 1.2,端口可配置,默认 443
图形
插入格式
PNG
  
BMP
  
JPG
  
GIF
  
动画 GIF
导入格式
DWF(部分支持)
  
DWG(部分支持)
  
DXF(部分支持)
  
SVG(部分支持)
物料号
Building Operation Client-1、EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard 或 EcoStruxure Building Operation WebStation
分配给 1 个并发用户
SXWSWCLIENT0001
Building Operation Client-5、EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard 或 EcoStruxure Building Operation WebStation
分配给 5 个并发用户
SXWSWCLIENT0005
Building Operation Client-10、EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard 或 EcoStruxure Building Operation WebStation
分配给 10 个并发用户
SXWSWCLIENT0010
Building Operation Client-25、EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard 或 EcoStruxure Building Operation WebStation
分配给 25 个并发用户
SXWSWCLIENT0025
Building Operation Client-UNL、EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard 或 EcoStruxure Building Operation WebStation
分配给无限个并发用户
SXWSWCLIENT0999
SW-STATION-PRO-0,EcoStruxure Building Operation WorkStation 专业版
包含编辑器许可(WorkPlace Tech Editor、Graphics Editor、Function Block 和 Script编程许可证)
每个许可证分配给 1 个并发用户
SXWSWWORK00002
SW-EDITORS-0,EcoStruxure Building Operation 编辑器
仅 WorkPlace Tech Editor、Graphics Editor、Function Block 和 Script 编程许可证
每个许可证分配给一个并发用户(用于对现有 WorkStation 标准许可证的补充)
SXWSWEDIT00001
EcoStruxure Building Operation Graphics Editor(仅限 Graphics Editor 许可证)
每个许可证分配给一个并发用户(用于对现有 WorkStation 标准许可证的补充)
SXWSWEDIT00002
Building Operation 分区选项
用于一个 Enterprise Server
SXWSWESSDZR001
 
action_zoom_plus_stroke WorkStation 界面范例
图: WorkStation 界面范例
 
action_zoom_plus_stroke WorkStation 界面范例
图: WorkStation 界面范例
 
action_zoom_plus_stroke WorkStation 界面范例
图: WorkStation 界面范例