Anhand von Paneelen können Sie Arbeitsbereiche erstellen, die zwei oder mehr Komponenten in Building Operation, z. B. Grafiken, Trenddiagramme, Trendlisten und Alarmansichten, anzeigen.
Fenster werden normalerweise durch den Ingenieur oder den Anlagenadministrator erstellt. Der Hauptvorteil von Fenstern besteht darin, dass viele verschiedene Komponenten ganz einfach zur selben Zeit angesteuert werden können. Ein Fenster kann außerdem an einen bestimmten Benutzertyp angepasst werden. Wenn zum Beispiel ein Benutzer für einen bestimmten Teil einer Anlage zuständig ist, kann dieser über ein Panel verfügen, das Alarmansichten mit relevanten Alarmen und Trendlogs anzeigt, die den Energieverbrauch für diesen bestimmten Teil der Anlage messen.