Los paneles son una forma de crear entornos de trabajo que visualicen dos o más componentes en Building Operation, por ejemplo, gráficos, gráficos de tendencias, lista de tendencias y visores de alarma.
Los paneles los suele crear el ingeniero o el administrador de la instalación. La principal ventaja de los paneles es que se puede acceder simultáneamente a muchos componentes de forma fácil. Un panel también se puede adaptar para un tipo específico de usuario. Por ejemplo, un usuario responsable de una parte específica de una instalación puede tener un panel que muestre una vista de alarma con alarmas y registros de tendencias relevantes que mida los consumos para esa parte de la instalación.