earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
4
Concept

Concept


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
23/07/2018

Panneaux

Les panneaux permettent de créer des espaces de travail qui affichent plusieurs composants dans EcoStruxure Building Operation, par exemple : graphiques, courbes de tendance, liste de tendances et vues d'alarmes.

Les panneaux sont normalement créés par l'ingénieur ou l'administrateur du site. La fonction essentielle des panneaux est de vous permettre d'atteindre simultanément de nombreux composants. Un panneau peut aussi être adapté à un type d'utilisateur spécifique. Par exemple, un utilisateur responsable d'une partie spécifique d'un site peut disposer d'un panneau qui affiche une vue alarme avec les alarmes et les journaux de tendance applicables pour mesurer les consommations énergétiques de cette partie du site.

 
action_zoom_plus_stroke Un panneau contenant un graphique (à gauche) et une liste des journaux de tendance (à droite)
Figure : Un panneau contenant un graphique (à gauche) et une liste des journaux de tendance (à droite)
  • Espaces de travail