earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WebReports
Fonctionnalités : Rapports
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
16/12/2021

Creating a Consumption Dashboard Report

You create a Consumption dashboard report when you want to define fixed filtering criteria, and then run the report in the future with the same filtering criteria applied.

Afficher plus
action_close

Un rapport tableau de bord est un rapport traitant des critères de filtrage fixes ou prédéfinis pour générer une sortie de rapport.

Au contraire des rapports amenés, les rapports tableau de bord traitent la sortie de rapport en fonction des critères de filtrage prédéfinis et génèrent la sortie de rapport lorsque vous sélectionnez le rapport. Vous n'avez pas besoin de saisir des critères de filtrage ou de cliquer sur le bouton Exécuter pour générer le rapport.

Dans l'arborescence des rapports, les rapports tableau de bord sont identifiés par un point rouge près du nom du rapport. L'icône n'apparaît pas près des rapports tableau de bord dans le volet d'arborescence de WorkStation.

 
action_zoom_plus_stroke Rapports tableau de bord dans l'arborescence des rapports
Figure : Rapports tableau de bord dans l'arborescence des rapports

Critères de filtrage prédéfinis

Vous pouvez créer des rapports tableau de bord dans WorkStation et dans votre navigateur Web à l'aide de l'option de tableau de bord de WebReports. Vous sélectionnez l'option lorsque vous souhaitez créer un rapport utilisant les mêmes critères de filtrage chaque fois que vous exécutez le rapport. Par exemple, supposons que vous vouliez qu'un rapport d'alarme soit traité avec une plage de dates fixe, comme la semaine en cours. Lorsque vous créez le rapport, vous pouvez saisir la plage de dates fixe puis enregistrer le rapport comme rapport tableau de bord. La prochaine fois que vous exécuterez le rapport, le rapport sera traité en utilisant la plage de données fixe comme critères de filtrage. Vous n'avez pas besoin de saisir à nouveau la plage de dates pour filtrer votre sortie de rapport.

Pour générer et afficher un rapport tableau de bord dans WorkStation, vous sélectionnez le rapport dans le dossier Rapports du volet d'arborescence du système.

 
action_zoom_plus_stroke Rapport tableau de bord dans WorkStation
Figure : Rapport tableau de bord dans WorkStation

Après avoir sélectionné le rapport, la sortie de rapport s'affiche dans l'espace de travail. Vous n'avez pas besoin de saisir des critères de filtrage ou de cliquer sur le bouton Exécuter le rapport pour générer la sortie.

Pour générer et afficher un rapport tableau de bord dans votre navigateur Web, vous vous connectez au site Internet WebReports, puis sélectionnez le rapport dans l'arborescence des rapports.

 
action_zoom_plus_stroke Rapport tableau de bord dans un navigateur Web
Figure : Rapport tableau de bord dans un navigateur Web

Après avoir sélectionné le rapport, la sortie de rapport s'affiche dans votre navigateur Web. Vous n'avez pas besoin de saisir des critères de filtrage ou de cliquer sur le bouton Exécuter le rapport pour générer la sortie.

Programmes pour les rapports de tableau de bord

Vous créez également des rapports tableau de bord lorsque vous souhaitez utiliser les calendriers WebReports et exécuter des rapports lors de jours spécifiés. .

 
action_zoom_plus_stroke Programme WebReport
Figure : Programme WebReport

To create a Consumption dashboard report
  1. In WebReports, on the menu bar, click View .

  2. In the Reports Tree , expand Energy Monitoring and then select Consumption .

  3. In the Utility Type box, select the utility type.

  4. At the Power Meter box, point to the green plus sign and then select the site or meter for which you want to see consumption.

  5. In the Date Filter box, select one of the following filter options to define the start time and end time for the report:

    • Select one of the predefined date range filters.

    • Select Fixed Date , and in the Start Report Date/Time boxes, enter a start date and type a start time. In the End Report Date/Time boxes, enter an end date and type an end time.

  6. In the Group Interval box, select the time interval for grouping the report data.

  7. In the Consumption Target box, type the consumption goal for the selected time range.

  8. Click Submit Form .

  9. Click Save as .

  10. In the Report name box, type a folder name and report name for the dashboard report.

  11. Select Dashboard report .

  12. Click Save as .

  13. Click OK .

  • Rapports tableau de bord
  • Affichage d'un rapport tableau de bord dans WorkStation
  • Affichage d'un rapport tableau de bord dans WebReports
  • Creating an Activities Per User Dashboard Report
  • Creating a Trend Log Comparison Dashboard Report
  • Creating a Dashboard Report in WorkStation
  • Creating a Dashboard Report in WebReports