Puede abrir los documentos guardados en un servidor EcoStruxure BMS usando el programa predeterminado asociado al tipo de archivo. Por ejemplo, un archivo txt se abre con Bloc de Notas y un archivo ppt se abre con PowerPoint.
Puede editar los documentos para después volver a guardarlos con WorkStation. No es posible editar y guardar documentos con WebStation.
Cuando cierra sesión o se desconecta automáticamente, los cambios no guardados en el documento no se almacenan en la base de datos. Asegúrese de guardar a menudo los cambios en los documentos abiertos.