earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos WebStation
Funcionalidades: Alarmas, Funcionalidad básica, Gráficos, Programaciones, Tendencias
Versión del producto: 2024
18/04/2024

WebStation

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke WebStation
Figura: WebStation

Introducción

EcoStruxure Building Operation WebStation es una interfaz de usuario basada en web para gestionar el funcionamiento diario de una solución EcoStruxure BMS. WebStation se integra en cada servidor EcoStruxure BMS y ofrece acceso fácil al software desde cualquier lugar del mundo.

Características

WebStation proporciona una interfaz de usuario rica y sensible para acceder a los servidores de EcoStruxure BMS, mediante el uso de navegadores de internet en ordenadores con sistema operativo Windows, ordenadores con sistema operativo Mac, tablets iOS y smartphones. Los usuarios pueden ver y gestionar paneles, presentaciones de diapositivas, gráficos, alarmas, programaciones, registros de tendencias y cuentas de usuario.

Paneles
 
action_zoom_plus_stroke Paneles
Figura: Paneles

La funcionalidad del panel de control permite a los usuarios crear sus propias páginas para obtener una visión general del rendimiento de los edificios, utilizando componentes de visualización de datos fáciles de usar y de leer. La monitorización básica del consumo de energía, las estadísticas de alarmas y los resúmenes medioambientales se presentan de forma clara en cualquier dispositivo.

El software EcoStruxure Building Operation tiene un conjunto de componentes integrados para la visualización de datos en vivo e históricos, incluidos widgets interactivos para las estadísticas de alarmas y eventos que ayudan a la gestión de las alarmas. Los clientes con más necesidades, pueden desarrollar componentes personalizados del panel de control utilizando las potentes funciones gráficas.

Semantics

With the support for semantic modelling using Brick Schema in EcoStruxure Building Operation, WorkStation and WebStation provide users with enhanced contextual information. Using Brick Schema, users can easily see where alarms originate from, what areas are affected and where to find root causes. The system can be navigated, searched, and filtered using understandable information about locations, equipment, point types and their relationships. WorkStation and WebStation also provide automatically generated alarm views, trend charts and schedule views for the modelled entities. For example, when selecting a floor in a building, the system automatically provides an alarm view filtered for alarms that originate from sources that are related to that floor.

 
action_zoom_plus_stroke Vista semántica
Figura: Vista semántica
Presentaciones de diapositivas

En exposiciones públicas, la presentación de diapositivas puede cambiar automáticamente entre paneles para proporcionar información actualizada a los ocupantes del edificio.

Cuentas de usuario seguras

Un EcoStruxure BMS requiere que cada usuario tenga una cuenta. El acceso puede realizarse mediante una cuenta mantenida por la base de datos de EcoStruxure Building Operation o con la cuenta de Active Directory de Windows. Se admiten e imponen las políticas de IT para formato de contraseñas, antigüedad y exclusividad. Los derechos de acceso se pueden asignar según el horario y/o la dirección IP del cliente.

Zonificación definida por software
 
action_zoom_plus_stroke Vista de la zonificación
Figura: Vista de la zonificación

WebStation permite reconfigurar muy fácilmente la funcionalidad de las soluciones de salas conectadas a través de la licencia adicional de zonificación opcional. Las vistas gráficas o tabulares permiten editar rápidamente la forma en que se sincronizan el sistema HVAC, las persianas y la iluminación dentro o a través de los controladores de la habitación desde cualquier dispositivo de navegación web.

Ajustes regionales y de idioma

El software adapta el idioma mostrado, el sistema de medición y el formato de fecha/hora a los ajustes del sistema operativo. El idioma y el sistema de medición se pueden cambiar fácilmente desde WebStation. Las traducciones de WebStation se incluyen como paquetes de idiomas separados que son fáciles de instalar y ejecutar Soporta más de 40 formatos de datos y tiempo. Los administradores pueden configurar una localización predeterminada para evitar que los usuarios finales tengan que modificar los parámetros según la región.

Vista personalizada del sistema

El software ofrece flexibilidad para personalizar las preferencias de visualización de cada usuario. En la interfaz principal, llamada Área de trabajo, los usuarios pueden seleccionar diversos componentes, como menús personalizados, alarmas, gráficos y editores. WebStation admite las funciones de área de trabajo y panel sin modificaciones.

Potente función de búsqueda

La función de búsqueda ayuda a los usuarios a localizar rápidamente información y dirigirse adonde necesiten ir. Al escribir todo o parte del nombre, el usuario ve una lista con entradas de resultados coincidentes. El software muestra el estado o valor actual de cada entrada y los usuarios pueden abrir la entrada directamente en la lista de resultados de la búsqueda.

Gestión eficiente de alarmas
 
action_zoom_plus_stroke Vista de alarmas
Figura: Vista de alarmas

Las alarmas deben evaluarse y responderse rápidamente. A través de WorkStation, se presentan un gran número de alarmas de forma simple y eficiente para garantizar que no se pasa por alto ninguna. Las alarmas se pueden codificar por colores, agruparse y filtrarse para una máxima eficiencia. WebStation permite que un centro o gestor de envíos asigne alarmas a un usuario o grupo de usuarios. Con un filtro, los usuarios pueden ver solo las alarmas que tienen asignadas y decidir si las aceptan o rechazan.

Las preferencias y el diseño de los filtros se pueden editar y guardar como Favoritos en la vista de Alarmas y la vista de Eventos. El Filtro rápido permite filtrar de forma rápida las vistas. Es posible reconocer varias alarmas en lote para gestionarlas de forma eficaz.

Sólidas funciones de seguimiento de alarmas

Las alarmas se pueden confirmar con distintos niveles de detalles, según la importancia de cada una. Los usuarios podrían necesitar introducir notas o seleccionar en una lista estándar una explicación sobre la resolución de la incidencia. WebStation puede presentar al usuario instrucciones o una pantalla específica del sistema en la que se muestren detalles del equipo afectado. El registro de auditoría registra las acciones de los usuarios.

Inmejorable capacidad gráfica

En una solución EcoStruxure, los gráficos se pueden personalizar para que la interfaz de usuario se adapte a las características de cada instalación. Los gráficos se almacenan localmente en los servidores EcoStruxure BMS y los usuarios autorizados pueden acceder a ellos desde cualquier lugar desde el que se conecten.

Gráficos vectoriales escalables

EcoStruxure Building Operation utiliza la tecnología de gráficos vectoriales escalables para que los usuarios puedan ampliar la imagen y ver los detalles sin perder claridad. Los gráficos se generan una vez, pero pueden usarse en cualquier pantalla con independencia del tamaño o la resolución. Los archivos de gráficos vectoriales son de pequeño tamaño, por lo que pueden almacenarse y servirse directamente desde el servidor de automatización SpaceLogic.

Actualizaciones en tiempo real súper dinámicas

Una actualización en tiempo real estándar muestra los valores visualizados cuando las condiciones cambian en el campo. Con las actualizaciones en tiempo real súper dinámicas de EcoStruxure Building Operation, todos los aspectos de los elementos gráficos pueden cambiarse cuando los valores cambian.

Registro de actividades avanzadas

Es importante registrar algo más que las actividades básicas. El software registra cada acción con una marca de tiempo, el usuario que realizó la acción y los valores que se han cambiado.

Gráficos y registros de tendencias de fácil lectura
 
action_zoom_plus_stroke  Vista del gráfico de tendencias
Figura: Vista del gráfico de tendencias

El software puede registrar las tendencias de datos de varias formas, incluido un método periódico (cada día, hora, minuto) y un método de cambio de valor (COV) que solo registra cuándo se ha superado un umbral definido. Estos registros de tendencias se pueden visualizar en listas y gráficos para presentar patrones que faciliten el diagnóstico y favorezcan la optimización. Se pueden presentar varias series en un solo gráfico, de modo que los puntos de datos se puedan comparar fácilmente.

Pueden especificarse el color, el grosor y el estilo de las líneas. Los datos digitales se muestran automáticamente como barras horizontales altas y bajas, por lo que no son necesarios ajustes de tamaño adicionales. Los datos del registro se pueden presentar como valores de promedio, mínimo, máximo o delta, además de los propios valores del registro. Los usuarios pueden ampliar para ver los detalles sin perder la claridad de presentación. Un gráfico de tendencias puede tener dos escalas diferentes en el mismo gráfico para ver cómo se relacionan entre sí los distintos datos.

Los datos de tendencia se pueden exportar y descargar como archivos Excel.

Funciones de IT fáciles y seguras

WebStation se basa en tecnologías web estándares y no requiere configuración especial en el cliente ni el servidor. Tecnologías independientes de las plataformas permiten que se pueda ejecutar en la mayoría de navegadores más comunes. No es necesario instalar ni mantener ningún software específico de Schneider Electric en los ordenadores del cliente, ni son necesarios plug-ins en los navegadores.

TLS support

Communication between clients and the EcoStruxure BMS servers can be encrypted using Transport Layer Security (TLS) . The servers are delivered with a default self-signed certificate. Commercial Certification Authority (CA) server certificates are supported to lower the risk of malicious information technology attacks. Use of encrypted communication can be enforced for both WorkStation and WebStation access.

Planificaciones intuitivas
 
action_zoom_plus_stroke Editor de programación
Figura: Editor de programación

La eficiencia energética se logra cuando los equipos funcionan solo cuando es necesario. Las planificaciones gestionan los procesos a través de una interfaz gráfica fácil de usar. Los tiempos se cambian con solo hacer clic con el ratón. El potente editor de planificaciones puede configurar eventos repetitivos (cada lunes, cada tercer martes o cada primero de enero) o un número ilimitado de excepciones con niveles de prioridad. Las planificaciones van más allá del mero control básico de conexión y desconexión, ya que permite el control directo de valores analógicos. Por ejemplo, los usuarios pueden configurar eventos planificados como porcentajes para controlar los niveles de iluminación sin tener que desarrollar ningún programa.

WebStation también proporciona una potente vista combinada de múltiples horarios, que permite editar de forma sencilla muchos horarios en una sola operación.

 
action_zoom_plus_stroke Editor de multiprogramación
Figura: Editor de multiprogramación
Visor de programas del Bloque de funciones

WebStation ofrece una forma integrada, rápida y sencilla de ver el contenido de los programas del Bloque de Funciones. De este modo, los usuarios pueden obtener una visión más detallada de la lógica del programa, incluida una vista en directo de las entradas, salidas y otros valores.

 
action_zoom_plus_stroke Visor de programas del Bloque de funciones
Figura: Visor de programas del Bloque de funciones

Especificaciones

Server side
Consulte las fichas técnicas de SpaceLogic AS-P server, SpaceLogic AS-B server, Edge Server, Enterprise Server y Enterprise Central. 
Client-side hardware
Display
Minimum: 320x568 pixel resolution
  
Recommended: 1,024x768 pixel resolution, portrait and landscape mode
Other devices
A pointing device such as a mouse or touchscreen.
Client-side software
Web browser support
Minimum web browser versions required
Google Chrome 61 and later
  
Mozilla Firefox 60 and later
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 16 and later
  
Safari 11.1 and later
Recommended web browser versions
Google Chrome 71 and later
  
Mozilla Firefox 64 and later
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 17 and later
  
Safari 11.4 and later
Communication (to EcoStruxure BMS servers)
HTTP
Non-binary, port configurable, default 80
HTTPS
Encrypted supporting TLS 1.3, port configurable, default 443
Part numbers
Building Operation Client-1, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
For 1 concurrent user
SXWSWCLIENT0001
Building Operation Client-1 for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For 1 concurrent user.
SXWSWCLIENTL001
Building Operation Client-5, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
For 5 concurrent users
SXWSWCLIENT0005
Building Operation Client-5 for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For 5 concurrent users.
SXWSWCLIENTL005
Building Operation Client-10, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
For 10 concurrent users
SXWSWCLIENT0010
Building Operation Client-10 for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For 10 concurrent users.
SXWSWCLIENTL010
Building Operation Client-25, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
For 25 concurrent users
SXWSWCLIENT0025
Building Operation Client-25 for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For 25 concurrent users.
SXWSWCLIENTL025
Building Operation Client-UNL, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard or EcoStruxure Building Operation WebStation
For unlimited concurrent users
SXWSWCLIENT0999
Building Operation Client-UNL for Linux, EcoStruxure Building Operation WebStation
For Enterprise Server and Enterprise Central for Linux. For unlimited concurrent users.
SXWSWCLIENTL999
Add-on options
Building Operation Personal Dashboards option, 1 per server required for users logging on to that server to have Personal Dashboard capabilities
For one Enterprise Server or one Enterprise Central
SXWSWDASH00001
Building Operation Personal Dashboards option, 1 per server required for users logging on to that server to have Personal Dashboard capabilities
For one Enterprise Server for Linux or one Enterprise Central for Linux
SXWSWDASHL0001
Building Operation Personal Dashboards option, 1 per server required for users logging on to that server to have Personal Dashboard capabilities
For one automation server
SXWSWDASHX0001
Building Operation Zoning option
For one Enterprise Server
SXWSWESSDZR001
Building Operation Zoning option
For one Enterprise Server for Linux
SXWSWESSDZRL01
Building Operation Zoning option
For one automation server or Edge Server
SXWSWASSDZR001
 
action_zoom_plus_stroke Ejemplo de interfaz de Webstation
Figura: Ejemplo de interfaz de Webstation
 
action_zoom_plus_stroke Ejemplo de interfaz de WebStation
Figura: Ejemplo de interfaz de WebStation
 
action_zoom_plus_stroke Ejemplo de interfaz de WebStation
Figura: Ejemplo de interfaz de WebStation
 
action_zoom_plus_stroke Ejemplo de interfaz de Webstation
Figura: Ejemplo de interfaz de Webstation
  • Descripción general de WebStation
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • Enterprise Server
  • Enterprise Central
  • Edge Server