EcoStruxure Building Operation WebStation es una interfaz de usuario basada en web para gestionar el funcionamiento diario de una solución EcoStruxure BMS. WebStation se integra en cada servidor EcoStruxure BMS y ofrece acceso fácil al software desde cualquier lugar del mundo.
WebStation proporciona una interfaz de usuario rica y sensible para acceder a los servidores de EcoStruxure BMS, mediante el uso de navegadores de internet en ordenadores con sistema operativo Windows, ordenadores con sistema operativo Mac, tablets iOS y smartphones. Los usuarios pueden ver y gestionar gráficos, alarmas, horarios, registros de tendencias, informes y cuentas de usuario. Para una mejor vida de la batería en disposotivos móviles y para la ergonomía en dispositivos móviles, WebStation es compatible con Dark Mode.
La funcionalidad del panel de control permite a los usuarios crear sus propias páginas para obtener una visión general del rendimiento de los edificios, utilizando componentes de visualización de datos fáciles de usar y de leer. La monitorización básica del consumo de energía, las estadísticas de alarmas y los resúmenes medioambientales se presentan de forma clara en cualquier dispositivo.
El software EcoStruxure Building Operation tiene un conjunto de componentes integrados para la visualización de datos en vivo e históricos. Los clientes con más necesidades, pueden desarrollar componentes personalizados del panel de control utilizando las potentes funciones gráficas.
En exposiciones públicas, la presentación de diapositivas puede cambiar automáticamente entre paneles para proporcionar información actualizada a los ocupantes del edificio.
Un EcoStruxure BMS requiere que cada usuario tenga una cuenta. El acceso puede realizarse mediante una cuenta mantenida por la base de datos de EcoStruxure Building Operation o con la cuenta de Active Directory de Windows. Se admiten e imponen las políticas de IT para formato de contraseñas, antigüedad y exclusividad.
El software adapta el idioma mostrado, el sistema de medición y el formato de fecha/hora a los ajustes del sistema operativo. El idioma y el sistema de medición se pueden cambiar fácilmente desde WebStation. Las traducciones de WebStation se incluyen como paquetes de idiomas separados que son fáciles de instalar y ejecutar Soporta más de 40 formatos de datos y tiempo. Los administradores pueden configurar una localización predeterminada para evitar que los usuarios finales tengan que modificar los parámetros según la región.
El software ofrece flexibilidad para personalizar las preferencias de visualización de cada usuario. En la interfaz principal, llamada Área de trabajo, los usuarios pueden seleccionar diversos componentes, como menús personalizados, alarmas, gráficos y editores. WebStation admite las funciones de área de trabajo y panel sin modificaciones.
La función de búsqueda ayuda a los usuarios a localizar rápidamente información y dirigirse adonde necesiten ir. Al escribir todo o parte del nombre, el usuario ve una lista con entradas de resultados coincidentes. El software muestra el estado o valor actual de cada entrada y los usuarios pueden abrir la entrada directamente en la lista de resultados de la búsqueda.
Las alarmas deben evaluarse y responderse rápidamente. A través de WorkStation, se presentan un gran número de alarmas de forma simple y eficiente para garantizar que no se pasa por alto ninguna. Las alarmas se pueden codificar por colores, agruparse y filtrarse para una máxima eficiencia. WebStation permite que un centro o gestor de envíos asigne alarmas a un usuario o grupo de usuarios. Con un filtro, los usuarios pueden ver solo las alarmas que tienen asignadas y decidir si las aceptan o rechazan.
Las preferencias y el diseño de los filtros se pueden editar y guardar como Favoritos en la vista de Alarmas y la vista de Eventos. El Filtro rápido permite filtrar de forma rápida las vistas. Es posible reconocer varias alarmas en lote para gestionarlas de forma eficaz.
Las alarmas se pueden confirmar con distintos niveles de detalles, según la importancia de cada una. Los usuarios podrían necesitar introducir notas o seleccionar en una lista estándar una explicación sobre la resolución de la incidencia. WebStation puede presentar al usuario instrucciones o una pantalla específica del sistema en la que se muestren detalles del equipo afectado. El registro de auditoría registra las acciones de los usuarios.
En una solución EcoStruxure, los gráficos se pueden personalizar para que la interfaz de usuario se adapte a las características de cada instalación. Los gráficos se almacenan localmente en los servidores EcoStruxure BMS y los usuarios autorizados pueden acceder a ellos desde cualquier lugar desde el que se conecten.
EcoStruxure Building Operation utiliza la tecnología de gráficos vectoriales escalables para que los usuarios puedan ampliar la imagen y ver los detalles sin perder claridad. Los gráficos se generan una vez, pero pueden usarse en cualquier pantalla con independencia del tamaño o la resolución. Los archivos de gráficos vectoriales son pequeños para que puedan almacenarse y usarse directamente desde SmartX Server.
Una actualización en tiempo real estándar muestra los valores visualizados cuando las condiciones cambian en el campo. Con las actualizaciones en tiempo real súper dinámicas de EcoStruxure Building Operation, todos los aspectos de los elementos gráficos pueden cambiarse cuando los valores cambian.
Es importante registrar algo más que las actividades básicas. El software registra cada acción con una marca de tiempo, el usuario que realizó la acción y los valores que se han cambiado.
El software puede registrar las tendencias de datos de varias formas, incluido un método periódico (cada día, hora, minuto) y un método de cambio de valor (COV) que solo registra cuándo se ha superado un umbral definido. Estos registros de tendencias se pueden visualizar en listas y gráficos para presentar patrones que faciliten el diagnóstico y favorezcan la optimización. Se pueden presentar varias series en un solo gráfico, de modo que los puntos de datos se puedan comparar fácilmente.
Pueden especificarse el color, el grosor y el estilo de las líneas. Los datos digitales se muestran automáticamente como barras horizontales altas y bajas, por lo que no son necesarios ajustes de tamaño adicionales. Los datos del registro se pueden presentar como valores de promedio, mínimo, máximo o delta, además de los propios valores del registro. Los usuarios pueden ampliar para ver los detalles sin perder la claridad de presentación. Un gráfico de tendencias puede tener dos escalas diferentes en el mismo gráfico para ver cómo se relacionan entre sí los distintos datos.
Los datos de tendencia se pueden exportar y descargar como archivos Excel.
WebStation se basa en tecnologías web estándares y no requiere configuración especial en el cliente ni el servidor. Tecnologías independientes de las plataformas permiten que se pueda ejecutar en la mayoría de navegadores más comunes. No es necesario instalar ni mantener ningún software específico de Schneider Electric en los ordenadores del cliente, ni son necesarios plug-ins en los navegadores.
La comunicación entre los clientes y los servidores EcoStruxure BMS puede cifrarse utilizando una TLS (1.2, 1.1 o 1.0). Estos servidores se envían con un certificado por defecto autofirmado. Los certificados del servidor comercial Certification Authority tienen soporte para reducir el riesgo de ataques informáticos maliciosos. Se puede exigir el uso de una comunicación cifrada para acceder a Workstation y WebStation.
La eficiencia energética se logra cuando los equipos funcionan solo cuando es necesario. Las planificaciones gestionan los procesos a través de una interfaz gráfica fácil de usar. Los tiempos se cambian con solo hacer clic con el ratón. El potente editor de planificaciones puede configurar eventos repetitivos (cada lunes, cada tercer martes o cada primero de enero) o un número ilimitado de excepciones con niveles de prioridad. Las planificaciones van más allá del mero control básico de conexión y desconexión, ya que permite el control directo de valores analógicos. Por ejemplo, los usuarios pueden configurar eventos planificados como porcentajes para controlar los niveles de iluminación sin tener que desarrollar ningún programa.
Servidor | |
Consulte las fichas técnicas de Automation Server, SmartX AS-P server, SmartX AS-B server, Enterprise Server y Enterprise Central | |
Hardware del cliente | |
Pantalla
|
Mínimo: resolución 320x568 píxeles
|
Recomendado: Resolución de 1.024x768 píxeles, tanto en modo apaisado como vertical.
|
|
Otros dispositivos
|
Un dispositivo tal como un ratón o una pantalla táctil.
|
Software del cliente | |
Soporte de navegador Web | |
Versiones mínimas necesarias de los navegadores web
|
Google Chrome 61 o superior
|
Mozilla Firefox 60 o superior
|
|
Microsoft Edge (EdgeHTML) 16 o superior
|
|
Safari 11.1 o superior
|
|
Versiones recomendadas de los navegadores web
|
Google Chrome 71 o superior
|
Mozilla Firefox 64 o superior
|
|
Microsoft Edge (EdgeHTML) 17 o superior
|
|
Safari 11.4 o superior
|
|
Comunicación (a servidores EcoStruxure BMS) | |
HTTP
|
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
|
HTTPS
|
Cifrado TLS 1.2, 1.1 y 1.0, puerto configurable, predeterminado 443
|
Números de referencia | |
Building Operation Cliente-1, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard o EcoStruxure Building Operation WebStation | |
Para 1 usuario habitual | SXWSWCLIENT0001
|
Building Operation Cliente-5, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard o EcoStruxure Building Operation WebStation | |
Para 5 usuario habituales | SXWSWCLIENT0005
|
Building Operation Cliente-10, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard o EcoStruxure Building Operation WebStation | |
Para 10 usuario habituales | SXWSWCLIENT0010
|
Building Operation Cliente-25, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard o EcoStruxure Building Operation WebStation | |
Para 25 usuario habituales | SXWSWCLIENT0025
|
Building Operation Cliente-UNL, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard o EcoStruxure Building Operation WebStation | |
Para usuarios habituales ilimitados | SXWSWCLIENT0999
|
Opciones de ampliación | |
Opción de paneles personales de Building Operation, se requiere uno por servidor para que los usuarios que inicien sesión en ese servidor cuenten con las funciones del panel. | |
Para una licencia de Panel personal | SXWSWDASH00001
|