earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: eCommission SmartX Controller, MP-C, MP-V, RP-C, SmartX Sensor
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 2022, 2023, 2024, 7.0
10.09.2024

Aktualisieren der Firmware des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters

Sie aktualisieren die Firmware des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters, um die Leistung des Adapters zu verbessern.

Aktualisieren der Firmware des SpaceLogic-Bluetooth-Adapters
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Adapter her. Für weitere Informationen siehe Verbinden mit einem Controller über Bluetooth .

  2. Übernehmen auf der Seite Bluetooth Geräte-Management Adapter-Firmware aktualisieren . Wenn diese Schaltfläche schreibgeschützt ist, besitzt der Adapter die neueste Firmware.

  3. Halten Sie am SpaceLogic-Bluetooth-Adapter die Drucktaste 9 Sekunden lang gedrückt. Die LED zeigt die blinkende Sequenz des DFU-Modus an. Für weitere Informationen siehe Bluetooth LED-Funktionalität . Die mobile Commission Anwendung zeigt den Fortschritt der Firmware-Aktualisierung an.

  4. Wenn die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, wählen Sie Fertig aus.

  5. Entfernen Sie den Adapter vom SpaceLogic-Sensor.

  6. Schließen Sie den Adapter wieder an den SpaceLogic-Sensor an.

  7. Wählen Sie in der mobilen Commission Anwendung auf der Seite Bluetooth-Geräte den Adapter aus und wählen Sie Verbindung aufbauen aus.

Wenn Sie sich erfolgreich mit dem Adapter verbunden haben, ist die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen.

  • SpaceLogic-Bluetooth-Adapter
  • Verbinden mit einem Controller über Bluetooth
  • Verbinden mit einem Controller mit dem SpaceLogic-Bluetooth-Adapter
  • Bluetooth LED-Funktionalität