earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base, Inscription
Version produit : 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
19/02/2020

Connexion à WorkStation à l'aide de vos identifiants Windows

Vous vous connectez à WorkStation pour accéder de manière sécurisée aux fonctions d'EcoStruxure BMS.

Déclaration

Assurez-vous d'avoir une licence WorkStation active et disponible. Une licence active est requise pour se connecter à WorkStation.

Afficher plus
action_close

You log on to WorkStation or WebStation to securely access the EcoStruxure Building Operation functions.

Log on to WorkStation

You log on to WorkStation with your current Windows credentials, as another Windows user, or as an EcoStruxure Building Operation user. Your system administrator decides which type of user you log on as. ​

To log on to WorkStation using an EcoStruxure Building Operation account, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

To log on to WorkStation using a Windows account, you need to know the EcoStruxure BMS server.

The account information for both the EcoStruxure Building Operation account and the Windows account is provided by the system administrator.

Déclaration

​​Ensure that you have a working and available WorkStation license. A working license is required to log on to WorkStation. Pour plus d'informations, voir EcoStruxure Building Operation Software Licensing Installation and Location .

Remember me on this computer

For a faster log on in Workstation, use the Remember me feature to automatically fill in your user name, password, domain and server. Both Building Operation users and Windows users can use the Remember me feature.

Add a display name of the server address

When you log on to a new server, its IP address is added to the server list. You can add a display name of the server address to make it easier to find your server in the list.

Log on to WebStation

To log on to WebStation, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

The account information for your account is provided by the system administrator.

Pour se connecter à WorkStation à l'aide de vos identifiants Windows
  1. Sélectionnez l'option de protocole HTTP Serveur pour la communication avec le serveur EcoStruxure BMS.

  2. Dans la case Serveur , entrez un nom de serveur EcoStruxure BMS ou une adresse IP.

    Déclaration

    Vous pouvez également, dans le menu déroulant, choisir un nom d'hôte de serveur dans la liste. Lorsqu vous commencez à saisir le nom de l'hôte ou le numéro IP du serveur, on vous proposera des suggestions de la liste enregistrée.

    Déclaration

    Lorsque vous vous connectez à un nouveau serveur, son adresse IP est ajoutée à la liste des serveurs. Vous pouvez ajouter un nom d'affichage pour l'adresse du serveur afin de l'identifier et de le trouver plus facilement dans la liste.

  3. Sélectionner Se connecter en tant que pour vous connecter avec le compte utilisateur Windows que vous avez utilisé pour vous connecter à l'ordinateur.

  4. Sélectionner Se rappeler de moi sur cet ordinateur pour que WorkStation se rappelle de votre configuration.

  5. Cliquez sur Connexion .

  6. Vous pouvez enregistrer le système maintenant ou ultérieurement :

    • Cliquez sur Enregistrer maintenant pour enregistrer votre système. Pour plus d'informations, voir Enregistrement du système .

    • Cliquez sur Enregistrer ultérieurement pour passer l'étape de l'enregistrement et le remettre à plus tard.

  • Log on to WorkStation or WebStation
  • Connexion à WorkStation sous un autre nom utilisateur Windows
  • Connexion à WorkStation en tant qu'utilisateur EcoStruxure Building Operation
  • Enregistrement des informations de connexion
  • Espaces de travail
  • Sélection d'un espace de travail par défaut
  • Changement d'espaces de travail
  • Déconnexion de WorkStation
  • Quitter WorkStation
  • Changing Your Password
  • Building Operation WorkStation Window
  • Enregistrement du système
  • Enregistrement en ligne
  • Enregistrement d'un système en ligne
  • Enregistrement hors ligne
  • Enregistrer un système hors ligne