earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
17/03/2014

Cambio del sistema de medidas

Puede cambiar las medidas en WebStation para adaptar WebStation a una región nueva.

Mostrar más
action_close

Puede adaptar WebStation para su región, con los ajustes de unidades e idioma.

Configuración para las medidas

Puede seleccionar entre tres ajustes de medidas diferentes en WebStation:

  • Como se configura en el objeto : La unidad que se configura en SmartStruxure se usa para el objeto.

  • Sistema internacional de unidades (métrico) : WebStation muestra las unidades en el sistema internacional de medidas, como Celsius y metro.

  • Unidades habituales en Estados Unidos : WebStation muestra las unidades en el sistema de Estados Unidos, como Farenheit y pies.

Aviso

La única excepción es que los valores de la vista Alarma se muestran según lo configurado en el servidor SmartStruxure.

Los ajustes de medidas en WebStation solo se aplican a la forma en que se visualizan las unidades en WebStation. Los ajustes de medidas configurados en el servidor SmartStruxure permanecen sin cambios. Por ejemplo, el sistema Automation Server se ubica en los EE. UU. y usa el sistema del país, pero cambia los ajustes de medidas para que en WebStation se aplique el sistema internacional. Otros usuarios que se conecten al mismo Automation Server, con WebStation o WorkStation, verán las unidades del sistema de EE. UU.

Los valores flotantes se truncan cuando se convierten. Los valores flotantes típicos en Building Operation son valores analógicos, como la temperatura. Los valores enteros se redondean cuando se convierten. Los valores enteros típicos en Building Operation son valores multiestado. 

El ajuste de las medidas sigue el estándar de conversión de las unidades. Las unidades también se pueden convertir en el servidor usando el conversor de unidades. Esta conversión afecta a la conversión en WebStation. Por ejemplo, si la conversión de unidad en el servidor se configura para convertir de Celsius a Kelvin, en WebStation se muestra Kelvin incluso si usa el ajuste de medidas para el sistema de EE. UU.

Idioma

Puede cambiar WebStation para que se muestre en otro idioma. Se debe instalar el paquete de idiomas para ese idioma en el servidor SmartStruxure que use.   

Para cambiar el sistema de medidas
  1. En WebStation, en la barra de herramientas Principal, haga clic en Configuración .

  2. Haga clic en Cambiar configuración regional .

  3. Seleccione el sistema de medidas que desea usar.

  4. Haga clic en Aceptar .

  • Configuración regional
  • Cuadro de diálogo Cambiar configuración regional