earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс


Продукты: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Функции: Сигналы тревоги
Версия продукта: 2024, 7.0
03.12.2024

Alarm Trigger Properties – Value tab

Use the Value tab to type the text string that triggers the Matching text string alarm.

 
action_zoom_plus_stroke Value tab
Рисунок: Value tab

Таблица: Value Tab

Component

Description

Value

Type the text string that triggers the alarm.

  • Alarm Types
  • Matching Text String Alarm Properties – Basic Tab
  • Alarm Trigger Properties - Basic Tab