Puede usar la pestaña Serie para cambiar las preferencias y adjuntar un método de cálculo a una serie de gráfico de tendencias.
Componente |
Descripción |
Color |
Seleccione un color par la serie. Para obtener más información, consulte Cambio del color de las series de un gráfico de tendencias . |
Series presentation |
Seleccione un tipo de presentación para la serie. La serie puede presentarse con una línea, una línea fina, digital o barras. |
Eje Y |
Seleccione para mostrar el eje Y a la izquierda o a la derecha. |
Peso |
Seleccione el peso de la serie. |
Mostrar marcadores |
Seleccione Verdadero para mostrar un marcador para cada registro. El marcador solo puede mostrarse para líneas y líneas finas, no para digital ni barras. |
Mostrar eventos |
Seleccione Verdadero para mostrar eventos. |
Método de cálculo |
Seleccione el método de cálculo para calcular los valores registrados antes de mostrar la serie en el gráfico de tendencias. Para obtener más información, consulte Calculation Methods . |
Delta durante el período |
Seleccione para aplicar un periodo al método de cálculo Delta. Para obtener más información, consulte Calculation Methods . |
Periodo |
Seleccione el intervalo de tiempo durante el que se ejecutará el método de cálculo. |
Período personalizado |
Si selecciona Período personalizado , introduzca un intervalo de tiempo personalizado durante el que se ejecutará el método de cálculo. |
Alineación de periodo personalizado |
Si selecciona Alineamiento de Período personalizado , introduzca la hora en la que desea que el período personalizado se inicie. |