L'onglet Série pour modifier les paramètres et annexer une méthode de calcul à une série de courbe de tendance.
Composant |
Description |
Couleur |
Sélectionnez une couleur pour la série. Pour plus d'informations, voir Modification de la couleur d'une série de courbes de tendance . |
Présentation série |
Sélectionnez un type de présentation pour la série. La série peut être représentée sous forme de ligne, de ligne discrète, numérique ou en barres. Pour plus d'informations, voir Trend Series . |
Axe Y |
Sélectionnez pour afficher l'axe Y sur la gauche ou sur la droite. |
Épaisseur |
Sélectionnez le poids de la série. |
Afficher indicateurs |
Sélectionnez Vrai pour afficher un indicateur pour chaque enregistrement. L'indicateur ne peut être affiché que pour des lignes et des lignes discrètes, mais pas pour la représentation numérique ni en barres. |
Afficher les événements |
Sélectionnez Vrai pour afficher les événements. |
Méthode de calcul |
Sélectionnez la méthode de calcul pour calculer les valeurs enregistrées avant d'afficher les séries dans la courbe de tendance. Pour plus d'informations, voir Calculation Methods . |
Delta sur période |
Sélectionnez pour appliquer une période au delta de la méthode de calcul. Pour plus d'informations, voir Calculation Methods . |
Période |
Sélectionnez le laps de temps pour lequel la méthode de calcul doit être exécutée. |
Période personnalisée |
Lorsque Période personnalisée est sélectionné, saisissez un laps de temps personnalisé pour lequel la méthode de calcul doit être exécutée. |
Alignement de période personnalisée |
Lorsque Alignement de la période personnalisée est sélectionné, saisissez l'heure à laquelle vous voulez que la période personnalisée débute. |