earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Concetto

Concetto


Prodotti: AD v2, AD v1, Technician Tool per Android, Technician Tool per iOS
Funzionalità: Funzionalità di base, Programmi orari, Tendenza
Versione del prodotto: 1.8, 1.9
07/02/2018
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Vista personalizzata

arrow1_rotationTrend Log arrow1_rotationProgrammi orari arrow1_rotationGrafica

Vista personalizzata elenca gli oggetti e le funzioni che sono disponibili nella cartella Vista personalizzata di Building Operation in modo logico, ad esempio gerarchico, geografico o funzionale. Quindi, non si vede l'intera struttura della WorkStation, solo le parti che si desidera visualizzare o tutte le parti nell'ordine desiderato. Ad esempio, in Workstation, è possibile creare una visualizzazione personalizzata contenente le variabili di un campus che si desidera monitorare da Technician Tool.

Per avere una Vista personalizzata in Technician Tool, un ingegnere ha bisogno di creare la cartella Vista personalizzata in WorkStation composta da funzioni e oggetti nell'ordine in cui si desidera. È quindi possibile visualizzare e navigare tra gli oggetti di sistema utilizzando la Vista personalizzata su Technician Tool. Per maggior informazioni, consulta Creazione della cartella Vista personalizzata in WorkStation .

I valori delle variabili in grigio senza l'opzione Forza sono valori di sola lettura e non possono essere modificati.

I valori delle variabili in grigio con l'opzione Forza possono essere modificati quando si forza Attiva . Per maggior informazioni, consulta Forzatura di un valore .

Un'icona di avviso accanto a una variabile significa che il valore non può essere convertito e potrebbe non rappresentare cosa ci si aspetta di vedere. Ad esempio, la variabile del consumo energetico non può avere unità in g/m 2 . L'unità dovrebbe essere kWh. Questo errore è rappresentato dall'icona avviso.

Il valore viene visualizzato con un carattere blu quando il valore non è più vecchio di 3 minuti e non vi è nessun guasto alla rete.

Utilizzando la funzione Strisciare per aggiornare, i valori e gli oggetti possono essere facilmente aggiornati in Vista personalizzata nonché in una particolare cartella in Vista personalizzata .

È possibile scorrere lungo l'elenco di oggetti e variabili in Vista personalizzata nonché in una particolare cartella in Vista personalizzata mediante la barra di scorrimento.

Oggetti e variabili sono elencati nello stesso ordine come in WorkStation.

Avviso

Gli oggetti e variabili elencati in Vista personalizzata variano a seconda delle autorizzazioni software assegnate all'utente che ha effettuato l'accesso in Technician Tool. Per maggior informazioni, consulta Workflow profilo account utente .

 
action_zoom_plus_stroke Vista personalizzata in iOS e Android
Figura: Vista personalizzata in iOS e Android

Trend Log

È possibile visualizzare un elenco di trend log e delle relative proprietà. Si può applicare un filtro ai trend log in base alla data e all'ora nonché cercare nei registri in base a un valore. È possibile visualizzare nome, tipo e origine del trend log.

Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione dei Trend Log .

 
action_zoom_plus_stroke TrendLog per iOS e Android
Figura: TrendLog per iOS e Android

Programmi orari

È possibile visualizzare un elenco di programmi orari e gestire un programma orario. Le operazioni programmate sono le stesse presenti in WebStation.

I programmi orari sono utilizzati per programmare il funzionamento di parte del sistema di gestione dell'edificio, come una ventola, una porta o un setpoint. Con un programma orario è possibile impostare una ventola affinché funzioni dalle 8:00 alle 17:00 ogni giorno lavorativo.

I programmi orari possono essere sovrascritti da diversi tipi di eccezioni. Per esempio, se desideri spegnere la ventola l'ultimo venerdì di ogni mese a fini di manutenzione, puoi utilizzare un'eccezione calcolata. L'eccezione viene aggiunta al programma orario e spegne la ventola l'ultimo venerdì di ogni mese.

Se vuoi spegnere la ventola durante le vacanze estive puoi utilizzare un'eccezione di calendario. In questo caso, utilizzi un calendario già creato che definisce il periodo delle vacanze estive. Questo calendario viene aggiunto al programma orario come eccezione e la ventola verrà spenta durante tutti i giorni delle vacanze estive definite dal calendario.

È possibile visualizzare i dettagli del programma orario solo nella modalità orizzontale.

Per maggior informazioni, consulta Visualizzazione dei programmi orari .

 
action_zoom_plus_stroke Programmi per iOS e Android
Figura: Programmi per iOS e Android

Grafica

Puoi utilizzare la grafica per visualizzare panoramiche dell'edificio, mostrare valori dai sensori, o modificare i valori impostati. La grafica può anche contenere collegamenti a grafici del Trend, elenchi di Trend Log, siti Internet, o visualizzazioni in WorkStation e WebStation.

È possibile visualizzare la grafica solo in modalità orizzontale e anche aggiornare la grafica.

Avviso

Gli oggetti del riquadro non sono supportati in Grafica.

 
action_zoom_plus_stroke Grafica in iOS
Figura: Grafica in iOS
 
action_zoom_plus_stroke Grafica in Android
Figura: Grafica in Android
  • Viste
  • Workflow profilo account utente
  • Creazione della cartella Vista personalizzata in WorkStation
  • Forzatura di un valore
  • Modifica di un valore per un evento
  • Visualizzazione dei Trend Log
  • Visualizzazione dei programmi orari