Productos WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
19/02/2014

Selección de un entorno de trabajo predeterminado

Puede seleccionar el entorno de trabajo que desea usar al iniciar sesión en WorkStation por primera vez.

Mostrar más
action_close

The workspace in WorkStation and WebStation is the area where you perform all tasks at your site, such as acknowledging alarms and viewing trend logs.

The workspace is made up of different components, such as panes, lists, and views. These components can be configured in a number of different ways. You can hide or display components and create and save your own workspace. You can also reset the workspace layout to the default layout for the user group your user account belongs to.

WebStation uses cookies to remember your workspace when you log off. When you log on again, you get the workspace you used when you logged off. If you clear your web browser, you will regain the default workspace.

 
action_zoom_plus_stroke Workspace in WorkStation (left) and WebStation (right)
Figura: Workspace in WorkStation (left) and WebStation (right)

Some objects have specific views in WorkStation and WebStation:

  • Alarms

  • Documents

  • Graphics (TGML)

  • Events

  • Trend Charts

  • Trend Log Lists

  • Schedules

  • Calendars

  • Watch

When you open an object that does not have a specific view, the Properties dialog box for that object is displayed.

Panels

Panels are a way to create workspaces that display two or more components in Building Operation, for example graphics, trend charts, trend list and alarm views.

Para obtener más información, consulte Paneles .

Web Pages

Web pages on the Internet can be displayed in the Workspace in Building Operation.

Para obtener más información, consulte Páginas web .

Para seleccionar entorno de trabajo predeterminado
  • En WorkStation, en el cuadro de diálogo Seleccionar entorno de trabajo predeterminado, haga clic en el entorno de trabajo que desea usar como entorno de trabajo predeterminado.

     
    action_zoom_plus_stroke

El entorno de trabajo seleccionado será el que se abra de forma predeterminada la próxima vez que inicie sesión en WorkStation.

  • Iniciar sesión en WorkStation o WebStation
  • Inicio de sesión en WorkStation como usuario de Building Operation
  • Cómo guardar detalles de inicio de sesión
  • Workspaces
  • Cambio entre los entornos de trabajo
  • Cierre de sesión en WorkStation
  • Cómo salir de WorkStation
  • Cómo cambiar la contraseña
  • Building Operation WorkStation Window