earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2023
22/02/2023

Adding an Attachment to an Alarm

You add an attachment, for example a .pdf file or a trend log, to assist the user when diagnosing or solving the problem that caused the alarm.

Aviso

An alarm attachment is opened in a pop-up window only if the selected workspace contains the Alarm pane. Para obtener más información, consulte Workspace Components and Customization .

Mostrar más
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

El adjunto también puede ser un gráfico, un archivo de Microsoft Word, un archivo PDF, una grabación de vídeo, un mensaje de voz, un informe, un gráfico de tendencias, un calendario o una ventana emergente con información de la alarma.

Puede añadir el mismo archivo adjunto o conjunto de archivos adjuntos a múltiples alarmas en una única operación. También puede borrar los archivos adjuntos correspondientes a múltiples alarmas en una sola operación. Si añade un archivo adjunto que ya se ha adjuntado a una alarma, el último archivo adjunto se añadirá como duplicado.

Puede abrir adjuntos, siempre que el programa o el editor compatibles con los adjuntos estén instalados localmente en su ordenador. Por ejemplo, si el adjunto es un archivo PDF, podrá abrir el archivo si Adobe Reader o un programa similar está instalado en el ordenador.

To add an attachment to an alarm
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the alarm you want to configure.

  2. Select the Attachment tab.

  3. Click the Add button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. In the Select Object dialog box, browse to the item you want to attach to the alarm.

  5. Click Select .

  6. In the Display on alarm column, check the box

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  7. Click the Save button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Archivos adjuntos de alarma
  • Workspace Components and Customization
  • Panel Alarmas y vista de Alarma
  • Select Object and Property Dialog Box
  • Adding an Attachment to an Alarm using WebStation
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing an Attachment from an Alarm
  • Removing an Attachment from an Alarm using WebStation
  • Removing Attachments from Multiple Alarms