earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interfaz de usuario

Interfaz de usuario


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Funcionalidad básica, Ingeniería
Versión del producto: 2023, 2024
21/05/2024

Cuadro de diálogo Añadir/eliminar columnas (Buscar)

Utilice el cuadro Añadir/eliminar columnas para añadir o eliminar columnas de la vista de búsqueda.

Aviso

Las columnas que se muestran en la lista, son las columnas relevantes para el resultado de búsqueda específico.

 
action_zoom_plus_stroke Cuadro de diálogo Añadir/eliminar columnas, columnas predeterminadas
Figura: Cuadro de diálogo Añadir/eliminar columnas, columnas predeterminadas

Tabla: Cuadro de diálogo Añadir/eliminar columnas, columnas predeterminadas

Componente

Descripción

Descripción

Seleccionar para mostrar para qué se usa el objeto o propiedad.

Dirección externa

Seleccione para mostrar la dirección de un producto que no pertenece a EcoStruxure Building Management, por ejemplo un dispositivo BACnet.

Modificado

Seleccione para mostrar la fecha y hora en la se modificó el objeto por última vez.

Nombre

Seleccione para mostrar el nombre del objeto o propiedad.

Nota 1

Seleccione para mostrar un texto que aparece en un resultado de búsqueda o gráfico.

Nota 2

Seleccione para mostrar un texto que aparece en un resultado de búsqueda o gráfico.

Ruta

Seleccione para mostrar la ruta del objeto.

Vinculación de propiedad

Seleccione para mostrar el binding entrante de la propiedad del objeto.

Nivel de retención de propiedad

Seleccione para mostrar el nivel de retención de la propiedad del objeto.

Tipo

Seleccione para mostrar el tipo del objeto que define las propiedades del objeto

Validación

Seleccione para mostrar el valor de la propiedad de validación del objeto

Delta de transferencia de valor

Seleccione para mostrar la tasa de transferencia basada en un valor delta.

Intervalo de transferencia de valor

Seleccione para mostrar el intervalo de transferencia configurado para el valor.

Velocidad de transferencia de valor

Seleccione para mostrar la frecuencia con la tiene lugar una transferencia de valor.

  • Buscar
  • Add/Remove Columns Dialog Box
  • Filtro rápido
  • Bindings Overview
  • Value Transfer Settings