Utilisez la boîte de dialogue Ajouter/Supprimer les colonnes pour ajouter ou supprimer des colonnes dans la Vue Rechercher.
Les colonnes affichées dans la liste sont celles qui sont pertinentes pour un résultat de recherche donné.
Composant |
Description |
Description |
Sélectionnez pour afficher l'utilisation prévue de l'objet ou de la propriété. |
Adresse étrangère |
Sélectionnez cette option pour afficher l'adresse d'un produit hors EcoStruxure Building Management, par exemple un dispositif BACnet. |
Modifié le |
Sélectionnez cette option pour afficher la date et l'heure de la dernière modification de l'objet. |
Nom |
Sélectionnez cette option pour afficher le nom de l'objet ou de la propriété. |
Remarque 1 |
Sélectionnez cette option pour afficher un texte qui apparaît dans un graphique ou un résultat de recherche. |
Remarque 2 |
Sélectionnez cette option pour afficher un texte qui apparaît dans un graphique ou un résultat de recherche. |
Chemin |
Sélectionnez cette option pour afficher le chemin de l'objet. |
Liaison de propriété |
Sélectionnez cette option pour afficher la liaison entrante de la propriété d'objet. |
Niveau de retenue de la propriété |
Sélectionnez cette option pour afficher le niveau de retenue de la propriété d'objet. |
Type |
Sélectionnez cette option pour afficher le type d'objet qui définit les propriétés de l'objet |
Validation |
Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs de la propriété de validation de l'objet. |
Delta transfert de valeur |
Sélectionnez cette option pour afficher le taux de transfert sur la base d'une valeur delta. |
Intervalle de transfert de valeur |
Sélectionnez cette option pour afficher l'intervalle de transfert configuré pour cette valeur. |
Taux de transfert de valeur |
Sélectionnez cette option pour afficher la fréquence d'exécution du transfert de valeur. |