earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidade básica
Versão do produto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
16-11-2018

Repor o layout da área de trabalho

Repõe o layout da área de trabalho para voltar ao layout padrão da área de trabalho na conta de utilizador.

Mostrar mais
action_close

Em WorkStation pode personalizar a sua área de trabalho até um determinado ponto. Pode, por exemplo, decidir onde são apresentados componentes da área de trabalho, tais como os alarmes.

Pode configurar o layout da área de trabalho, por exemplo, para apresentar vários itens em monitores diferentes ou para alterar o tamanho de um painel para ser mais fácil a sua leitura. Quando guarda o layout modificado da área de trabalho, ele é guardado no computador local. Se iniciar sessão no WorkStation noutro computador, não é possível aceder ao layout personalizado. O layout modificado da área de trabalho é apresentado da próxima vez que iniciar sessão em WorkStation.

Pode ativar ou desativar as seguintes barras:

  • Barra de endereço

  • Barra de menu

  • Barra de ferramentas

  • Barra de estado

  • Barra de pesquisa

  • Barra de histórico

Para cada janela, painel ou área de trabalho, o utilizador pode modificar o seguinte:

  • Auto-ocultar ligado/desligado

  • Fechado ligado/desligado

  • Flutuação ligada/desligada

  • Posição

Pode repor um layout modificado da área de trabalho no computador local. Neste caso, volta ao layout padrão da área de trabalho que se aplica à sua conta de utilizador.

Para repor o layout da área de trabalho
  • Em WorkStation, no menu Vista , clique em Reposição de layout de área de trabalho .

O layout da área de trabalho é reposto para a área de trabalho padrão na conta de utilizador.

  • Personalização
  • Menu de vista