earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AD v2, AD v1, Android Technician Tool, iOS Technician Tool
功能: 基本功能
产品版本: 1.8, 1.9
2018/1/31
请点击查看尚未翻译的更新版本

保存查找

您保存了查找,以便再次使用。

显示更多
action_close

使用查找以筛选出自定义视图、系统中的对象和变量,由此不用看完长长的变量列表即可找到寻找的对象。查找是基于文件夹的。您可以查找特定文件夹内的对象和变量。

您可以用名称从列表中筛选出对象和变量,方法是在 过滤器列表 框中键入。例如,若需查找所有名为“chwstmp”的对象,只需键入 “chwstmp” 到 过滤器列表 框中。名称中包含 “chwstmp ”的对象和变量将在列表中显示。

可在对象名或变量中使用通配符代替字符或字符组合。

 
action_zoom_plus_stroke 在 iOS 和安卓中查找
图: 在 iOS 和安卓中查找

通配符查找

通配符是用于简化过滤器条件设定过程的一个或多个字符。可在对象名或变量中使用通配符代替字符或字符组合。可使用通配符过滤出对象列表(在 自定义视图 系统中 )。

过滤器列表支持三种通配符:

  • 星号(*)代表任意字母组合,包括空格。若筛选的文本字符串包含空,必须使用*。例如,如果要筛选名为“Alarm Trigger”或“Temp Alarm Trigger”的变量,“alarm”一词的头或尾务必要使用“*”。

  • 问号(?)代表任意单个字符。

  • 波浪符”~“用于排除字符。

查询已存和近期查找

常用的查找可保存和再次使用。已存查找可删除。

查找的上方是  近期查找查询  仅当轻触 iOS 或安卓键盘的查找图标时。

 
action_zoom_plus_stroke iOS 和安卓中的已存和近期查找
图: iOS 和安卓中的已存和近期查找

保存查找
  1. 在技术人员工具中,轻触 自定义视图 系统

  2. 输入字符到 过滤器列表 框并轻触查找图标。

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. 轻触保存图标以保存查找。

     
    action_zoom_plus_stroke
  • 查找
  • 使用已存和近期查找