Productos AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Server, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 1.8
13/10/2016

Adding an Attachment to Multiple Alarms

You add an attachment, for example a .pdf file or trend log, to assist the user when diagnosing or solving the problem that caused an alarm.

Mostrar más
action_close

Se pueden añadir elementos adjuntos a los objetos de alarmas, salvo a las alarmas de información del sistema. Un adjunto es un enlace que apunta a un objeto en el sistema. Cuando se activa una alarma con un adjunto, se muestra un icono de un clip en el panel Alarmas y en las vistas Alarma. También se puede configurar que se muestre el adjunto cuando se active la alarma.

El adjunto también puede ser un gráfico, un archivo de Microsoft Word, un archivo PDF, una grabación de vídeo, un mensaje de voz, un informe, un gráfico de tendencias, un calendario o una ventana emergente con información de la alarma.

Puede añadir el mismo archivo adjunto o conjunto de archivos adjuntos a múltiples alarmas en una única operación. También puede borrar los archivos adjuntos correspondientes a múltiples alarmas en una sola operación. Si añade un archivo adjunto que ya se ha adjuntado a una alarma, el último archivo adjunto se añadirá como duplicado.

En WebStation, puede abrir archivos adjuntos relacionados con objetos del sistema. En WorkStation, también puede abrir otro tipo de adjuntos, siempre que el programa o el editor compatibles con los adjuntos estén instalados localmente en su ordenador. Por ejemplo, si el adjunto es un archivo PDF, podrá abrir el archivo si Adobe Reader o un programa similar está instalado en el ordenador.

To add an attachment to multiple alarms
  1. In WorkStation, in the list view, select the alarms to which you want to add the alarm attachment.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. On the Actions menu, point to Advanced .

  3. Click Add attachment .

  4. Select the item that you want to attach to the alarms.

     
    action_zoom_plus_stroke
  5. Click Select .

  6. Click Yes if you want the attachment to display when the alarm is triggered.

     
    action_zoom_plus_stroke

The attachment is added to all selected alarms.

  • Archivos adjuntos de alarma
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing Attachments from Multiple Alarms
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Removing an Attachment from an Alarm