earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Alarmes
Version produit : 2023
22/02/2023

Adding an Attachment to Multiple Alarms

You add an attachment, for example a .pdf file or trend log, to assist the user when diagnosing or solving the problem that caused an alarm.

Déclaration

An alarm attachment is opened in a pop-up window only if the selected workspace contains the Alarm pane. Pour plus d'informations, voir Workspace Components and Customization .

Afficher plus
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

Une pièce jointe peut être un message vocal, un rapport, un graphique, un calendrier, un fichier Microsoft Word, un fichier PDF, un enregistrement vidéo ou un pop-up qui contient des informations relatives à l'alarme.

Vous pouvez ajouter la même pièce jointe ou la même série de pièces jointes à plusieurs alarmes en une seule opération. Vous pouvez également supprimer la même pièce jointe ou la même série de pièces jointes de plusieurs alarmes en une seule opération. Si vous ajoutez une pièce jointe déjà rattachée à une alarme, la pièce jointe la plus récente est ajoutée en dupliqué.

Vous pouvez ouvrir des pièces jointes, à condition que le programme ou l'éditeur associé à la pièce jointe en question soit installé localement sur votre ordinateur. Par exemple, si la pièce jointe est un fichier PDF, vous pouvez ouvrir le fichier si Adobe Reader ou un programme similaire est installé sur votre ordinateur.

To add an attachment to multiple alarms
  1. In WorkStation, in the list view, select the alarms to which you want to add the alarm attachment.

  2. On the Actions menu, point to Advanced .

  3. Click Add attachment .

  4. In the Select Object dialog box, select the item that you want to attach to the alarms.

  5. Click Select .

  6. Click Yes if you want the attachment to display when the alarm is triggered.

  • Pièces jointes à une alarme
  • Workspace Components and Customization
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing Attachments from Multiple Alarms
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Adding an Attachment to an Alarm using WebStation
  • Removing an Attachment from an Alarm
  • Removing an Attachment from an Alarm using WebStation