earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Server, Project Configuration Tool
Funzionalità: Allarmi
Versione del prodotto: 1.8
13/10/2016

Adding an Attachment to Multiple Alarms

You add an attachment, for example a .pdf file or trend log, to assist the user when diagnosing or solving the problem that caused an alarm.

Mostra di più
action_close

Puoi aggiungere gli allegati agli oggetti allarme, fatta eccezione per gli allarmi System Information. L'allegato è un link che rimanda a un oggetto nel sistema. Quando si attiva un allarme con allegato, viene visualizzata un'icona a forma di graffetta nel riquadro Allarmi o in Visualizzazione allarme. È altresì possibile configurare l'allegato da visualizzare quando si attiva l'allarme.

L'allegato può essere anche un messaggio vocale, un report, un grafico del Trend, una tabella, un file di Microsoft Word, un file PDF, una registrazione video o una finestra popup contenente informazioni relative all'allarme.

Puoi aggiungere lo stesso allegato o un insieme di allegati a più allarmi in un'unica operazione. Puoi anche eliminare allegati appartenenti a più allarmi in un'unica operazione. Se aggiungi un allegato che è già stato allegato a un allarme, l'ultimo allegato viene aggiunto come duplicato.

In WebStation, puoi aprire allegati che si riferiscono a oggetti nel sistema. In WorkStation puoi anche aprire altri tipi di allegati, a condizione che il programma o l'editor associato all'allegato sia installato localmente sul tuo computer. Per esempio, se l'allegato è un file PDF, puoi aprire il file se Adobe Reader o un programma simile è installato sul tuo computer.

To add an attachment to multiple alarms
  1. In WorkStation, in the list view, select the alarms to which you want to add the alarm attachment.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. On the Actions menu, point to Advanced .

  3. Click Add attachment .

  4. Select the item that you want to attach to the alarms.

     
    action_zoom_plus_stroke
  5. Click Select .

  6. Click Yes if you want the attachment to display when the alarm is triggered.

     
    action_zoom_plus_stroke

The attachment is added to all selected alarms.

  • Allegati agli allarmi
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing Attachments from Multiple Alarms
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Removing an Attachment from an Alarm