Productos AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 3.2, 3.3, 2022
15/10/2020

Removing Attachments from Multiple Alarms

You remove all alarm attachments, for example, .pdf files or a trend logs that are no longer relevant for assisting you when diagnosing or solving the problem that caused an alarm.

Mostrar más
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

El adjunto también puede ser un gráfico, un archivo de Microsoft Word, un archivo PDF, una grabación de vídeo, un mensaje de voz, un informe, un gráfico de tendencias, un calendario o una ventana emergente con información de la alarma.

Puede añadir el mismo archivo adjunto o conjunto de archivos adjuntos a múltiples alarmas en una única operación. También puede borrar los archivos adjuntos correspondientes a múltiples alarmas en una sola operación. Si añade un archivo adjunto que ya se ha adjuntado a una alarma, el último archivo adjunto se añadirá como duplicado.

Puede abrir adjuntos, siempre que el programa o el editor compatibles con los adjuntos estén instalados localmente en su ordenador. Por ejemplo, si el adjunto es un archivo PDF, podrá abrir el archivo si Adobe Reader o un programa similar está instalado en el ordenador.

To remove attachments from multiple alarms
  1. In WorkStation, in the list view, select the alarms from which you want to remove all alarm attachments.

  2. On the Actions menu, point to Advanced and then click Remove all attachments .

  3. In the Remove all Attachments dialog box, click Yes .

All alarm attachments are removed from the selected alarms.

  • Archivos adjuntos de alarma
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing an Attachment from an Alarm