earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Alarmes
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
18/05/2018

Removing Attachments from Multiple Alarms

You remove all alarm attachments, for example, .pdf files or a trend logs that are no longer relevant for assisting you when diagnosing or solving the problem that caused an alarm.

Afficher plus
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

Une pièce jointe peut être un message vocal, un rapport, un graphique, un calendrier, un fichier Microsoft Word, un fichier PDF, un enregistrement vidéo ou un pop-up qui contient des informations relatives à l'alarme.

Vous pouvez ajouter la même pièce jointe ou la même série de pièces jointes à plusieurs alarmes en une seule opération. Vous pouvez également supprimer la même pièce jointe ou la même série de pièces jointes de plusieurs alarmes en une seule opération. Si vous ajoutez une pièce jointe déjà rattachée à une alarme, la pièce jointe la plus récente est ajoutée en dupliqué.

Vous pouvez ouvrir des pièces jointes, à condition que le programme ou l'éditeur associé à la pièce jointe en question soit installé localement sur votre ordinateur. Par exemple, si la pièce jointe est un fichier PDF, vous pouvez ouvrir le fichier si Adobe Reader ou un programme similaire est installé sur votre ordinateur.

To remove attachments from multiple alarms
  1. In WorkStation, in the list view, select the alarms from which you want to remove all alarm attachments.

  2. On the Actions menu, point to Advanced and then click Remove all attachments .

  3. In the Remove all Attachments dialog box, click Yes .

All alarm attachments are removed from the selected alarms.

  • Pièces jointes à une alarme
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing an Attachment from an Alarm