Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
18/05/2018

Copying Attachments to Multiple Alarms

You copy alarm attachments from one alarm to one or several other alarms where you want the same set of alarm attachments.

Mostrar más
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

El adjunto también puede ser un gráfico, un archivo de Microsoft Word, un archivo PDF, una grabación de vídeo, un mensaje de voz, un informe, un gráfico de tendencias, un calendario o una ventana emergente con información de la alarma.

Puede añadir el mismo archivo adjunto o conjunto de archivos adjuntos a múltiples alarmas en una única operación. También puede borrar los archivos adjuntos correspondientes a múltiples alarmas en una sola operación. Si añade un archivo adjunto que ya se ha adjuntado a una alarma, el último archivo adjunto se añadirá como duplicado.

Puede abrir adjuntos, siempre que el programa o el editor compatibles con los adjuntos estén instalados localmente en su ordenador. Por ejemplo, si el adjunto es un archivo PDF, podrá abrir el archivo si Adobe Reader o un programa similar está instalado en el ordenador.

To copy attachments to multiple alarms
  1. In WorkStation, in the list view, select the alarms where you want to paste the alarm attachments.

  2. On the Actions menu, point to Advanced .

  3. Click Copy attachments from .

  4. In the list view, select the alarm from which you want to copy the alarm attachments.

All the selected target alarms get copies of the alarm attachments from the source alarm.

  • Archivos adjuntos de alarma
  • Vista de lista
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Removing Attachments from Multiple Alarms
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Removing an Attachment from an Alarm