当您连接或访问本网站时,您同意遵守下面列出的一般使用条款,以及本网站某些页面提及的具体条款,这些条款将随时更新。 如果您不同意这些条款,请立即离开本网站。
本网站中所提及的施耐德电气品牌和施耐德电气工业 SAS 的任何注册商标为施耐德电气 SA 及其子公司的独有财产。 未经所有人的书面许可,不得被用于任何目的。 本网站及其内容受法国知识产权法典(Code de la propriété intellectuelle français,以下称为“法典”)中有关文字、图形和模型的版权法和商标法的规定的保护。 除依据法典中规定的纯为个人的、非商业用途的使用外,任何人不得在未取得施耐德电气的书面许可的前提下,通过任何媒介全部或部分复制本网站或其内容。 任何人不得对本网站及其内容建立超文本连接。 除在“按原样提供”的基础上非独占的参考本网站及其内容的许可,并由使用人自行承担使用风险外,施耐德电气不授予任何为个人和非商业用途目的使用本网站及其内容的权利或许可。 保留所有其他权利。
商标和注册商标为各自所有者的财产。
施耐德电气尽一切努力确保本网站随时可以访问。 但是,由于技术问题或者在维护或升级期间,您可能会被阻止访问本网站或在访问时遇到问题。 此外,虽然施耐德电气尽一切努力确保本网站上的信息保持更新,但是对其准确和完整性不作任何明示或暗示的表述或担保。
可通过本网站上的超文本链接访问的本网站上的内容以及本网站可能在无通知的情况下随时更正、修订或更新。
施耐德电气对于本网站或访问本网站的安全性,或本网站没有可能引起损坏或数据丢失的病毒或 bug 不作任何保证以及任何陈述或担保。 您有责任保护您的数据不受病毒侵害。
对于因您使用本网站或无法访问本网站引起的任何类型或任何方式的任何直接、特殊、间接或后果性损害,施耐德电气概不负责。
您应注意当您访问本网站时,您访问的页面可能被追踪。
授权和认证用户有可能在本网站上发布内容。 内容发布受下文列出并通过引用构成本条款的一部分的行为守则约束。
网站允许用户发布由第三方托管并维护的内容的超文本链接。 尽管链接的网站一般不会经过审查方审核,但是链接会像发布到网站的任何其他内容那样经过处理。 您不得在网站放置 将用户引向如果在网站发布将违反这些服务条款的任何内容或信息的链接。
所链接的网站未经过 施耐德电气 审核,亦不受 施耐德电气 控制,您自行承担访问任何链接网站的风险。 在使用任何链接或访问任何链接的网站前,您应自行判断。 当使用用户提供的任何链接离开本网站时,您应知道不再受 施耐德电气 的条款和政策的管制,因此,您应查看那个网站的使用条款和政策,包括隐私和数据收集惯例。 如果您访问链接的网站并发现其中的资料违反这些服务条款,您应按下述方法报告该链接。
施耐德电气 对于通过本网站提供的超链接访问的网站的质量、内容、性质或可靠性不作任何断言或表述,亦不负任何责任。 包含链接的能力只是为了向您提供方便,本网站用户提供的任何链接所包含的内容并不暗示 施耐德电气 对所链接网站或其中所包含的任何信息的接纳、认可或采用。
施耐德电气一般不会预筛选、核实或编辑本网站用户发布的内容。 但是,施耐德电气保留权利对任何违反施耐德电气使用条款和这些网站服务条款的内容进行调查并采取适当的补救措施。 施耐德电气拥有绝对的自由裁量权来强制执行这些文件的条款,包括但不限于对用户违反、禁用或中止论坛访问、删除、屏蔽或编辑任何内容的行为提出警告,或阻止任何不符合这些服务条款的行为(包括但不限于行为守则)或其他不适宜本网站、有害、令人不悦或不正确的行为。 如果认为由于违反服务条款而有必要删除内容,则发布的内容可以被删除。 网站审查方一般不会编辑用户的帖子以删除内容;但是他们有权自行决定要求用户编辑帖子以删除令人不悦的内容并重新提交。 当施耐德电气认为鉴于以下原因而适合披露信息时,还可能披露有关您使用本网站的信息(包括发布的内容、注册信息以及网站记录):为了遵守法律(比如:合法的传票、令状或法庭庭谕);为了执行或应用施耐德电气使用条款和这些服务条款;为了保护施耐德电气的权利或财产,或为了保护施耐德电气用户不受欺诈、虐待或非法使用本论坛;或者如果施耐德电气合理地认为涉及任何个人的死亡或严重身体伤害的突发危险的紧急情况需要通信披露或证明及时披露记录合理时。 当您或代表您的某人蓄意逃避或规避中止或终止您违反这些服务条款使用本网站的权利时,将构成对施耐德设备和系统的非法侵入,并可能引起法律诉讼。 如要报告违反网站服务条款的行为,请联系“管理员”用户。 请在电子邮件的问题和任何适用信息中提供留言板名称、帖子主题、帖子作者网名、帖子的链接。
参与本网站即表示您同意不上传、发布或传输具有以下特征的任何内容(包括文本、链接、通信、软件、图像、声音、数据或其他信息):
1. 与服务条款所列的允许用途不一致,包括但不限于:非法、有害、胁迫、辱骂、骚扰、中伤、诽谤、侵犯他人隐私、粗俗、玷污、色情、淫秽、人种或种族攻击或者其他令人不悦的信息;
2. 侵犯任何专利、商标、商业秘密、版权,或任何一方的其他所有权;
3. 构成广告或宣传、垃圾邮件、“兜售邮件”、连锁信,或任何其他形式的未授权招揽。 连接到商业网站的链接将不视为未授权招揽,除非链接或网站内容被施耐德电气自行裁量确定有招揽的意图;
4. 包含软件病毒、木马、蠕虫、定时炸弹、删除蝇或任何其他打算干扰、破坏或限制任何软件或硬件功能的计算机代码或文件;
5. 未经适当授权提供任何有关施耐德电气或任何其他公司或个人的非公开信息。 包括提供施耐德电气员工和网站参与者的姓名和分机号码;
6. 故意干扰网站运作或同事用户的收件箱,包括但不限于:邮件或“消息”轰炸、新闻轰炸、其他泛滥技术、蓄意试图使系统超负荷和进行广播攻击、或试图逃避消息拦截。
7. 假冒任何个人或实体,包括施耐德电气员工或伪造任何 TCP-IP 包头、电子邮件标题或消息标题的任何部分。 这项禁令不包括别名或匿名邮件重发器的使用。
8. 攻击或侮辱网站用户或审查人;
9. 建议或鼓励不法活动。
这些指南的目的是为了设定网站的基调和访客的期望,以改善网站体验。
1. 请勿披露您不希望公开的信息。 您发布的任何个人信息可能被其他人获得并使用。 您在论坛发布的任何内容将由您自行承担风险。
2. 您自行承担使用网站的风险。 在任何在线论坛比如本网站中,不可能确保其他用户确实是他们自己所说的那样的人、知道他们自己说知道的事,或者与他们说有关系的人有关系。
3. 尊重其他用户。 某些网站用户是计算机新手,可能对计算机及其使用不太熟悉。 贬低或侮辱性语言不利于创建强大的在线社区。