earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
3
Concepto

Concepto


Productos WorkStation, WebStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica, Gráficos
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
10/12/2024

Cómo funcionan los gráficos

You use graphics to display building overviews, display the status of detectors and alarms, display the value of sensors, or change setpoints. A graphic can also contain links to trend charts, trend log lists, Internet sites, or views in WorkStation and WebStation.

Un gráfico que contiene enlaces a documentos, como Microsoft Word o Adobe PDF, puede abrirse en WorkStation y WebStation. Los programas asociados, en este caso Microsoft Word o Adobe Reader, tienen que estar instalados en el ordenador en el que se ejecute WorkStation o WebStation.

 
action_zoom_plus_stroke Un gráfico con enlaces y componentes interactivos como indicadores en Workstation.
Figura: Un gráfico con enlaces y componentes interactivos como indicadores en Workstation.
  • Descripción de WorkStation
  • Descripción de WebStation
  • Barra de herramientas de gráficos
  • Cuadro de diálogo Propiedad de objeto
  • Cambio de un valor en un gráfico
  • Ampliar y desplazarse por un gráfico en WebStation
  • Restablecimiento del zoom en un gráfico en WebStation
  • Restablecimiento del zoom en un gráfico
  • Ampliación del área de un gráfico
  • Disminución del tamaño de un gráfico