earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WorkStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21/05/2024

Series del gráfico de tendencias en WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Estos ajustes se pueden guardar de modo que el gráfico de tendencias se muestre de la misma forma cuando lo abra.

  • Trend Chart Event Icons
  • Cómo funcionan las tendencias
  • Cómo funcionan los gráficos de tendencias
  • Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation
  • Visualización de intervalos de tiempo específicos de un gráfico de tendencias
  • Visualización de marcadores en las series de un gráfico de tendencias
  • Visualización de símbolos de eventos del gráfico de tendencias
  • Cambio del orden de visualización de las series de un gráfico de tendencias
  • Cambio del grosor de la línea de las series de un gráfico de tendencias
  • Cambio del color de las series de un gráfico de tendencias
  • Cambio del tipo de presentación de una serie del gráfico de tendencias
  • Cómo eliminar series del gráfico de tendencias
  • Cómo ocultar una serie en un gráfico de tendencias