earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WorkStation, WebStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.8
07/12/2015

Cómo funcionan las tendencias

Puede usar los registros de tendencias para registrar valores, por ejemplo, los de un sensor. Un registro de tendencias también puede registrar datos de consumo, como consumo eléctrico o de agua.

Puede ver un registro de tendencias como una lista o como un gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Una lista de tendencias (izquierda, arriba) y un gráfico de tendencias (derecha, abajo) en Workstation
Figura: Una lista de tendencias (izquierda, arriba) y un gráfico de tendencias (derecha, abajo) en Workstation

Gráficos de tendencias

Los gráficos de tendencias son una forma para presentar gráficamente registros de tendencias. Un gráfico de tendencias puede contener uno o varios registros de tendencias, que se representan en un gráfico con líneas o barras.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los gráficos de tendencias .

Listas de registro de tendencias en WorkStation

Una lista de registro de tendencias muestra todos los valores de un registro de tendencias en una lista.

Para obtener más información, consulte Trend Log Lists in WorkStation .

Listas de registro de tendencias en WebStation

Una lista de registro de tendencias muestra todos los valores de un registro de tendencias en una lista.

Para obtener más información, consulte Listas de registro de tendencias en WebStation .

Registros de tendencias en WebStation

Un registro de tendencias es una recopilación de valores con marca de tiempo. En WebStation, puede crear un registro de tendencias a partir de un valor.

Para obtener más información, consulte Cómo funcionan los registros de tendencias en WebStation .

  • Descripción de WorkStation
  • Descripción de WebStation
  • Cómo funcionan los gráficos de tendencias
  • Trend Log Lists in WorkStation
  • Listas de registro de tendencias en WebStation
  • Cómo funcionan los registros de tendencias en WebStation
  • Registros de tendencias