SmartStruxure 解决方案的核心是一台 SmartStruxure 服务器设备,比如 Automation Server。Automation Server 执行关键功能,比如控制逻辑、趋势记录和报警监测,并支持与 I/O 和现场总线的通信和连接。SmartStruxure 解决方案的分布智能确保系统中的容错并为工作站和 web 工作站提供功能齐全的用户界面。
Automation Server 是一台强大的设备,可充当独立服务器,还可控制 I/O 模块和监视器并管理现场总线设备。在小型安装中,嵌入式 Automation Server 可充当独立服务器,与它的 I/O 模块一起安装在一个小面积内。在中型和大型安装中,功能被分配到通过 TCP/IP 通信的多台 SmartStruxure 服务器设备上。
Automation Server 可从其位置上方和下方协调流量,直接交付数据给您或现场的其他服务器。Automation Server 可运行多个控制程序,管理本地 I/O、报警和用户,处理日程安排和记录,并使用多个协议进行通信。鉴于此,系统的大部分自主发挥功能并继续作为一个整体来运行,即便通信失败或个别 SmartStruxure 服务器或设备离线。
Automation Server 有多个端口,让它可以与各种协议、设备和服务器通信。
Automation Server 拥有下列端口:
一个 10/100 以太网端口
两个 RS-485 端口
一个 LonWorks TP/FT 端口
一个内置 I/O 总线端口
两个 USB 主机端口
一个 USB 设备端口
USB 设备端口允许您使用设备管理器升级 Automation Server 并与其交互。USB 主机端口可用于和 AD 触摸屏显示器通信。
SmartStruxure 解决方案提供一个强大的权限系统,它易于管理、灵活,可适应各种系统规模。权限系统提供最高标准的安全级别。验证根据内置用户帐户管理系统或 Windows 活动目录域来进行。内嵌的账户管理系统允许管理员设置符合严格网络安全要求的密码规则。当使用 Windows 活动目录时,管理成本降低,因为不需要在多个目录中对用户进行管理。
经由任何客户端进入的用户所获得的体验都是相似的,无论用户登录到哪个 SmartStruxure 服务器。用户可直接登录到 Automation Server 来设计、调试、管理和监视 Automation Server 以及它所连接的 I/O 模块和现场总线设备。更多信息参见工作站和 web 工作站数据表。
SmartStruxure 解决方案的基础之一是支持开放标准。Automation Server 原生可与三个最流行的楼宇标准进行通信:BACnet、LonWorks 和 Modbus。
Automation Server 可与 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 网络直接通信。Automation Server 是 BTL 认证产品,可充当最先进的 BACnet 设备协议 BACnet 楼宇控制器 (B-BC)、以及 BACnet 操作员工作站 (B-OWS)。此能力使其可以访问施耐德电气和其他供应商提供的全系列 BACnet 设备。在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 清单固件修订版本的最新详情。Automation Server 还可充当 BACnet 广播管理设备 (BBMD) 来促进横跨多个 IP 网络的 BACnet 系统。
Automation Server 拥有一个内置 FTT-10 端口与 TP/FT-10 LonWorks 网络通信。集成 LonWorks 功能使其能够访问来自施耐德电气和其他供应商的 LonWorks 设备。可利用内置 LonWorks 网络管理工具从 Automation Server 对 LonWorks 网络进行调试、绑定和配置。无需第三方工具。具有强大的纠错和网络质量监视功能的协议分析仪可利用第三方软件来实现,无需额外的硬件。为增加易用性,还支持 LNS 设备插件。这样可便于管理和维护来自施耐德电气和其他供应商的 LonWorks 网络。关于如何使用 LNS 设备插件有一些限制。
Automation Server 原生集成了 Modbus RS-485 主从配置,以及 TCP 客户端和服务器。这可允许全面访问通过 Modbus 协议通信的第三方产品和各种施耐德电气产品,比如功率计、UPS、断路器和照明控制器。
Automation Server 还支持与施耐德电气提供的采用下列楼宇标准的 BMS 系统和设备集成和通信:I/NET、MicroNet 和 NETWORK 8000。
Automation Server 支持基于开放标准(比如 SOAP 和 REST)的 Web 服务的使用,以消耗数据到 SmartStruxure 解决方案中。在 Web 上使用输入的第三方数据(温度预测、能源成本)来确定站点模式、日程安排和编程。
EcoStruxure Web Services 是施耐德电气的 Web 服务标准,受 Automation Server 原生支持。EcoStruxure Web Services 在适用的系统间提供额外的功能,无论是在施耐德电气还是其他授权系统中。这些功能包括系统路径浏览、当前值的读/写、报警接收和确认以及历史趋势日志数据。EcoStruxure Web Services 是安全的。登录系统需要使用用户名和密码。
Automation Server 及其 I/O 模块系列的设计旨在满足每种安装的独特需求。根据配置的不同,每台 Automation Server 可控制多达 464 个 I/O 点。由于功率和通信沿着公用总线交付,无需工具即可利用内置连接器以简单的一步式流程将多个模块插在一起。
行业特有的 Automation Server 拥有脚本和功能块编程选项。这种灵活性确保可为应用选择最佳的编程方法。
Automation Server 拥有 4 GB 内存。其中 2 GB 用于应用程序和历史数据,另外 2 GB 专门用于备份存储器。这确保了所有数据的安全性,避免损坏、丢失或意外编辑。用户还可手动备份或还原 Automation Server 到 PC 或网络上的存储位置。通过企业服务器,用户可将关联的 Automation Server 定期备份到网络存储器以获得更高的保护级别。
Automation Server 使用网络标准进行通信。这样可确保安装容易、管理简单、处理安全。
客户端和 SmartStruxure 服务器之间的通信可使用传输层安全 (TLS 1.2) 加密。服务器在出货时随附一份默认的自签名证书。支持商业认证机构 (CA) 服务器证书,以降低恶意信息技术攻击的风险。工作站和 web 工作站访问可强制采用加密通信。
IP 寻址(IPv6 就绪)
TCP 通信
DHCP/DNS,用于快速部署和地址查找
HTTP/HTTPS,用于通过防火墙接入互联网,实现远程监控
NTP(网络时间协议),用于整个系统的时间同步
SMTP/SMTPS 支持基于 SSL/TLS 的身份验证,可发送时间表或报警触发的电子邮件讯息
SNMP,用于网络监测和指定网络管理工具中的应用程序报警接收
各个模块均可独立于它的端子座以允许在安装电子器件之前进行现场接线。专利闭锁装置可充当将模块从其底座移除的手柄。所有关键元件都有一个允许对流冷却出现的保护罩。
自动寻址功能消除了对设置 DIP 开关或按下调试按钮的需要。 每个模块自动获知它在链路中的顺序并相应地对自己进行分配 - 大大减少了管理和维护时间。
紧固件轻松地卡接到闭锁位置用于面板安装。 紧固件拥有快速释放功能,可轻松移除 DIN 导轨。
电气 | |
直流输入电源功率
|
7 瓦
|
直流输入电源电压
|
24 伏直流
|
环境 | |
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
材质 | |
塑性等级
|
UL94-5VB
|
外壳
|
PC/ABS
|
外壳等级
|
IP 20
|
机械 | |
尺寸包括端子座
|
90 宽 x 114 高 x 64 厚 毫米(3.6 宽 x 4.5 高 x 2.5 厚 英寸)
|
|
|
重量包括端子座
|
0.294 千克(0.65 磅)
|
重量不包括端子座
|
0.194 千克(0.43 磅)
|
机构合规 | |
辐射
|
RCM;EN 61000-6-3;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
抗扰度
|
EN 61000-6-2
|
安全
|
EN 61010-1;UL 916 C-UL US 列名
|
产品
|
EN 61326-1
|
烟气控制产品安全
a, b
|
UL 864
|
a) 适用于烟气控制楼宇服务器和楼宇服务器端子座。 | |
b) 烟气控制楼宇服务器在发货时随附了一份经确认的 UL 864 软件版本,它可能与最新发布的软件不同。如需了解更多信息,请参见 UL 864 烟气控制设计指南。 | |
实时时钟备份 | |
非精确,为 25 °C (77 °F)
|
每个月 -47 to +73 秒
|
备份时间
|
30 天
|
通讯端口 | |
以太网
|
10/100BASE-TX RJ45
|
USB
|
1 个设备端口(B 型)和 2 个主机端口(A 型)
|
RS-485
|
双二线端口,偏差 3.3 VDC
|
LonWorks
|
TP/FT-10
|
通信 | |
BACnet
|
BACnet/IP 和 MS/TP,端口可配置,默认 47808
|
BTL B-BC(BACnet 楼宇控制器)
a
|
|
BTL B-OWS(BACnet 操作员工作站)
a
|
|
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 清单固件修订版本的最新详情。 | |
Modbus
|
Modbus TCP,客户端或服务器
|
串口,RS-485,主设备或从设备
|
|
TCP
|
二进制,端口固定,4444
|
HTTP
|
非二进制,端口可配置,默认 80
|
HTTPS
|
加密支持 TLS 1.2、1.1 和 1.0,端口可配置,默认 443
|
SMTP
|
电子邮件发送,端口可配置,默认 25
|
SMTPS
|
电子邮件发送,端口可配置,默认 587
|
SNMP
|
版本 3
|
利用轮询和自陷进行网络监测
|
|
利用自陷进行应用程序报警分布
|
|
终端 | |
|
|
LNS | |
LNS 版本
|
OpenLNS
|
安装于工作站 PC 上
|
|
LonMark | |
资源文件版本
|
14.00
|
CPU | |
频率
|
160 MHz
|
类型
|
AT91RM9200, ARM9 内核
|
SDRAM
|
128 MB
|
闪存
|
4 GB
|
物料号 | |
楼宇服务器
|
SXWAUTSVR10001
|
烟气控制楼宇服务器 (UL 864)
a
|
SXWAUTSVR1S001
|
a) 烟气控制楼宇服务器在发货时随附了一份经确认的 UL 864 软件版本,它可能与最新发布的软件不同。如需了解更多信息,请参见 UL 864 烟气控制设计指南。 | |
TB-AS-W1,楼宇服务器底座 | |
(每台楼宇服务器必备) | SXWTBASW110001
|
附加选项 | |
SW-EWS-1,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项 | |
仅一台 SmartStruxure 服务器的获取,无维护 | SXWSWEWSX00001
|
SW-EWS-2,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项 | |
一台 SmartStruxure 服务器的发送和获取,无维护 | SXWSWEWSX00002
|
SW-EWS-3,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项 | |
服务和消耗,加一台 SmartStruxure 服务器的历史趋势日志数据,无维护 | SXWSWEWSX00003
|
SW-GWS-1,Web Services(通用获取)选项 | |
适用于一台 SmartStruxure 服务器,无维护 | SXWSWGWSX00001
|
SW-SNMP-1,经由 SNMP 选项的报警通知 | |
适用于一台 SmartStruxure 服务器,无维护 | SXWSWSNMP00001
|