earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Alarmas, Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.9
19/07/2017

Añadir a favoritos

Se añade un favorito para guardar un diseño y filtro que ha realizado en el panel Alarmas, panel Eventos, vista Alarmas, vista de Eventos o vista de Lista.

Aviso

Debe haber iniciado sesión en el controlador del dominio en el que desea realizar cambios en el diseño o el filtro para poder acceder a la función de favoritos.

Mostrar más
action_close

Cuando se realizan cambios en determinados paneles y vistas, se pueden guardar los cambios como favoritos. El objeto del favorito es cambiar rápida y temporalmente el diseño estándar y reducir lo que se muestra en el panel o la vista aplicando las condiciones del filtro favorito.

Los cambios en el diseño y los filtros se pueden guardar como favoritos en los siguientes paneles y vistas:

  • Panel Alarmas

  • Vistas de Alarma

  • Panel Eventos

  • Vistas Eventos

Los cambios en el diseño se pueden guardar como favorito para la carpeta u objetos de contenedor de la vista de Lista.

Aviso

Debe haber iniciado sesión en el controlador del dominio en el que desea realizar cambios en el diseño o el filtro para poder acceder a la función de favoritos.

Se guarda un favorito para la cuenta de usuario que ha iniciado sesión y está disponible desde cualquier ordenador en el sistema Building Operation.

Al utilizar un favorito, el diseño y el contenido del panel o vista cambia según las condiciones del favorito. Un favorito no puede mostrar información que la cuenta de usuario que ha iniciado sesión no pueda ver. Al utilizar un favorito, no se modifica el panel o la vista para nadie que esté registrado con la misma cuenta de usuario.

Puede cambiar el nombre de un favorito existente o editar el diseño y las condiciones del filtro de un favorito que se está utilizando y guardarlo con el nombre anterior o con uno nuevo. También puede borrar un favorito. Al borrar un favorito, no se modifica el panel o la vista para nadie que esté registrado con la misma cuenta de usuario.

Los favoritos en las vistas de Alarmas y Evento pueden soportar rutas relativas para la propiedad fuente. Podrá reutilizar vistas de Alarmas y Eventos con favoritos y hacer que las rutas de fuentes de los favoritos cambien dinámicamente cuando pegue una copia, haga un duplicado, importe o mueva la vista de Alarmas o Eventos. Por ejemplo, en una ruta relativa: '../../*' donde '../' representa una carpeta u otro objeto contendor y '*' representa cualquier cosa debajo de la carpeta u objeto contenedor.

Puede volver al diseño estándar y filtrar en cualquier momento. Al cerrar sesión y volver a iniciarla, el panel y la vista vuelven al diseño y filtro estándar.

Para añadir un favorito
  1. En el panel Alarmas , panel Eventos , vista de Alarmas , vista de Eventos , o Vista de lista

    , haga clic en Favoritos

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Haga clic en Añadir a favoritos .

  3. En el cuadro Nombre , escriba un nombre para el favorito.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Haga clic en Aceptar .

El diseño actual y el filtro del usuario se guardan como favorito y se muestran en el menú de Favoritos.

  • Favoritos
  • Utilizar un favorito
  • Cómo cambiar el nombre a un favorito
  • Borrar un favorito
  • Guardar el cuadro de diálogo Favorito
  • Menú de favoritos