Cuando se realizan cambios en determinados paneles y vistas, se pueden guardar los cambios como favoritos. El objeto del favorito es cambiar rápida y temporalmente el diseño estándar y reducir lo que se muestra en el panel o la vista aplicando las condiciones del filtro favorito.
Los cambios en el diseño y los filtros se pueden guardar como favoritos en los siguientes paneles y vistas:
Panel Alarmas
Vistas de Alarma
Panel Eventos
Vistas Eventos
Los cambios en el diseño se pueden guardar como favorito para la carpeta u objetos de contenedor de la vista de Lista.
Debe haber iniciado sesión en el controlador del dominio en el que desea realizar cambios en el diseño o el filtro para poder acceder a la función de favoritos.
Se guarda un favorito para la cuenta de usuario que ha iniciado sesión y está disponible desde cualquier ordenador en el sistema Building Operation.
Al utilizar un favorito, el diseño y el contenido del panel o vista cambia según las condiciones del favorito. Un favorito no puede mostrar información que la cuenta de usuario que ha iniciado sesión no pueda ver. Al utilizar un favorito, no se modifica el panel o la vista para nadie que esté registrado con la misma cuenta de usuario.
Puede cambiar el nombre de un favorito existente o editar el diseño y las condiciones del filtro de un favorito que se está utilizando y guardarlo con el nombre anterior o con uno nuevo. También puede borrar un favorito. Al borrar un favorito, no se modifica el panel o la vista para nadie que esté registrado con la misma cuenta de usuario.
Los favoritos en las vistas de Alarmas y Evento pueden soportar rutas relativas para la propiedad fuente. Podrá reutilizar vistas de Alarmas y Eventos con favoritos y hacer que las rutas de fuentes de los favoritos cambien dinámicamente cuando pegue una copia, haga un duplicado, importe o mueva la vista de Alarmas o Eventos. Por ejemplo, en una ruta relativa: '../../*' donde '../' representa una carpeta u otro objeto contendor y '*' representa cualquier cosa debajo de la carpeta u objeto contenedor.
Puede volver al diseño estándar y filtrar en cualquier momento. Al cerrar sesión y volver a iniciarla, el panel y la vista vuelven al diseño y filtro estándar.