earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Allarmi, Funzionalità di base
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Applicazione di un preferito

Puoi applicare un preferito al riquadro Allarmi, al riquadro Eventi, alla Visualizzazione Allarme, Visualizzazione evento, Visualizzazione elenchi o Ricerca per modificare temporaneamente il layout e restringere la lista dei contenuti attraverso le condizioni di filtro standard.

Avviso

You have to be logged on to the domain controller of the domain where you want to make the filter or layout changes to be able to access the Favorites feature.

Mostra di più
action_close

When you make layout or filter changes to certain panes and views, you can save the changes as a favorite. The purpose of the favorite is to quickly and temporarily change the Standard layout and narrow what is displayed in the pane or view by applying the favorite filter conditions.

Layout e filtri in WorkStation

Il layout e le modifiche ai filtri possono essere salvati come preferiti per le seguenti visualizzazioni e riquadri in Workstation:

  • Riquadro Allarmi

  • Visualizzazioni allarme

  • Riquadro Eventi

  • Visualizzazioni evento

  • Visualizzazioni elenco

  • Cerca

Le modifiche ai filtri possono essere salvate come preferiti per cartella o oggetti contenitori nella Vista dell'elenco.

Filtri in WebStation

Il layout e le modifiche ai filtri possono essere salvati come preferiti per le seguenti visualizzazioni e riquadri in Workstation:

  • Riquadro Allarmi

  • Visualizzazioni allarme

  • Riquadro Eventi

  • Viste evento

Se crei un preferito in WorkStation che contenga sia il layout che le modifiche filtri, in WebStation sono disponibili solo le modifiche filtro. I filtri per Vista dell'elenco e Cerca non sono supportati da WebStation e non possono essere utilizzati in WebStation.

Avviso

You have to be logged on to the domain controller of the domain where you want to make the filter or layout changes to be able to access the Favorites feature.

Un preferito viene salvato per l'account utente connesso ed è disponibile da ogni computer in EcoStruxure BMS.

Quando applichi un preferito, il layout e il contenuto del riquadro o della visualizzazione variano in base alle condizioni di layout e di filtro del preferito. Un preferito non può visualizzare informazioni che l'account utente connesso non è autorizzato a vedere. Quando applichi un preferito non modifichi il riquadro o la visualizzazione di nessun altro utente attualmente connesso con lo stesso account.

Puoi rinominare un preferito già esistente o modificare le condizioni di layout e di filtro di un preferito applicato salvandolo con il nome attuale o con uno nuovo. Puoi anche cancellare un preferito. Quando cancelli un preferito non modifichi il riquadro o la visualizzazione di nessun altro utente attualmente connesso con lo stesso account.

Le preferenze in Viste allarme e Viste eventi supportano i percorsi relativi per la proprietà Origine. Puoi riutilizzare le viste allarme e le viste eventi contenenti i preferiti e far sì che i percorsi di origine nei preferiti cambino dinamicamente quando si incolla una copia, effettua un duplicato, importazione o sposti la vista degli allarmi o la vista eventi. Ad esempio, in un percorso relativo: '../../*' dove '../' rappresenta una cartella o altro oggetto contenitore e '*' rappresenta qualsiasi cosa sotto la cartella o l'oggetto contenitore.

In qualsiasi momento puoi ritornare al layout e al filtro standard. Quando ti disconnetti ed effettui nuovamente l'accesso, il riquadro o la visualizzazione ritorna al layout e al filtro standard.

Per applicare un preferito
  1. Sulla barra degli strumenti del riquadro o Visualizzazione fai clic sul pulsante Favoriti

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Fai clic sul nome del preferito con le condizioni di layout e di filtro che desideri applicare al riquadro o alla visualizzazione.

Le condizioni di layout e di filtro del preferito applicato vengono visualizzate su riquadro o vista.

  • Preferiti
  • Aggiunta ai preferiti
  • Rinominare un preferito
  • Rimozione di un preferito
  • Menù preferiti