earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Concetto

Concetto


Prodotti: All EcoStruxure BMS Products
Funzionalità: Funzionalità di base
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
03/07/2019
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni importanti

Leggi attentamente queste istruzioni e guarda l'apparecchiatura per familiarizzare con il dispositivo prima di cercare di montarlo, azionarlo, eseguire assistenza o manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono apparire nel bollettino o sull'apparecchiatura per avvertire di potenziali pericoli o richiamare l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano la procedura.

 
action_zoom_plus_stroke

L'aggiunta del simbolo a un'etichetta di sicurezza “Pericolo” o “Avvertenza” indica che è presente un pericolo elettrico che comporterà lesioni personali se non ci si attiene alle istruzioni.

 
action_zoom_plus_stroke

Si tratta di un simbolo di allarme e viene utilizzato per avvertirti di potenziali pericoli di lesioni. Attieniti a tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare eventuali lesioni o la morte.

Pericolo Pericolo

PERICOLO indica una situazione pericolosa che, se non evitata, porterà alla morte o a serie lesioni.

Allarme Allarme

AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe portare alla morte o a serie lesioni.

Avvertimento Avvertimento

ATTENZIONE indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe portare a lievi o moderate lesioni.

Avviso

AVVISO viene usato per far riferimento a situazioni che non comportano lesioni fisiche.

Nota

L'installazione, azionamento, assistenza e manutenzione dei dispositivi elettrici devono essere eseguiti solo da personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso di questo materiale.

Una persona qualificata è quella che ha l'esperienza e la conoscenza relative alla costruzione, installazione e funzionamento dell'attrezzatura elettrica e ha ricevuto la formazione relativa alla sicurezza per riconoscere ed evitare i pericoli intrinsechi.