earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AD v2, AD v1, Android Technician Tool, iOS Technician Tool
功能: 基本功能
产品版本: 1.8, 1.9
2018/1/31
请点击查看尚未翻译的更新版本

查看趋势日志

您可以查看趋势日志列表及其属性。您可以按照日期、时间以及查找日志(基于数值)筛选趋势日志。您可以查看趋势日志的名称、类型和来源。

显示更多
action_close

自定义视图按照逻辑方式列出楼宇管理自定义视图文件夹中可用的对象和功能,例如层级、地理或功能。因此,您并未看到工作站的整个树形结构,只是按照您指定的顺序给出您想看到的部分或全部内容。例如,在工作站中,您创建了一个自定义视图,其中包含了您想用技术人员工具监控的大学校园的变量。

若需在技术人员工具中的自定义视图,工程师需在工作站中创建自定义视图文件夹,其中包含按您所需排序的功能和对象。之后您即可在技术人员工具中以自定义视图对系统对象进行查看和导航。 有关更多信息,请参阅 在工作站中创建自定义视图文件夹 .

灰色显示的变量数值若无 强制 选项,则为仅可读的数值,您无法予以更改。

灰色显示的变量数值若有 强制 选项,则可以更改(当您强制为 ON . 时)。 有关更多信息,请参阅 强制值 .

变量旁边的警告图标意味着该数值无法转换,无法展示您期望看到的内容。例如,能耗变量无法使用单位 g/m 2 。其单位为千瓦时。该错误由警告图表提示。

当数值已经是 3 分钟之前的数值且无网络故障时,该数值以蓝色字体显示。

使用内置的滑动刷新功能,数值和对象即可轻松刷新 Custom View 以及某些特定 自定义视图文件夹中 )。

您可以滚动对象和变量列表于 自定义视图中 以及某些特定 自定义视图文件夹中 (使用快速滚动条)。

对象和变量的排列顺序同工作站。

注释:

对象和对象 自定义视图 根据分配给登录到技术人员工具之用户的软件权限不同而有所差异。 有关更多信息,请参阅 用户账户设置文件工作流 .

 
action_zoom_plus_stroke iOS 和安卓的自定义视图
图: iOS 和安卓的自定义视图

趋势日志

您可以查看趋势日志列表及其属性。您可以按照日期、时间以及查找日志(基于数值)筛选趋势日志。您可以查看趋势日志的名称、类型和来源。

有关更多信息,请参阅 查看趋势日志 .

 
action_zoom_plus_stroke iOs 和安卓的趋势日志
图: iOs 和安卓的趋势日志

时间表

您可以查看时间表列表以及管理时间表。时间表操作同工作站。

时间表用于计划楼宇管理系统中某个部分的运作,如风机、门或设定值。使用时间表,可将风机设置为在每个工作日的 08:00 到 17:00 之间运作。

时间表可以通过不同类型的例外覆盖。例如,如果您要在每个月的最后一个周五关闭风机进行维护,则可以使用计算的例外。例外会添加到时间表中并会在每个月的最后一个周五关闭风机。

如果要在暑假期间关闭风机,则可以使用日历例外。在此情况下,则使用定义暑假的已创建的日历。此日历会作为例外添加到时间表中,并且风机会在日历定义的暑假的每一天中关闭。

仅可在景观模式下查看时间表详情。

有关更多信息,请参阅 查看时间表 .

 
action_zoom_plus_stroke iOs 和安卓的时间表
图: iOs 和安卓的时间表

图形

您可以使用图形显示楼宇概览、显示传感器值或更改设定值。图形还可以包含指向工 WorkStation 和 WebStation 中的趋势图、趋势日志列表、Internet 站点或视图的链接。

只能在景观模式下查看图形以及刷新图形。

注释:

图形不支持面板对象。

 
action_zoom_plus_stroke iOS 中的图形
图: iOS 中的图形
 
action_zoom_plus_stroke 安卓中的图形
图: 安卓中的图形

查看趋势日志
  1. 在技术人员工具中,轻触 自定义视图 系统

  2. 轻触包含趋势日志的文件夹。

  3. 轻触需要查看的趋势日志。

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. 轻触日期和时间范围以查看该时间跨度内的趋势日志。

     
    action_zoom_plus_stroke
  5. 选择日期和时间。

     
    action_zoom_plus_stroke
  6. 轻触 属性 以查看所选趋势日志的属性。

     
    action_zoom_plus_stroke
     
    action_zoom_plus_stroke

  • 自定义视图
  • 系统