earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: AD v2, AD v1, Technician Tool für Android, Technician Tool für iOS
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8, 1.9
01.02.2018
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Einstellbildschirm anzeigen

Anhand der Einstellungen können Sie die Produktversion ansehen, die Abfragerate und die Anzahl der Dezimalstellen bearbeiten, lange Namen abschneiden sowie den Zeitraum einstellen, nach dem der SmartStruxure Server automatisch abgemeldet werden soll, wenn Sie ihn nicht benutzen. Sie können auch Alarme, System oder benutzerdefinierte Ansicht als Standard-Tab auswählen. Sie können die Systemeigenschaften in Systemstruktur und benutzerdefinierte Ansichtenstruktur ausblenden oder sehen.

Mehr zeigen
action_close

Anhand der Einstellungen können Sie die Produktversion ansehen, die Abfragerate und die Anzahl der Dezimalstellen bearbeiten, lange Namen abschneiden sowie den Zeitraum einstellen, nach dem der SmartStruxure Server automatisch abgemeldet werden soll, wenn Sie ihn nicht benutzen. Sie können auch Alarme, System oder benutzerdefinierte Ansicht als Standard-Tab auswählen. Sie können die Systemeigenschaften in Systemstruktur und benutzerdefinierte Ansichtenstruktur ausblenden oder sehen.

 
action_zoom_plus_stroke Einstellungsansicht in iOS und Android
Abbildung: Einstellungsansicht in iOS und Android

Tabelle: Einstellungsansicht

Eigenschaft

Beschreibung

Name in der Kopfzeile

Klicken Sie auf EIN oder wählen Sie das Kontrollkästchen, um den Namen oder die IP-Adresse des SmartStruxure Servers in der Kopfzeile anzuzeigen. Klicken Sie auf AUS oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Namen des ausgewählten Objekts anzuzeigen.

Lange Namen abschneiden

Klicken Sie, um auszuwählen, wo Sie lange Namen abschneiden möchten:

  • Anfang: schneidet den Namen am Anfang ab (zum Beispiel: ... Raum zu kühl)

  • Mitte: schneidet den Namen in der Mitte ab (zum Beispiel: Konferenz- … zu kühl)

  • Ende: schneidet den Namen am Ende ab (zum Beispiel: Konferenz-Raum ...)

  • Zeilenumbruch: zeigt den gesamten Namen (zum Beispiel: Konferenzraum zu kühl)

Automatisches Abmelden

Klicken Sie, um die Zeitdauer auszuwählen, nach der das Technikerwerkzeug vom SmartStruxure Server automatisch ausgeloggt werden soll.

Abfragezyklus

Klicken Sie, um auszuwählen, wie häufig Sie den SmartStruxure Server nach Daten abfragen möchten. Die Abfragerate synchronisiert die Informationen im Technikerwerkzeug mit den Informationen auf dem SmartStruxure Server.

Anzahl Dezimalstellen

Klicken Sie, um auszuwählen, wie viele Dezimalstellen angezeigt werden sollen.

Standard Tab

Klicken Sie, um Alarme, System oder benutzerdefinierte Ansicht als Standard-Tab auszuwählen.

Eigenschaften anzeigen

Wählen Sie das Kontrollkästchen, um Systemeigenschaften in benutzerdefinierter Ansichtenstruktur und Systemstruktur anzuzeigen.

Version

Zeigt die Version des Produkts an.

Um den Einstellbildschirm anzuzeigen,
  1. In das Technikerwerkzeug einloggen.

  2. Klicken Sie auf das Einstellungen-Symbol bei iOS-Gerät oder auf

     
    action_zoom_plus_stroke
    und dann auf Einstellungen bei Android-Gerät.

     
    action_zoom_plus_stroke
    Hinweis

    Bei Geräten mit Hardware-"Optionen-Menü", drücken Sie die Hardware-Menü-Taste und bei Geräten mit "Optionen-Menü" in Aktionsleiste, klicken Sie auf das Symbol

     
    action_zoom_plus_stroke
    , um den Einstellbildschirm zu zeigen.

  • Einstellungen